Basiswissen & Tipps für die Rechenzentrumsverkabelung
Mit den Vorteilen der hohen Geschwindigkeit, der hohen Kapazität und der hohen Leistung sind Glasfaserkabel weltweit weit verbreitet und die erste Option für die Verkabelung von Rechenzentren, egal ob bei der strukturierten Verkabelung von Rechenzentren oder der Top-of-Rack-Verkabelung (ToR). Aber auch Kupferkabel spielen in der heutigen Rechenzentrumsverkabelung eine wichtige Rolle. Wie lassen sich unnötige Verluste und Probleme beim Einsatz dieser Netzwerkkabel in Rechenzentren vermeiden? Hier sind einige wesentliche Tipps und Hinweise für Sie.
![](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2014/12/data-center-cabling.jpg)
Standards für die Verkabelung von Rechenzentren
Die Industriestandards für die Verkabelung von Rechenzentren sollen Sicherheit gewährleisten und die Grundlage für den Aufbau einer integrierten Infrastruktur bieten. Gleichzeitig bieten sie Richtlinien für die Aufrechterhaltung eines hohen Leistungsniveaus der Kabel für die nächsten Jahre. Es gibt eine Reihe von Standards für die Verkabelung von Rechenzentren. Hier sind die drei gängigsten.
Verkabelungsstandard | Funktion |
---|---|
ANSI/TIA-942 | Dieser Standard umreißt die rechenzentrumsspezifischen Funktionsbereiche und gibt eine Mindestempfehlung für Weg und Platz, Abstand zwischen dem Backbone und dem horizontalen Kabelmedium, Redundanz, Kabelmanagement und Umweltaspekte. |
ISO/IEC 24764 | Dieser internationale Standard basiert auf TIA-942 und EN 50173-5 und spezifiziert die Verkabelung im Rechenzentrum. Wir verweisen hier auf ISO/IEC 11801 und ergänzen Informationen, die sich auf das Rechenzentrum beziehen. |
ANSI/BICSI 002-2014 | Dieser Standard bietet Richtlinien für die Planung und den Betrieb von Rechenzentren. Sie deckt die Planung, den Bau, die Inbetriebnahme, den Schutz, das Management und die Wartung des Rechenzentrums sowie die Verkabelungsinfrastruktur, die Wege und die Räume ab. Sie deckt auch modulare Rechenzentren, Container-Rechenzentren und Energieeffizienz ab und beschreibt außerdem eine eigene Verfügbarkeitsklassenstruktur zur Bestimmung der Zuverlässigkeit. |
Best Practices für die Rechenzentrumsverkabelung
Tipps für das Design der Rechenzentrumsverkabelung
Bevor Sie mit der Verkabelung eines Rechenzentrums beginnen, ist die Planung des grundlegenden Designs für das Rechenzentrum unerlässlich.
Strukturierte Verkabelung: Dieser Ansatz für die Verkabelung umfasst die Planung von Kabelwegen und Verbindungen für ein besseres Kabelmanagement im Rechenzentrum. Und im Vergleich zur herkömmlichen Punkt-zu-Punkt-Verkabelung bedeutet die Verwendung einer strukturierten Verkabelung die Einrichtung eines Hauptverteilungsbereichs (MDA), eines oder mehrerer horizontaler Verteilungsbereiche (HDA) und von Racks mit zwei Pfosten für besseren Zugang und besseres Kabelmanagement.
Auswahl der richtigen Verkabelungslösung: Obwohl UTP-Kupferkabel heute in Rechenzentren üblicherweise verwendet werden, führt der Bedarf an maximaler und zukünftiger Unterstützung für Systeme mit höheren Geschwindigkeiten, wie oben erwähnt, zur Installation von mehr Glasfaser. Glasfaserverkabelung im Rechenzentrum wird zu einer nicht zu vernachlässigenden Option.
Kabelführung und -design - Strömungs- und Kühlungsprobleme sind zu einer neuen Herausforderung beim Design von Rechenzentrumsverkabelungen geworden. Kabelführung und -design können die Effizienz des Luftstromdesigns stark beeinflussen und beeinträchtigen.
Die Planung von Patch-Wegen für die Verkabelung ist einer der wichtigsten Faktoren, die bei der Verkabelung eines Rechenzentrums zu berücksichtigen sind. Die wichtigsten Parameter, die sich auf die Verkabelungswege auswirken, sind die Rackdichte, Art/Anzahl/Durchmesser der Kabel, die Kabeleinführung der Endgeräte und die Raumhöhe. All dies sollte beachtet werden.
Installation und Wartung von Kabeln im Rechenzentrum
Obwohl die Glasfaserverkabelung im Vergleich zum Kupferkabel deutliche Vorteile in Bezug auf die Arbeitsleistung hat, können unsachgemäße Praktiken bei der Glasfaserverkabelung zu schlechten Auswirkungen auf die Datenübertragung führen. Daher müssen wir bei der Installation sowohl von Glasfaser- als auch von Kupferkabeln die besten Praktiken einhalten.
![data center cabling](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2014/12/fiber-optic-cable-installation.jpg)
Ein detaillierter Blick auf FS.com Rechenzentrumsverkabelung
Die Verkabelung ist ein wichtiger Bestandteil im Design von Rechenzentren. Unabhängig davon, wie oder wo Sie Ihre Infrastruktur einsetzen, bietet FS.com eine durchgängige Glasfaserverkabelungslösung, um Ihre wachsenden Anforderungen an Netzwerke in Rechenzentren zu unterstützen.
![data center cabling, fiber optic cabling, copper cabling](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2014/12/data-center-cabling-solution.jpg)
Glasfaserverkabelungslösung für Rechenzentren
Glasfaserkabel sind in der Lage, in Trunking- oder Backbone-Verkabelungsanwendungen bis zu 60 Prozent Platzersparnis gegenüber Kupfer-UTP-Verkabelung zu bieten, was sie zu einer perfekten Option für die Verkabelung von Rechenzentren mit hoher Dichte macht. Für verschiedene Bereiche in Rechenzentren sind die Anforderungen an Glasfaserkabel unterschiedlich. FS.com bietet eine Vielzahl von Glasfaser-Patchkabeln, wie OS2-Singlemode-Faser, OM1/OM2/OM3/OM4/OM5-Multimode-Glasfaser, MTP/MPO-Kabel, usw., um die unterschiedlichen Anforderungen in der Rechenzentrums-Glasfaserverkabelung zu erfüllen.
Kupferverkabelungslösung für Rechenzentren
Obwohl optische Kabel in der Rechenzentrumsverkabelung immer beliebter werden, nimmt die Kupferverkabelung immer noch einen großen Anteil der bestehenden Rechenzentren ein. Auf dem heutigen Kupferkabelmarkt gibt es verschiedene Arten von Kupfer-Netzwerkkabeln, aus denen Anwender wählen können. Um Anwendern zu helfen, ein modernes High-Density-Rechenzentrum aufzubauen, bietet FS.com eine Reihe von Kupferkabeln an, darunter Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a und Cat7 für hochwertige Datenübertragungen.
Data Center Kabelmanagement-Konfektionenn
Befolgen Sie die besten Praktiken, um die Verkabelung zu verlegen und zu schützen, um die höchste Zuverlässigkeit zu erreichen und Umzüge, Hinzufügungen und Änderungen zu erleichtern. Kabelmanagement-Baugruppen wie Kabelbinder, Glasfaser-Raceway-Systeme und Kabelmanager sind für eine geordnete Rechenzentrumsverkabelung erforderlich. FS.com bietet komplette Kabelmanagement-Lösungen für verschiedene Anwendungen.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022