Leitfaden für Campus Area Network (CAN)
Local Area Network, Wide Area Network, Campus Area Network und Metropolitan Area Network sind die gängigsten Netzwerktypen. Diese Netzwerke begrenzen den Umfang, in dem Nachrichten übertragen werden können, ihre Geschwindigkeit und viele andere Parameter, die die Kommunikation zwischen Geräten beeinflussen. Im Folgenden finden Sie einen Leitfaden zum Campus-Netzwerk und wie es sich von LAN und MAN unterscheidet.
Was ist ein Campus Area Network?
Im Allgemeinen steht CAN für Campus Area Network und beschreibt ein Netzwerk, das in einer begrenzten geografischen Region, z. B. einem Bildungscampus oder einem Organisationscampus, miteinander verbunden ist. Ein perfektes Beispiel für ein CAN ist eine Universität, wo das Netzwerk die Verwaltung, die akademischen Gebäude, die Bibliothek und andere Gebäude der Einrichtung miteinander verbindet. Einfach ausgedrückt, ist die CAN-Definition dem Metropolitan Area Network sehr ähnlich, mit spezifischen Einstellungen für ein kleines Gebiet.
Allerdings ist das Campus Area Network größer als ein lokales Netz, aber kleiner als ein Weitverkehrsnetz. Organisationen oder Institutionen, die Eigentümer des Campus sind, besitzen und betreiben in der Regel auch die Campus Area Networking-Ausrüstung und -Infrastruktur. Die meisten CANs bestehen aus mehreren LANs, die über Router und Switches miteinander verbunden sind und ein einziges Netz bilden.
Dennoch funktionieren sie genauso wie LANs, da die Benutzer, die drahtlos oder kabelgebunden auf das Netzwerk zugreifen, direkt mit anderen Systemen im Netzwerk kommunizieren können. Das Campus-Netz hat also zwei wesentliche Vorteile. Diese sind:
Mehr Sicherheit
Im Gegensatz zu anderen Netzwerktypen wird das Campus Area Network von einer einzigen Stelle gewartet und verwaltet, in den meisten Fällen von der IT-Abteilung des Campus. Die Netzwerkadministratoren können den Zugang zum Netz leicht überwachen, regeln und erlauben. Das Team installiert auch Firewalls zwischen CAN und Internet-Providern, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Sie können auch Proxy-Server einsetzen, um Internet-Ports oder Websites zu begrenzen, auf die Benutzer zugreifen können.
Hohe Geschwindigkeit
Wie in der CAN-Netzwerkdefinition beschrieben, erfolgt die Kommunikation innerhalb von CAN über ein lokales Netzwerk. Daher ist die Datenübertragungsgeschwindigkeit innerhalb des Netzwerks ununterbrochen und höher als die typische Internetgeschwindigkeit. Dadurch können Benutzer große Dateien schnell austauschen. So kann es beispielsweise mehrere Stunden dauern, ein langes Video erfolgreich hochzuladen, wenn man mit dem Internet verbunden ist. Die Übertragung solcher Videos über CAN dauert jedoch nur wenige Minuten.
CAN vs. LAN vs. MAN
Die Unterschiede zwischen CAN, LAN und MAN liegen in ihren Definitionen. Während viele erraten können, was ein Campus-Netzwerk ist, kann nicht jeder den Unterschied zu anderen Netzwerktypen buchstabieren. Unabhängig davon ist CAN, wie oben erwähnt, ein zusammenhängendes Netzwerk innerhalb eines Universitäts- oder Organisationsgeländes.
Andererseits bezieht sich LAN, auch als Local Area Network bezeichnet, auf Computernetzwerke, die einen kleinen geografischen Bereich abdecken, der oft zwischen 1 und 5 km liegt. Ein LAN kann eine Gruppe von Gebäuden, eine Schule, ein Haus oder ein Büro umfassen. In den meisten Fällen werden LAN-Verbindungen über Ethernet-Kabel hergestellt, obwohl Endbenutzergeräte auch über drahtlose Verbindungen kommunizieren können.
MAN oder Metropolitan Area Network ist ein Computernetzwerk, das innerhalb einer Stadt oder eines geografischen Ortes verwendet wird und einen großen Bereich abdeckt, oft zwischen 50 und 60 km. Im Gegensatz zu LAN und CAN handelt es sich bei MAN um ein Hochgeschwindigkeitsnetz, das mehrere lokale Netze über eine gemeinsame Brücke zu einem umfassenden Netz verbindet. In den meisten Fällen verwendet die Brücke, die als Backbone-Leitungen bezeichnet werden, optische Fasern, um die Datenübertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen.
Nachfolgend ein Vergleich der drei Netzwerktypen
Parameter | LAN | CAN | MAN |
---|---|---|---|
Eigentum am Netz | Privat | Privat | Privat oder Öffentlich |
Erfasstes geografisches Gebiet | Klein | Moderat | Sehr groß |
Gestaltung und Wartung | Einfach | Mäßig bis schwierig | Schwierig |
Bandwidth | Niedrig | Moderat | Hoch |
Datenraten | Hoch | Moderat | Niedrig |
Staus | Weniger Staus | Mittlere Staus | Starke Staus |
Anwendung | Schule, Krankenhäuser | Universitäten | Städte, Gemeinden |
Was die Anwendung betrifft, so kann ein LAN von Unternehmen eingerichtet werden, die illegalen Nutzern den Zugang verweigern und gleichzeitig die Sicherheit des Unternehmens gewährleisten wollen. Eine weithin bekannte Anwendung von MAN ist das in vielen Städten verwendete Kabelfernsehnetz. MAN-Netze werden von staatlichen Stellen und privaten Unternehmen genutzt, um Abteilungen an verschiedenen Standorten miteinander zu verbinden.
Fazit
Campus Area Networks sind im Allgemeinen wirtschaftlich, einfach zu implementieren und vorteilhaft. Sie sind hilfreich in Universitäten und Unternehmen, die über mehrere Gebäudekomplexe hinweg arbeiten, indem sie ein gemeinsames Netzwerk zwischen Verwaltungsbüros, Personalräumen, Gemeinschaftsräumen, Konferenzsälen, Wohnheimen, Sporthallen und anderen Bereichen bereitstellen.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022