Unterschiede und Trends bei optischen 100G-, 400G- und 800G-Transceivern
Was sind optische 100G-, 400G- und 800G-Transceiver?
Optische Module spielen eine zentrale Rolle in der modernen Netzkommunikationsinfrastruktur, da sie die nahtlose Umwandlung elektrischer Signale in optische Signale ermöglichen. Um ihre Rolle bei der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung zu verstehen, ist das Verständnis ihrer grundlegenden Struktur und Funktionsprinzipien wichtig.
Optische 100G-Transceiver
Der 100G optische Transceiver ist ein optisches Modul mit einer Übertragungsrate von 100G. G ist hier die Einheit der optischen Signalübertragungsrate (Gbps). Am häufigsten wird das QSFP28-Gehäuse verwendet, das vier unabhängige optische Signalübertragungs- und -empfangskanäle hat, wobei die Übertragungsrate jedes Kanals 25G beträgt.
400G Optische Transceiver
Der 400G optische Transceiver unterstützt eine Übertragungsrate von 400 Gigabit pro Sekunde (Gbps), eine extrem hohe Datenübertragungsrate, die den Anforderungen von großen Rechenzentren und Hochleistungsrechnern gerecht wird. Das optische 400G-Modul verwendet in der Regel verschiedene Schnittstellentypen, darunter QSFP-DD (Quad Small Form Factor Pluggable Double Density), OSFP (Octal Small Form Factor Pluggable) und andere. Diese Schnittstellentypen bieten Anschlusskonfigurationen mit hoher Dichte und erhöhter Bandbreite.
800G Optische Transceiver
Der 800G optische Transceiver ist ein Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsgerät, das eine extrem hohe Datenübertragungsrate bietet und in der Lage ist, die schnell wachsenden Anforderungen des Datenverkehrs zu erfüllen. In der Regel werden für das optische 800G-Modul Schnittstellentypen der neuen Generation verwendet, um höhere Bandbreitenanforderungen und Übertragungsraten zu unterstützen. Dazu können neue Schnittstellenstandards wie QSFP-DD und OSFP gehören.
Unterschiede zwischen optischen 100G-, 400G- und 800G-Transceivern
Übertragungsdistanz: Optische 100G-Module unterstützen in der Regel eine Übertragungsdistanz von bis zu 100 Meter in Multimode-Glasfasern und bis zu 100 km in Singlemode-Glasfasern. Bei optischen 400G-Modulen ist die Übertragungsdistanz in Multimode-Glasfasern auf etwa 100 m begrenzt, während sie in Singlemode-Glasfasern bis zu mehreren zehn Kilometern betragen kann. Auch die optischen 800G-Module bieten verschiedene Übertragungsdistanzen, darunter Multimode-Glasfasern (MMF) für kurze Distanzen und Singlemode-Glasfasern (SMF) für lange Distanzen, um verschiedenen Anwendungsszenarien gerecht zu werden.
Stromverbrauch und Kosten: Mit zunehmender Geschwindigkeit des Moduls steigt der Stromverbrauch und die Kosten. Das 800G-Modul hat eine hohe Übertragungsrate und einen hohen Stromverbrauch und erfordert eine leistungsfähigere Wärmeableitung und Stromversorgungssystemunterstützung.
Leistung: Optische 100G-Module eignen sich für mittelgroße Datenübertragungsanforderungen und bieten eine stabile Leistung. Optische 400G-Module bieten höhere Datenübertragungsraten und eignen sich für große Rechenzentren und Szenarien mit hohem Bandbreitenbedarf. Das optische 800G-Modul hat die höchste Übertragungsrate und eignet sich für Szenarien mit extrem hohen Bandbreitenanforderungen, wie z. B. Cloud-Computing im Ultra-Großmaßstab, künstliche Intelligenz usw.
Vorteile und Anwendungen von optischen 800G-Transceivern
Das optische 800G-Modul zeichnet sich durch eine hohe Leistung aus, die den Netzwerkdurchsatz verdoppelt und die Datenübertragungsraten und Verarbeitungsmöglichkeiten in Rechenzentren und beim Cloud Computing erheblich verbessert. Darüber hinaus senkt es die Kosten und den Energieverbrauch und verbessert die Stabilität und Zuverlässigkeit des Netzwerks. Dies macht das optische 800G-Modul zu einer beliebten Wahl in den Märkten für Rechenzentren und Cloud Computing. Mit der Entwicklung des Internets der Dinge (IoT) und der weit verbreiteten Einführung von 5G-Netzen steigt die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsnetzen mit hoher Kapazität kontinuierlich an. Dies wird die Marktnachfrage nach optischen 800G-Modulen weiter antreiben.
FS bietet eine breite Palette an leistungsstarken und vielfältigen optischen 800G-Transceivern, die in den Formfaktoren QSFP-DD und OSFP erhältlich sind. Darüber hinaus bieten wir Module an, die sowohl InfiniBand als auch InfiniBand-Protokolle unterstützen, um eine perfekte Kompatibilität zu gewährleisten, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist. Diese Module eignen sich für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkumgebungen wie Rechenzentren, Cloud Computing und groß angelegte Netzwerke und erfüllen die Anforderungen an hohe Bandbreiten und große Datenübertragungskapazitäten.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022