DMA vs. RDMA: Worin liegt der Unterschied?
Im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ist die effiziente Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Komponenten eines Computersystems oder über Netzwerke hinweg von größter Bedeutung. Zwei wichtige Technologien, die dies ermöglichen, sind Direct Memory Access (DMA) und Remote Direct Memory Access (RDMA). Obwohl sie ähnlich klingen, unterscheiden sich ihre Anwendungen, Vorteile und zugrunde liegenden Mechanismen erheblich. In diesem Artikel werden die Unterschiede und Einsatzbereiche von DMA und RDMA erläutert, um ein klares Verständnis für ihre Anwendungen, Vorteile und die erheblichen Auswirkungen auf die Effizienz von Systemen und Netzwerken zu vermitteln.
Was ist Direct Memory Access (DMA)?
DMA ist eine Technologie, die es bestimmten Hardware-Subsystemen in einem Computer, wie z. B. Festplattenlaufwerken und Netzwerkkarten, ermöglicht, Daten unter Umgehung der CPU direkt in den oder aus dem Hauptspeicher zu übertragen. Dieser direkte Weg ist von entscheidender Bedeutung, da er die CPU von den schweren Aufgaben der Datenübertragung entlastet und es ihr ermöglicht, sich auf andere Verarbeitungsaktivitäten zu konzentrieren. Die Effizienz von DMA zeigt sich in Szenarien, die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen und -speicherungen erfordern, bei denen die Minimierung des CPU-Overheads von großer Wichtigkeit ist.
Bei einem typischen DMA-Vorgang initialisiert die CPU die Übertragung, indem sie die Quell- und Zieladressen sowie die zu übertragende Datenmenge angibt. Sobald der DMA-Controller konfiguriert ist, wickelt er die Datenübertragung direkt zwischen den Peripheriegeräten und dem Speicher ab und meldet der CPU den erfolgreichen Abschluss. Dieser Prozess entlastet die CPU erheblich und steigert die Gesamtleistung des Systems, insbesondere bei datenintensiven Operationen.
Allerdings hat die DMA-Technologie auch ihre Grenzen. Sie kann nur die Datenübertragung zwischen internen Geräten innerhalb desselben Computers erleichtern. Ein Speicherdirektzugriff zwischen anderen Computern ist damit nicht möglich. Diese Einschränkung setzte den Grundstein für die Entwicklung der RDMA-Technologie.
Was ist Remote Direct Memory Access (RDMA)?
RDMA geht einen Schritt weiter, indem es die Prinzipien von DMA über Computernetzwerke hinweg ausweitet. Es ermöglicht einem Computer, direkt auf den Speicher eines anderen zuzugreifen, ohne die CPU, das Betriebssystem oder den Cache eines der beiden Systeme einzubeziehen. RDMA wurde entwickelt, um eine extrem niedrige Latenz und einen hohen Datendurchsatz zu erreichen, was beim High-Performance-Computing (HPC), großen Datenzentren und Anwendungen, die eine schnelle, effiziente Datenübertragung erfordern, von entscheidender Bedeutung ist.
RDMA erreicht seine Effizienz unter Umgehung des herkömmlichen Netzwerkstacks. Wenn ein RDMA-fähiger Netzwerkadapter verwendet wird, können Daten direkt vom Speicher eines Computers über das Netzwerk zu einem anderen übertragen werden, ohne dass die CPU eingreifen muss. Dieser direkte Übertragungsweg verringert die Latenz erheblich und erhöht die Datenübertragungsgeschwindigkeiten, was RDMA zu einer idealen Wahl für dezentrale Computerszenarien macht, bei denen Leistung und Effizienz an erster Stelle stehen.
InfiniBand ist eine „native“ RDMA-Netzwerktechnologie mit einem auf Punkt-zu-Punkt-Kanälen basierenden Nachrichtensystem, das den direkten Datenzugriff für Anwendungen über virtuelle Kanäle ermöglicht, ohne dass andere Betriebssysteme oder Protokollstacks erforderlich sind. Sie nutzt RDMA für effiziente Remote-Lese-/Schreibvorgänge und entlastet die CPU. Die Technologie bietet Übertragungen mit hoher Bandbreite und Mechanismen zur erneuten Übertragung auf der Link-Schicht, um eine hohe Servicequalität zu gewährleisten und den Bedarf an Datenpufferung zu reduzieren. Für die Implementierung von InfiniBand sind spezielle Switches und Netzwerkkarten erforderlich. Um die Kosten von RDMA zu senken und die Netzwerkstandardisierung zu verbessern, wurden Technologien wie RoCE (RDMA over Converged Ethernet) und iWARP (Internet Wide Area RDMA Protocol) entwickelt.
Wenn Sie mehr über RoCE-Protokolle erfahren möchten, können Sie folgenden Artikel lesen RoCE-Technologie im High-Performance-Computing: Einblicke und Anwendungsbereiche..
DMA vs. RDMA: Die wichtigsten Unterschiede
Wenn es um die Datenübertragung in Computersystemen geht, sind DMA und RDMA beides zentrale Techniken, die zur Verbesserung der Leistung durch Optimierung der Datenübertragung eingesetzt werden. Obwohl sie aufgrund ihrer Abkürzungen auf den ersten Blick ähnlich erscheinen, dienen sie unterschiedlichen Zwecken und funktionieren unter verschiedenen Bedingungen. Im Folgenden werden die Hauptunterschiede zwischen DMA und RDMA erläutert.
Betriebliche Unterschiede
Anwendungsbereich: DMA ist auf die Umgebung eines einzelnen Computers oder Geräts beschränkt. Sie werden z. B. häufig für die Übertragung von Daten von der Festplatte in den Speicher sowie für andere lokale Datentransfers verwendet. RDMA-Operationen überwinden diese Grenzen und ermöglichen den Speicherdirektzugriff zwischen Systemen über ein Netzwerk.
Latenz und Durchsatz: RDMA bietet im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerkkommunikationsmethoden eine geringere Latenz und einen höheren Durchsatz, da es die Netzwerk- und Transportschichtverarbeitung auf den beteiligten Hosts umgeht. DMA verbessert die Leistung des lokalen Systems, während RDMA sowohl die Effizienz der lokalen als auch der entfernten Datenübertragung verbessert.
CPU-Auslastung: Sowohl DMA als auch RDMA verringern den CPU-Overhead erheblich, da Datenübertragungen ohne Eingriff der CPU erfolgen können. RDMA reduziert jedoch zusätzlich die Belastung der CPU für netzbezogene Verarbeitungsaufgaben, wie z. B. Verarbeitung und Analyse von Paketen, was die Leistung dezentraler Systeme weiter erhöht.
Anwendungsszenarien
DMA: Wird in der Regel innerhalb eines einzelnen Systems für Aufgaben wie die Übertragung von Daten von der Festplatte in den Speicher bei Dateilesevorgängen oder zwischen E/A-Geräten und Speicher verwendet. Es ist entscheidend für die Verringerung der CPU-Auslastung bei datenintensiven Vorgängen innerhalb einer einzelnen Maschine.
RDMA: Kommt häufiger in vernetzten Umgebungen zum Einsatz, z. B. im High-Performance-Computing (HPC), bei Finanzdienstleistungen für Hochfrequenzhandelsplattformen oder in Cloud-Rechenzentren. RDMA wird verwendet, um die Effizienz von dezentralen Anwendungen zu verbessern, die einen schnellen Datenaustausch erfordern.
Implementierung und Unterstützung
DMA: Die Unterstützung für DMA ist in der Regel in moderne Hardware und Betriebssysteme integriert und erfordert nur eine minimale Konfiguration durch den Endbenutzer.
RDMA: Die Implementierung von RDMA erfordert kompatible Netzwerkhardware (z. B. RDMA-fähige NICs oder InfiniBand-Adapter) und Software (z. B. spezielle Treiber und Netzwerkprotokolle). Obwohl dies eine komplexere Einrichtung erfordert, können die Leistungsvorteile in geeigneten Umgebungen beträchtlich sein.
Fazit
Sowohl DMA als auch RDMA verbessern die Datenübertragung erheblich und können so Computersysteme optimieren. DMA verbessert die Kommunikation und Leistung eines Systems, indem es die CPU-Auslastung minimiert. Umgekehrt beschleunigt RDMA den Datenaustausch auf Netzwerkebene und bietet so erhebliche Vorteile bei der dezentralen Datenverarbeitung. Die Wahl zwischen DMA und RDMA hängt von den Anforderungen der Anwendung ab, wie Geschwindigkeit, Effizienz und Datenübertragungsvolumen. Mit der Weiterentwicklung der Technologie wird das Verständnis ihrer einzigartigen Fähigkeiten und Unterschiede zum Schlüssel für diejenigen, die ihre Computer- und Netzwerksysteme für Spitzenleistungen optimieren wollen.
Wenn Sie diese Technologien in Ihrem Unternehmen nutzen wollen, hat FS.com alles, was Sie dafür benötigen. Wir bieten eine breite Palette an kompatiblen Netzwerklösungen und Netzwerkprodukten, darunter RDMA-fähige NICs und InfiniBand-Adapter, sowie fachkundige Beratung, um eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme zu gewährleisten.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022