Lüfterloser KMU-Switch vs. KMU-Switch mit eingebautem Lüfter: Wie wählt man?
Die Wahl des richtigen Netzwerk-Switches ist eine wichtige Entscheidung für jedes kleine bis mittlere Unternehmen (KMU). Die Leistung, Zuverlässigkeit und der Wartungsbedarf Ihres Netzwerks können sich erheblich auf Ihre Geschäftsabläufe auswirken. Unter den verschiedenen Überlegungen bei der Auswahl eines SMB-Switches ist der Kühlmechanismus besonders wichtig. Dieser Artikel befasst sich mit den Unterschieden zwischen lüfterlosen Switches und Switches mit integriertem Lüfter und bietet eine Anleitung zur Auswahl der besten Option für Ihre Geschäftsanforderungen.
Übersicht über den lüfterlosen Switch und den eingebauten Lüfterswitch
Um die vom internen Switch erzeugte Wärme besser zu verstehen, werden im Folgenden zwei verschiedene Arten von Kühlsystemen für Netzwerk-Switches zur Wärmeübertragung vorgestellt: ein passives Kühlsystem für lüfterlose Switches und ein aktives Kühlsystem für Switches mit eingebautem Lüfter.
Lüfterloser Switch: Passive Kühlung
Ein lüfterloser Switch bedeutet, dass kein Lüfter eingebaut ist, was zu einem leisen Betrieb führt. Das passive Kühlsystem erreicht ein hohes Maß an natürlicher Konvektion und Wärmeableitung, indem es einen Wärmespreizer oder einen Kühlkörper einsetzt, um die Wärmeübertragung durch Strahlung und Konvektion zu maximieren. Je nach Kühlkörper wird das passive Wärmemanagement zu einer kosteneffektiven und energieeffizienten Lösung für Switches, um eine optimale Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten, ohne viel Lärm zu verursachen.
FS S1900-16TP Unmanaged 16 Port PoE Switch verfügt über 16x 10M/100/1000M Auto-Negotiation RJ45 Ports. Alle Ports unterstützen die Auto-MDI/MDIX-Funktion und IEEE 802.3af/at PoE+ (bis zu 30 W pro Port) für die Stromversorgung von angeschlossenen IP-Telefonen, Wireless Access Points oder anderen standardkonformen Netzwerkgeräten. Das lüfterlose Design sorgt für einen geräuschlosen Switch-Betrieb und reduziert die Kosten und den Stromverbrauch.
Abbildung 1: FS S1900-16TP mit vielen Lüftungsöffnungen zur Wärmeableitung
Eingebauter Lüfterswitch: Aktive Kühlung
Der eingebaute Lüfterswitch nutzt ein aktives Kühlsystem, eine Art von Kühltechnologie, die sich auf ein externes Gerät zur Verbesserung der Wärmeübertragung stützt. Durch ein aktives Kühlsystem erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit während der Konvektion, was die Wärmeabfuhr drastisch erhöht.
Im Vergleich zum lüfterlosen 16-Port-Gigabit-SwitchS1900-8TP 8 von FS ist der 8-Port-PoE-Switch FS S1900-8TP mit eingebauten Lüftern und zahlreichen Lüftungsöffnungen ausgestattet, die den Luftstrom und die Systemkühlung erleichtern. Eingebaute Lüfterschalter verursachen jedoch unweigerlich unangenehme Geräusche sowie einen höheren Stromverbrauch und höhere Kosten als passive Kühlsysteme.
Abbildung 2: FS S1900-8TP mit eingebauten Lüftern zur Unterstützung des Luftstroms und der Systemkühlung
Lüfterloser KMU-Switch vs. KMU-Switch mit eingebautem Lüfter, was ist der Unterschied?
Lärm
Lüfterlose Switches haben einen Geräuschwert von 0db, während Switches mit Lüftern mehr oder weniger laut sind. Ein Parameter, der den Benutzern von Schaltern Sorgen bereitet, ist der Geräuschpegel. Das Geräusch entsteht hauptsächlich durch den Betrieb des Lüfters, wenn der Switch in Betrieb ist. Ein hoher Geräuschwert bedeutet eine hohe Dezibelzahl, die vor allem in Szenarien mit hohen Anforderungen an die Geräuscharmut störend sein kann.
Kühlungssysteme
Switches mit eingebauten Lüftern nutzen das aktive Kühlsystem für erzwungene Konvektion, während lüfterlose Switches das passive Kühlsystem für natürliche Konvektion verwenden. Die natürliche Konvektion wird in der Regel durch Lüftungsöffnungen auf der linken und rechten Seite des Geräts oder durch Kühlkörper realisiert. Im Vergleich zur natürlichen Konvektion kann die Lüfterrotation den Luftstrom aufrechterhalten und beschleunigen, um die Wärme effizienter abzuleiten.
Stromverbrauch
Lüfterlose Switches mit natürlicher Konvektion verbrauchen keine Energie für die Kühlung. Bei der erzwungenen Konvektion wird jedoch ein aktiver Lüfter in den Switch eingebaut, der natürlich eine kontinuierliche Energieversorgung benötigt. Daher zeichnen sich lüfterlose Switches in der Regel durch einen niedrigeren Stromverbrauch und eine geringere Kosteneffizienz aus.
Verlässlichkeit
Wenn Switches mit eingebauten Lüftern ausgestattet sind, kommen auch potenzielle Ausfallrisiken hinzu. Wenn die Lüfter ausfallen, ist die Zuverlässigkeit der Switches gefährdet und sie müssen repariert werden, um die Lüfter zu ersetzen. Durch den geräuschlosen Schalter wird jedoch ein potenzieller Fehlerpunkt vermieden.
Anwendungsszenarien
Switches mit lüfterlosem Design sind ideal für geräuschempfindliche Umgebungen wie Büros, Bibliotheken, Schulen, Hotels, Wohnungen usw. In diesen Umgebungen werden PoE-Switches als Desktop-Switches verwendet oder in einer Ecke des Büros aufgestellt. Die Menschen arbeiten in der Regel neben ihnen, das Geräusch ist lästig.
Switches mit eingebauten Lüftern sind für die Wärmeableitung in Netzwerkszenarien wie unternehmenskritischen Rechenzentren geeignet. In solchen Serverräumen sind zahlreiche laufende Switches und andere aktive Geräte im Rack-Raum montiert, die viel Wärme an die Luft abgeben und die Umgebungstemperatur überhitzen lassen. Ventilatoren helfen, die überhitzten Komponenten im Switch zu kühlen und die Konvektion zu beschleunigen.
Lüfterloser KMU-Switch vs. KMU-Switch mit eingebautem Lüfter: Wie wählt man?
Bei der Entscheidung zwischen einem lüfterlosen Switch und einem Switch mit eingebautem Lüfter spielen mehrere Faktoren eine Rolle:
-
Bewertung der Umweltbedingungen
Beurteilen Sie die physische Umgebung, in der der Switch eingesetzt werden soll. Wenn Ihr Arbeitsbereich temperaturgesteuert ist und nur minimale Geräuschentwicklung erfordert, ist ein lüfterloser Switch besser geeignet. Ist die Umgebung hingegen anfällig für hohe Temperaturen und erfordert eine robuste Kühlung, ist ein Switch mit integriertem Lüfter vorzuziehen.
-
- Leistungsbedarf ermitteln
Die Bewertung der Leistungsanforderungen Ihres Netzwerks ist entscheidend. Hochleistungsnetzwerke mit hohem Datenaufkommen profitieren eher von Switches mit eingebauten Lüftern, da diese über bessere Kühlungs- und Datenverarbeitungskapazitäten verfügen. Für weniger intensive Netzwerke können lüfterlose Switches ausreichend sein.
-
Wartungskapazitäten berücksichtigen
Ihre Fähigkeit, die Netzwerkausrüstung zu warten, sollte Ihre Entscheidung beeinflussen. Wenn Ihr Unternehmen nur über begrenzte Ressourcen für die laufende Wartung verfügt, könnte ein lüfterloser Switch aufgrund seines geringeren Wartungsbedarfs praktischer sein. Switches mit eingebautem Lüfter sind zwar wartungsintensiver, bieten aber eine bessere Leistung und Kühlung.
-
Bedenken hinsichtlich der Energieeffizienz
Wenn die Senkung des Energieverbrauchs eine Priorität ist, sind lüfterlose Switches im Allgemeinen energieeffizienter. Dies muss jedoch gegen die Leistungsanforderungen Ihres Netzwerks abgewogen werden, um sicherzustellen, dass die Kühlkapazität des Switches ausreichend ist.
KMU-Switch-Produkte von FS
Für vertrauenswürdige und zuverlässige Netzwerk-Switches bietet FS eine Reihe von KMU-Switches, sowohl lüfterlos als auch mit integrierten Lüftern. Die lüfterlosen PoE-Switches von FS bieten einen leisen Betrieb und Energieeffizienz und eignen sich daher perfekt für ruhige Büroumgebungen. Die Switches mit integriertem Lüfter hingegen sind für höhere Leistung und bessere Wärmeableitung ausgelegt und eignen sich für anspruchsvollere Netzwerkszenarien.
Empfohlene KMU-Switches von FS
-
1. Lüfterloser KMU-Switch: Ein lüfterloser Switch, der sich ideal für kleine bis mittelgroße Netzwerke eignet und einen leisen und energieeffizienten Betrieb ermöglicht.
-
2. Eingebauter Lüfter KMU-Switch: Ein robuster, integrierter Lüfterswitch mit hervorragender Leistung und Kühlungsfähigkeiten, der sich für Hochleistungsnetzwerke eignet. FS bietet eine Vielzahl von Lüftertypen, darunter rückwärtsgerichtete Links/Rechts-Lüfter, Links-zu-Rechts-Lüfter und Rechts-zu-Links-Lüfter.
Für weitere Informationen über den FS SMB-Switch können Sie auf https://www.fs.com/de/c/small-business-switches-4235
Fazit
Die Entscheidung zwischen einem lüfterlosen und einem KMU-Switch mit eingebautem Lüfter hängt von den Umgebungsbedingungen, den Anforderungen an die Netzwerkleistung, den Wartungsmöglichkeiten und der Energieeffizienz ab. Lüfterlose Switches bieten einen geräuscharmen Betrieb, einen geringeren Wartungsaufwand und eine höhere Energieeffizienz und eignen sich daher ideal für Netzwerke mit geringem Leistungsbedarf. Im Gegensatz dazu bieten Switches mit eingebauten Lüftern eine bessere Kühlung und Leistung für Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohen Anforderungen, sind jedoch lauter und erfordern mehr Wartung.
FS bietet eine Vielzahl von KMU-Switches an, die die unterschiedlichsten Geschäftsanforderungen erfüllen und eine zuverlässige und effiziente Netzwerkleistung gewährleisten. Bewerten Sie Ihre spezifischen Anforderungen und die Unterschiede zwischen diesen Switches, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, die Ihr Netzwerk und Ihr Unternehmenswachstum unterstützt.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022