Netzkabel-Typen: NEMA- und IEC 60320-Netzkabel sowie europäische Netzkabel
Netzwerktechniker, die auf der ganzen Welt arbeiten, sind sich der vielen unterschiedlichen Stecker und Steckdosen bewusst, die in Rechenzentren verwendet werden. Die ersten Erfahrungen in einem Rechenzentrum im Ausland können jedoch schwierig sein, wenn Sie nicht wissen, welche Netzkabel dort verwendet werden. In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Netzkabeltypen, unterschiedliche Stecker und Anschlüsse verwendet werden – insbesondere die Steckertypen. In diesem Artikel stellen wir die häufig verwendeten NEMA-und IEC-Netzkabeltypen vor und geben einige Kauftipps.
Was ist ein Netzkabel?
Das Netzkabel ist ein Leitungskabel oder ein Hauptkabel, an dessen beiden Enden sich ein Paar Verbindungskupplungen befindet. Beide Enden lassen sind von der Stromversorgung und dem Gerät abstecken. Es trägt die Last des zeitweiligen Anschlusses eines tragbaren elektronischen Geräts an die Hauptstromzuleitung und kann leicht und problemlos durch eine Wandsteckdose oder ein Verlängerungskabel geführt werden.
Wie das obige Bild zeigt, besteht es aus zwei Hauptteilen. Einer ist der Kabelstecker – der „männliche“ Stecker. Er wird für den Anschluss der Steckdose zur Stromversorgung verwendet. Der andere ist die Buchse am anderen Ende. Das Buchsenteil dient als „weiblicher“ Stecker, der an das Gerät angeschlossen wird. Weltweit werden verschiedene Arten von Anschlüssen und Schnittstellen verwendet. Die hier beschriebenen NEMA- und IEC-Netzkabeltypen werden häufig in Nordamerika verwendet.
Übersicht und Unterschiede der Netzkabeltypen
NEMA-Netzkabeltypen
Die National Electrical Manufacturing Association (NEMA) zertifiziert verschiedene Netzkabeltypen in Nordamerika und anderen Ländern mit Stromstärken von 15A bis 60A und Spannungen von 125V bis 600V. Einzigartige, nicht austauschbare Steckertypen werden basierend auf bestimmten Stromstärken oder Spannungen erstellt.
Es gibt viele Varianten der NEMA-Stecker, die in den Vereinigten Staaten und in Nordamerika verwendet werden. NEMA 1-15-P und NEMA 5-15-P sind die häufigsten. NEMA-Typ 1 besteht aus einem runden Stift direkt unter den beiden flachen Stiften, während NEMA-Typ 5 einen dritten Stift zur Erdung verwendet.
IEC-Netzkabeltypen
IEC 60320 ist als internationaler Standard anerkannt und wird von den meisten Ländern der Welt verwendet. Er legt fest, dass die Geräte und Verbindungskupplungen nicht verriegelbar sind, um Stromkabel mit elektrischen Geräten bis 250 Volt zu verbinden. Das 320“ bezieht sich auf die Nummer der Spezifikation, die Stromanschlüsse beschreibt. Verschiedene IEC 60320-Netzkabeltypen im Bereich von C1 bis C24 sind für unterschiedliche Kombinationen von Strom, Spannung und Temperatur spezifiziert.
Hinweis: C13, C15, C19 werden in Rechenzentren am häufigsten verwendet.
IEC 60320 C13 vs. C15 Netzkabel
Aus dem obigen Bild können wir entnehmen, dass IEC C15 dem C13-Stromkabel ähnlich ist, mit Ausnahme einer Kerbe gegenüber der Erdung im C15-Anschluss. Außerdem funktionieren IEC-C15-Steckverbinder in den C14-Einlässen. IEC-C13-Steckverbinder passen jedoch nicht in C16-Einlässe.
Die IEC-C15-Steckverbinder sind speziell für Hochtemperaturgeräte (bis zu 120° C) konzipiert, z. B. Wasserkocher, Computer-Netzwerkschränke oder Serverräume sowie PoE-Switches (Power over Ethernet) mit höherer Wattleistung. Währenddessen unterstützt das Standard-IEC-C13-Netzkabel (sog. Kaltgerätestecker) Geräte von Desktop/PC, Monitoren, Druckern und Verstärkern bis hin zu Switches mit fester Konfiguration. Sie sind normalerweise für 15A/250V (inländisch) und 10A/250V (international) ausgelegt, wobei die Temperatur bei 70° C liegt.
Unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Standards
Obwohl NEMA- und IEC-Netzkabeltypen in den meisten Ländern der Welt verwendet werden, sind sie hauptsächlich auf die Steckverbindertypen C13, C15 und C19 ausgerichtet. Bei Steckdosen ist dies von Land zu Land unterschiedlich.
Europa: CEE 7/7 (Typ E, Typ F)
Netzkabel CEE 7/7 ist mittlerweile in vielen europäischen Ländern und in einigen Ländern, die dem CENELEC-Standard folgen, der De-facto-Plug-Standard. Europäische Länder, die CEE 7/7 nicht verwenden, sind Dänemark (AFSNIT 107-2-D1), Irland, Italien (CEI 23-50), Malta (BS 1363), Zypern (BS 1363), Gibraltar (BS 1363) und die Schweiz (SEV 1011). Zu den beliebtesten Netzkabeln, die den CEE 7/7-Stecker verwenden, gehören CEE 7/7 zu C13, CEE 7/7 zu C15 und CEE 7/7 zu C19.
Andere Standards: JIS C 8303, AS/NZS 3112 usw.
Einige andere Länder haben auch einen eigenen Steckerstandard. Zum Beispiel der australische Standard AS/NZS 3112 (Typ I), der brasilianische Standard NBR 14136 und der japanische Standard JIS C 8303 (Typ A, B) usw. Eine Gemeinsamkeit ist jedoch, dass sie alle die IEC 60320-Steckverbindernorm annehmen.
So kaufen Sie das richtige Netzkabel?
Es ist äußerst wichtig, ein geeignetes Netzkabel zu wählen, das eine hohe Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit und Haltbarkeit bietet. Befolgen Sie einige einfache Schritte, um die richtige Wahl zu treffen.
Identifizieren Sie den richtigen Stecker für das Exportland
Wenn Sie sich für das richtige Steckmuster entscheiden, beachten Sie, dass einige zwar ähnlich aussehen, dies jedoch nicht bedeutet, dass es sich um das richtige Kabel für das Gerät handelt. Wenn Sie beispielsweise ein NEMA-Netzkabel aus einem mit nordamerikanischen Kabel hergestellten Kabelsatz entfernen und durch einen europäischen Stecker (CEE 7/7-Netzkabel) ersetzen, wird der Kabelsatz dadurch nicht für Europa akzeptabel.
Bestätigen Sie die Spannung
Die Nennspannung für Stecker in Nordamerika liegt zwischen 100-127V und 200-240V. Eine höhere oder niedrigere Amperezahl kann auch im selben Land ein anderes Steckermuster bedeuten. Wenn das 125-Volt-Netzkabel versehentlich in eine 220-Volt-Steckdose eingeführt wird können Geräte dadurch beschädigt oder zerstört werden.
Überprüfen Sie die Stromstärke des Netzkabels
Eine weitere zu überprüfende Spezifikation ist die Stromstärke. Auch hier unterscheidet sich die Bewertung für Nordamerika von der anderer Länder mit 15A, 20A oder 30A.
Wählen Sie den Steckertyp, wenn Sie ein Kabelset verwenden
Die Anzahl der Stifte in einem Stecker variiert zwischen 2 und 5. Die Stifte können oval, rund, gerade oder rechteckig sein. Für Nordamerika gibt es NEMA 5-15P und NEMA 5-20P. Kenntnis über die Stromstärke und Spannung kann dabei helfen, zwischen den vier Typen zu unterscheiden und den richtigen Stecker zu wählen.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022