Wie Sie das beste Sichtfeld (FOV) für Ihre Konferenzkamera wählen
Waren Sie jemals bei der Auswahl der richtigen Konferenzkamera für Ihren Konferenzraum verwundert über die verschiedenen Winkel des Sichtfelds? Um kein Geld für die falsche Kamera zu verschwenden, ist es wichtig, mehr über dieses Thema zu wissen. Dieser Artikel gibt Ihnen eine umfassende Einführung über Bildwinkel und hilft Ihnen, bei der Auswahl der besten Konferenzkamera.
Was ist das Sichtfeld (FOV)?
Das Sichtfeld (englisch: „Field of View“, abgekürzt: „FOV“) ist der offene, sichtbare Bereich, den eine Person mit ihren bloßen Augen oder durch ein optisches Gerät, z. B. eine Kamera, sehen kann. Mit anderen Worten: Das FOV ist das, was Sie sehen können, ohne den Kopf zu drehen. Es umfasst das, was Sie vor sich sehen und Ihre periphere Sicht.
Bei Konferenzkameras entspricht es dem, was man durch die Kameralinse sieht. Das FOV wird in der Regel in Grad gemessen. Die Kamera ist der alleinige Ausgangspunkt und das Sichtfeld breitet sich strahlenförmig aus, sodass es ein Dreieck bildet.
Der FOV-Winkel kann zwischen 54 und 360 Grad liegen. Ein größerer Winkel bedeutet allgemein eine breitere und bessere Sicht. Doch ist größer nicht immer besser und notwendig. Unterschiedliche Konferenzräume und Szenarien erfordern unterschiedliche Kameras, weswegen es bei dem FOV so viele Unterschiede gibt.
Vergleich gängiger FOV-Winkel bei Konferenzkameras
Schauen wir uns nun einige der gängigsten FOV-Winkel von Konferenzkameras an. Um deutlich zu machen, wie breit der Bildbereich sein wird, gehen wir bei dem Abstand der Kamera von ca. 30 cm aus. Auf diese Weise ist es auch einfacher, die verschiedenen FOV-Winkel zu vergleichen.
FOV = 72.5°
Wie Sie sehen können, ergibt sich bei einem Abstand der Kamera von ca. 30 cm (1 Fuß) und einem FOV von 72,5°, eine Bildbreite von ca. 42,5 cm (1,4 Fuß). Eine Konferenzkamera mit einem FOV von 72,5° ist eine gute Wahl für kleine Konferenzräume, in denen der Konferenztisch einen Mindestabstand von 90–120 cm hat.
FOV = 90°
Bei einem FOV von 90° ergibt sich eine Breite von ca. 60 cm (2 Fuß) für jeweils ca. 30 cm (1 Fuß) Abstand von der Kamera. In diesem Fall ergibt sich bei einem Abstand von ca. 305 cm (10 Fuß) eine Bildbreite von ca. 610 cm (20 Fuß). Diese Breite ist für die meisten Konferenzräume gut geeignet.
FOV = 108°
Ab einem FOV von 108° sprechen wir von Kameras mit „Weitwinkel“. Die meisten Kameras für Besprechungsräume fallen unter diese Weitwinkel-Kategorie. Konferenzkameras mit einem FOV von 108° bieten eine Bildbreite von ca. 85 cm (2,8 Fuß) bei einem Abstand von ca. 30 cm (1 Fuß). Dies ermöglicht Ihnen, die Kamera an der langen Wand des Raumes anzubringen.
FOV = 120°
Ein weiterer, gängiger Weitwinkel ist 120°, welcher auch für Besprechungsräume geeignet ist. Bei einem Abstand von ca. 30 cm (1 Fuß) beträgt die Bildbreite ca. 104 cm (3,4 Fuß). Ein Abstand von ca. 305 cm (10 Fuß) ergibt also eine Bildbreite von ca. 1035 cm (34 Fuß). Mit diesem Weitwinkel passen fast alle Personen in das Bild der Kamera.
FOV = 180°
Bei einem FOV von 180° bietet die Kamera eine Abdeckung von Wand zu Wand. Wenn Sie eine vollständige Aufnahme des ganzen Konferenzraums benötigen, ist dies die Lösung, nach der Sie suchen.
Welches ist das beste FOV für Ihren Konferenzraum?
Nun machen wir weiter mit der Auswahl eines passenden FOV anhand verschiedener Anwendungsfälle. In der Regel hängt dies von Größe und Innenausstattung des Konferenzraumes ab.
Kleiner Konferenzraum (4–6 Personen)
Wenn sie einen relativ kleinen Konferenzraum für 4–6 Personen haben und die Gestaltung ähnlich der folgenden Abbildung ist, dann ist eine Konferenzkamera mit einem FOV von 90° bis 120° eine gute Wahl. Da die Personen recht nahe beieinander sind, sorgen Konferenzkameras mit einem FOV von 90° bis 120° dafür, dass alle Personen zu sehen sind.
Empfohlene FS Konferenzkameras: FC530 und FC530-4K
Mittelgroßer Konferenzraum (6–12 Personen)
Wenn Ihr Konferenzraum Platz für 6–12 Personen bietet und die meisten Sitze der Kamera zugewandt sind, ist eine Konferenzkamera mit einem größeren FOV, z. B. 120° oder größer, die bessere Wahl.
Empfohlene FS Konferenzkameras: FS-CC3XU2 und FC530-4K
Großer Konferenzraum (12–16 Personen)
Große Konferenzräume, für 12–16 Personen, sind in der Regel so eingereichtet (siehe Abbildung unten). In diesem Fall ist ein FOV von 120° nicht zwingend erforderlich. Ein FOV von 60° bis 90° reicht hier aus, um alle Personen im Bild zu haben.
Empfohlene FS Konferenzkameras: FC730 und FC730-4K-N
Spezifischer Gebrauch
Wenn die Gestaltung Ihrer Konferenz keiner der oben genannten Typen entspricht und Sie einen bestimmten FOV-Winkel entsprechend Ihrer Bedürfnisse wählen möchten, müssen Sie einige Berechnungen anstellen.
-
Bei einem gleichmäßigen, viereckigen Tisch müssen sie X (die Distanz zwischen Kamera und Tisch) und Y (die halbe Länge der Seite, die der Kamera zugewandt ist) kennen. Dann rechnen Sie: θ=arctan(y/x), und 2θ < horizontales Kamera-FOV.
-
Bei einem ungleichmäßigen, ovalen Tisch müssen Sie X (die Distanz zwischen Kamera und dem Mittelpunkt des Tischs) und Y (die Halbachse) kennen. Dann rechnen Sie: θ=arctan(y/x), und 2θ < horizontales Kamera-FOV.
Fazit
Das FOV ist lediglich nur eins von mehreren Kriterien, die Sie bei der Auswahl von Konferenzkameras beachten müssen – dennoch spielt es eine große Rolle. Um herauszufinden, welcher FOV-Winkel die beste Option ist, müssen Sie eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, z. B. die Größe des Konferenztischs, die Gestaltung des Raums und die Entfernung des Tischs zur Kamera. Sehen Sie sich gerne alle unsere Konferenzkameras an und finden Sie anhand des FOV die perfekte Kamera.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022