Was wissen Sie über die Reinigung von Glasfaser-Anschlüssen?
Mit dem weit verbreiteten Einsatz von Glasfaserkabeln in der Hochgeschwindigkeitskommunikation sind zuverlässige und effiziente Glasfaserinstallationen und -wartungen für das Hochleistungsnetzwerk entscheidend. Laut NTT-Advanced Technology gaben 98% der Installateure und 80% der Netzwerkbesitzer an, dass die häufigsten Ursachen für Netzwerkausfälle die Probleme mit der Kontamination von Glasfasersteckern sind. Verunreinigte oder verschmutzte Glasfaserstecker können oft zu einer Verschlechterung der Signalleistung oder einem Verbindungsausfall führen, weshalb ein ordnungsgemäß gewartetes und gereinigtes Glasfaserkabel dazu beiträgt, die Verschmutzung der Faserschnittstelle zu reduzieren. Faserreinigungskits spielen eine wichtige Rolle bei der Wartung von Glasfasersystemen, da sie die effektiven Verbindungen zwischen allen Glasfasergeräten aufrechterhalten können.
![Causes for Network Failures](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2013/05/Causes-for-Network-Failures.jpg)
Verschiedene Glasfaseranschluss-Typen
Bekanntlich ist der Glasfaseranschluss eine Komponente zum Abschluss des Endes eines Glasfaserkabels und hat einen wichtigen Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Glasfaserübertragung und die Leistung des Systems. Generell wurden rund 100 verschiedene Glasfasersteckverbinder auf den Markt gebracht. Zu den am häufigsten verwendeten Fasersteckertypen gehören LC, SC, MU, ST, FC, MTRJ, NID, E2000 und MTP/MPO-Stecker. Die Wahl der richtigen Faserreinigungswerkzeuge hängt daher von den Typen des Fasersteckers ab. Weitere Informationen zum Glasfaserstecker finden Sie unter: Wie viele Glasfasersteckertypen kennen Sie?
![types of fiber connectors](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2013/05/types-of-fiber-connectors.jpg)
Allgemeine Glasfaserreinigungsverfahren
Vor der Reinigung der Glasfasersteckverbinder ist es wichtig, den allgemeinen Reinigungsprozess für Steckverbinder zu kennen. Grundsätzlich gibt es zwei Methoden zur Reinigung von Fasersteckverbindern: Trockenreinigung und Nassreinigung. Bei der Trockenreinigung wird ein Kassettenreiniger oder ein Faserschubreiniger verwendet, um die Stecker-Stirnseite gegen ein trockenes Reinigungstuch in eine Richtung zu wischen. So können Verunreinigungen durch Luftbelastung entfernt werden. Bei der Nassreinigung wischen Sie zuerst die Stirnseite gegen den Nassbereich und dann auf einen trockenen Bereich, um eventuelle Rückstände von der Stirnseite zu entfernen. Die Nassreinigung ist aggressiver als die Trockenreinigung, kann aber sowohl Luftverschmutzungen als auch z.B. leichte Ölrückstände entfernen. Sollte der Stecker nach der Trockenreinigung noch immer verschmutzt sein, sollte sofort eine Nassreinigung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine Rückstände auf der Stirnseite verbleiben. Im Folgenden ist der Reinigungsprozess für Faserstecker dargestellt:
![General Fiber Cleaning Procedures](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2013/05/General-Fiber-Cleaning-Procedures.jpg)
Hinweis: Von einer Nassreinigung für Buchsen und Trennwände wird dringend abgeraten, da es zu Schäden an der Anlage kommen kann.
Welche Reinigungslösungen für Glasfaseranschlüsse gibt es?
Rollen-Faserreiniger
Der Rollenreiniger ist für die effektive Reinigung von fast allen faseroptischen Steckverbindern mit einer zugänglichen Aderendhülse einschließlich LC, MU, SC, FC, ST, MPO/MTP, MTRJ und ähnlichem ausgelegt. Wenn Sie nur den zugänglichen Anschluss mit einer Vielzahl von Anschlussvarianten reinigen müssen, ist dies die ideale Wahl für Sie.
Der CLE-BOX Kassettenreiniger ist ein unverzichtbarer alkoholfreier Reiniger zur Aufrechterhaltung und Gewährleistung einer guten Qualität der Glasfaserverbindung. Er ermöglicht das Entfernen von Staub, Öl und anderen Verschmutzungen für LC/SC/FC/ST/MU/D4/DIN-Stecker. Sie müssen keine weiteren Werkzeuge mit sich führen, um Staub und Fett von der Glasfaser-Schnittstelle zu entfernen. Kassettenbänder sind erst nach mehr als 500 Reinigungsvorgängen auszutauschen, um niedrige Reinigungskosten zu gewährleisten. Wenn Sie Kassettenreiniger verwenden, denken Sie bitte immer daran, dass Sie die Reinigungsrichtung nicht umkehren sollten, um zu vermeiden, dass Verunreinigungen zurückgewischt werden.
![cassette cleaner](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2013/05/cassette-cleaner.jpg)
Faserreinigungstücher
Glasfaserreinigungstücher sind so konzipiert, dass sie trocken oder mit Glasfaserreinigungsalkohol verwendet werden können, um gängige Verunreinigungen effektiv aus optischen Steckbrücken und Patchkabeln zu entfernen. Diese Fasertücher sind fusselfrei und abriebfest, so dass sie eine hervorragende Reinigung der faseroptischen Steckverbinderhülsen ohne Gefahr von Kratzern oder Flusenresten ermöglichen. FS.com bietet Wipexperts M-3 Cleanroom Wipes, Cleanroom Wipes und Kimtech Wipes an. Unter ihnen sind Kimtech Science Tücher seit mehr als 60 Jahren eine beliebte Wahl für Labore, Arztpraxen und die empfindliche Industrie. Diese Tücher für empfindliche Zwecke wurden speziell für die schonende Reinigung von Flüssigkeiten und Staub entwickelt und eignen sich hervorragend für die Reinigung von Instrumenten, Oberflächen, Bauteilen und Objektiven.
![Kimtech wipes](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2013/05/Kimtech-wipes.jpg)
Wattetupfer
Faseroptische, fusselfreie Wattetupfer eignen sich ideal zur Reinigung von Verunreinigungen von 1,25mm oder 2,5mm Faseradaptern und -steckverbindern. 1,25mm und 2,5mm Tupfer bestehen alle aus Polyester und Polyurethan. Diese kleinen Wattetupfer eignen sich hervorragend zur Reinigung der Stirnseite von Adapter oder Stecker und können auch in anderen Geräten wie Druckern, Computern oder optischen Instrumentenkameraobjektiven verwendet werden.
![Foam Swabs](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2013/05/Foam-Swabs.jpg)
Wo können Sie Faserreinigungssets kaufen?
Es wird dringend empfohlen, dass eine Rechenzentrumseinrichtung Reinigungsverfahren für alle Glasfasersteckverbinder einführt, um Verbindungsausfälle und unnötigen Austausch von teuren und kritischen Netzwerkgeräten zu reduzieren. FS.com bietet eine komplette Auswahl an kompakten faseroptischen Reinigungssets für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte über sales@fs.com
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022