Wie bekommen Sie ein 10Gbps Heimnetzwerk für weniger als $60?
Im Laufe der Jahre hat sich die 10GbE-Technologie rasant entwickelt. Ihre Kosten und Leistung haben ihre Reichweite über Unternehmensrechenzentren hinaus auf gemischte Netzwerke ausgedehnt. Und die wachsenden Bandbreitenanforderungen treiben auch die breiteren Anwendungen von 10G Ethernet voran. Allerdings ist es für Einzelpersonen und Familien nicht einfach, ein 10Gbps-Heimnetzwerk zu geringen Kosten zu erhalten. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie ein 10Gbps-Heimnetzwerk für weniger als 60 Dollar einrichten können, und zwar anhand eines Falles eines unserer Kunden.
In diesem Fall geht es darum, das NAS und den VM-Server so günstig wie möglich an ein 10-Gbit/s-Heimnetzwerk anzuschließen. Und es läuft hauptsächlich iSCSI (Internet Small Computer System Interface) für VMs. Hier sind die Details.
Komponenten, die Sie benötigen
Für diesen 10-Gbit/s-Verbindungsprozess benötigen Sie drei Hauptkomponenten.
NIC-Karte—eine NIC (Network Interface Card) ist eine Komponente, die eine Vollzeitverbindung zwischen einem Computer und einem Netzwerk herstellt. Es gibt verschiedene NIC-Karten auf dem Markt. Einige haben SFP+-Schnittstellen, können aber etwas teuer sein. Um das Ziel mit minimalen Kosten zu erreichen, können Sie eine NIC-Karte bei Amazon oder eBay erwerben, wo Sie die Karte zu einem günstigen Preis finden können. Der Kunde sagte, dass er ein Paar NIC-Karten für $37,36 bei Amazon, einschließlich Versand, bekommen hat.
Optics/SFP+ DAC-Kabel—Um zwei NICs miteinander zu verbinden, reicht es aus, eines der DACs (Direct Attach Cables) zu kaufen. Er gab $21,70 aus, um ein 3 m langes passives SFP+ DAC-Kabel nach Indien liefern zu lassen. Wenn die Entfernung mehr als 5 m beträgt, wäre eine aktive Version besser, ansonsten ist ein passives SFP+ DAC-Kabel in Ordnung..
Switch—Nicht notwendig, wenn Sie die NICs direkt anschließen wollen. Wenn Sie jedoch einen Switch mit SFP+-Steckplätzen benötigen, ist der FS.com S3800-24T4S Gigabit Stackable Managed Switch mit 10GE Uplinks eine gute Wahl. Mit 24 RJ45-Ports und 4 SFP+-Ports bietet er flexible Port-Kombinationen, die dem Benutzer die Arbeit erleichtern, so dass er sich direkt mit einem Hochleistungsspeicherserver verbinden oder einen Uplink über große Entfernungen zu einem anderen Switch einrichten kann.
Gesamtkosten
Komponenten | Kosten (in US-Dollar) |
---|---|
2x NIC-Karten | $37.36 |
1x3m passiver DAC (Versand nach Indien) | $21.70 |
Insgesamt | $58.06 |
Testen aller Komponenten
Alle Komponenten sind vorbereitet. Der letzte Schritt besteht darin, die Komponenten zu testen. Die folgende Methode zeigt, wie der Kunde seinen Test beendet.
Direktes Anschließen aller Komponenten. Stecken Sie zunächst die NIC-Karte in einen PClex8-Steckplatz und schließen Sie dann das SFP+ DAC-Kabel an. PCIe 2.0 x8 kann Geschwindigkeiten von bis zu 24 Gbps erreichen, so dass Engpässe bei den PCIe-Lanes kein Thema sein sollten. Sowohl GNU/Linux als auch FreeNAS (verwendet FreeBSD unter der Haube) erkannten die NICs sofort nach dem Auspacken. Fügen Sie schließlich beide in ein 192.168.5.0/30-Subnetz ein und stellen Sie sicher, dass Sie jeden Host vom anderen aus anpingen können.
![10Gbps Home Network](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2017/03/The-nic-card-sitting-pretty-in-the-server.png)
Testen Sie das Netzwerk mit einem Netzwerk-Benchmarking-Tool, um festzustellen, ob die angestrebte Rate erreicht wurde. Das Bild unten zeigt das Ergebnis des Tests auf der einen Seite.
![testing result](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2017/03/testing-result-1024x224.png)
Von der anderen Seite:
![testing result 1](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2017/03/testing-result-1-1024x225.png)
Anhand des Ergebnisses können Sie sehen, dass es fast 9 Gbps über TCP übertragen kann. Der Durchsatz sollte höher sein. Und die CPU-Leistung steigt nur sehr geringfügig an, während große Datenmengen durchgeschleust werden. Wenn Sie mehr Durchsatz benötigen, können Sie auch LCAP oder MPIO einsetzen.
Das folgende Diagramm veranschaulicht das Testergebnis in der Direktansicht. In dem Diagramm können Sie den Netzwerkverkehr bei steigendem Datenvolumen deutlich vergleichen.
![throughput](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2017/03/throughput-1024x375.png)
Zusammenfassung
In diesem Beitrag geht es hauptsächlich darum, wie man billige Komponenten, NIC-Karten, SFP+ DAC-Kabel und 10G-Switches kaufen kann, um ein 10-Gbps-Heimnetzwerk zu erhalten, sowie um einen einfachen Testprozess. Alle erwähnten Komponenten sind bei FS.com erhältlich, um ein 10Gbps-Netzwerk für weniger als $60 zu erhalten. Außerdem wird ein Kundenservice angeboten, der auf die verschiedenen Anwendungsanforderungen eingeht.
Ähnlicher Artikel: Wie baut man ein 10GbE-Netzwerk für kleine und mittlere Unternehmen auf?
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022