Deutsch

Wie werden Cat5e- und Cat6-Keystone-Buchsen angeschlossen und installiert?

Aktualisierung: 29. Dez 2022 by
1.5k

DIY für Ihr Heimnetzwerk ist ein Trend in der IT-Community und auch für Nicht-Profis einen Versuch wert. Vielleicht ist es Ihnen bereits gelungen, die Cross-Connect-Verkabelung Ihres Telekommunikationsnetzes nach einer Online-Anleitung selbst zu verlegen, vielleicht aber auch nicht. Dieser „How To“ Artikel behandelt die grundlegenden Hintergrundinformationen, die benötigten Materialien und spezifische Stanztechniken für Ihre Cat5e/Cat6-Verkabelung. Wenn Sie Netzwerkkabel (Cat5e- oder Cat6-Kabel) selbst an Keystone-Buchsen anschließen möchten, sollten Sie sich diese leicht verständliche Anleitung ansehen.

Vorläufige Informationen für Keystone-Buchsen

Um Cat5e/Cat6-Keystone-Buchsen selbst abzuschließen und zu installieren, müssen Sie sich jeder Verbindung sicher sein, die Sie herstellen, um ein zuverlässiges Netzwerk zu gewährleisten. Vor der Einführung in die Abschlussmethode und den Prozess ist es notwendig, einige grundlegende Kenntnisse über „Keystone-Buchsen“ zu haben.

Was ist eine Keystone-Buchsen? Eine Keystone-Buchse ist ein weiblicher Anschluss, der in der Datenkommunikationen verwendet wird, insbesondere für lokale Netzwerke(LANs), und der normalerweise in einer Wandplatte oder einem Patchpanel montiert ist. T568A und T568B sind die beiden Verdrahtungsstandards für 8-polige modulare Steckverbinder, die im Rahmen des Verdrahtungsstandarddokuments TIA/EIA-568-A zugelassen sind. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Adernpaare (Paar 2 und Paar 3) vertauscht sind. Sowohl T568A- als auch T568B-Verkabelungsschemata sind für Keystone-Buchsen gekennzeichnet. Die Cat5e- und Cat6-Verkabelungsschemata sind mit den entsprechenden Farben in der Netzwerkverkabelung verdrillt und sollten beim Anschluss an einer Buchse so weit wie möglich verdrillt bleiben.

t568a-and-t568b

Ein Hauptvorteil von Keystone-Verbindern ist ihre Vielseitigkeit. Es können mehrere Typen von Keystone-Buchsen auf einem einzigen Patchpanel montiert werden. Sie sind sowohl in ungeschirmter als auch in geschirmter Ausführung erhältlich und eignen sich für Kabel und Leitungen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Leitern. Jede Keystone-Buchse unterscheidet sich geringfügig in der Art, der Beschriftung und der Anordnung der Farben. Im Folgenden sind die drei am häufigsten vorkommenden Keystone-Buchsen aufgeführt:

Diagramm Erläuterung
punchdown 2 Standardpaare sind auf der rechten Seite und 2 variable Paare sind auf der linken Seite. Der A-Standard ist die mittlere Spalte und der B-Standard ist links. Sowohl A- als auch B-Standard gelten für die rechte Seite der Buchse.
Das einfarbige Kästchen, bei dem die untere rechte Ecke fehlt, steht für das einfarbige Kabel mit dem weißen Streifen; das weiße Kästchen mit der farbigen Spitze steht für das weiße Kabel mit dem farbigen Streifen.
punchdown A- und B-Standards sind auf beiden Seiten der Buchse, wobei der Farbcode in der Mitte verläuft.
A- und B-Standardcodes sind auf der Außenseite der Buchse, wobei der A-Standard oben und der B-Standard unten angebracht ist.
punchdown A- und B-Standardcodes sind auf der Außenseite der Buchse beschriftet, wobei sich der A-Standard oben und der B-Standard unten befindet.
Das durchgehende Kästchen steht für den einfarbigen Draht mit dem weißen Streifen, während das Kästchen mit dem weißen diagonalen Streifen in der Mitte für den weißen Draht mit dem farbigen Streifen steht.
 

Benötigte Materialien und Werkzeuge für Cat5e/Cat6-Verkabelung

Nachdem Sie einige technische Kenntnisse über Keystone-Buchsen erworben haben, müssen Sie Ihre Materialien und Werkzeuge zusammenstellen. Die wichtigsten Werkzeuge, die Sie benötigen, sind unten aufgeführt, bevor Sie mit dem Cat5e/Cat6-Anschluss beginnen:

 

  • Solides Cat5e/Cat6-Massekabel

  • Kabelabisolierer

  • Stanzwerkzeug

  • Werkzeug zum Abschneiden von Leitern

  • Netzwerkkabel-Tester

 

Anleitung für Cat5e- und Cat6-Anschlüsse

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen Schritt für Schritt entsprechend dem Verdrahtungsplan. Und Sie werden feststellen, dass die Cat5e- oder Cat6-Verkabelung zwar einschüchternd aussehen mag, sich aber als ein Kinderspiel erweist.

Schritt eins

Das Kabel bis zur gewünschten Abisolierlänge in das Abisolierwerkzeug einführen. Es sollte nur so weit abisoliert werden, wie es für den korrekten Anschluss der Paare erforderlich ist (1 bis 1,5 Zoll sollten für den Anschluss der Paare ausreichen). Nun das Werkzeug mehrmals um das Kabel drehen. Den Außenmantel leicht biegen und das abgeschnittene Stück manuell entfernen oder den abgeschnittenen Außenmantel mit dem Abisolierwerkzeug verschieben.

Schritt 1 für Cat5e- & Cat6-Keystone-Buchsen

Schritt zwei

Jedes Paar muss in eine Richtung gebogen werden, um die Reißleine, den Binder oder den Querstegfüller am Kabel freizulegen. Die Reißleinen, den Binder oder den Querstegfüller entfernen, falls sie am Kabel vorhanden sind, so dass nur die verdrillten Adernpaare übrig bleiben. Der Querstegfüller sollte so bündig wie möglich mit dem Mantel abgeschnitten werden. Nun sollte das Schema der Verkabelung festgelegt werden und alle vier Kabel entsprechend der Buchse ausgerichtet werden. Der Kabelmantel sollte so nah wie möglich an der Buchse liegen.

Hinweis: Verbinder, Wandplatten und Patchpanels verwenden, die mit der Qualität des verwendeten Kabels kompatibel sind (gleicher oder höherer Nennwert).

Schritt 2 für Cat5e- & Cat6-Keystone-Buchsen

Schritt drei

Die Verdrehungen der Kabelpaare sollten so nah wie möglich an der Anschlussstelle beibehalten werden. Beim Anschließen von Buchsen und Steckern sollten Sie das Kabel bei Cat5e-, Cat6- und Cat6a-Kabeln nicht weiter als 0,5 Zoll aufdrehen. (Zu Ihrer Information: Ein halber Zoll eines nicht verdrillten Adernpaares führt zu 1,5 dB Nahnebensprechen). Die Kabel werden nach unten in die IDC-Klemmenschlitze eingeführt, um sie vor dem Stanzen zu positionieren und die Verdrillung beizubehalten. Zum Beispiel kann man alle vier Paare im T568B-Verdrahtungsschema anschließen.

Schritt 3 für Cat5e- & Cat6-Keystone-Buchsen

Vierter Schritt

Wenn Sie ein Eindrückwerkzeug verwenden, stellen Sie sicher, dass das Werkzeug gerade ist, bevor Sie auf den Verbinder eindrücken. Zudem sollten Sie darauf achten, dass die Schnittseite des Werkzeugs nach außen gerichtet ist. Der Stecker muss überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Drähte vollständig in die IDC-Klemmen eingesteckt und richtig abgeschnitten sind. Zum Schutz der Buchse sollte eine Staubschutzabdeckung angebracht werden.

Schritt 4 für Cat5e- & Cat6-Keystone-Buchsen

FERTIG!

Das folgende Diagramm zeigt, wie eine montierte Buchse aussieht. Sind Sie bereit zum Einsetzen in eine Wandplatte oder ein Keystone-Jack-Patchpanel?

Komplette Cat5e & Cat6 Keystone-Buchsen Installation

Wenn Sie die obigen textlichen Beschreibungen überspringen möchten, sehen Sie sich dieses Video an, das eine direktere und visuellere Demonstration bietet. Das folgende Video konzentriert sich hauptsächlich auf den Anschluss von FS Cat6-Massekabeln an das ungeschirmte, werkzeuglose Cat6-Keystone-Buchsenmodul:

 

Kurze Zusammenfassung

So, das war's - ein fertiger Keystone-Buchsenanschluss für Ihre Cat5e- und Cat6-Kabel. Haben Sie es geschafft, nachdem Sie alle Schritte durchlaufen haben? In dieser Anleitung haben wir versucht, die Schritte für Sie intuitiver und hilfreicher zu gestalten. Wenn Sie gelernt haben, wie man eine Keystone-Buchse anschließt, warum probieren Sie es nicht einfach aus? Wir hoffen, dass Ihr Netzwerk reibungslos funktioniert!

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.9k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k