Unterschiede in der PCI-Familie von Schnittstellenstandards
Im Bereich der Computerhardware gibt es eine Vielzahl von Schnittstellenstandards, die eine effektive Kommunikation und Erweiterung zwischen Komponenten gewährleisten. Von der PCI- bis zur fortschrittlichen M.2-Schnittstelle spielt jeder Standard eine wichtige Rolle. Das Verständnis der Unterschiede zwischen Schnittstellen wie PCI, PCI-X und PCI-E ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Netzwerkkarten zur Steigerung der Systemleistung. In diesem Artikel befassen wir uns mit den Merkmalen und Hauptunterschieden zwischen den technologischen Standards dieser Netzwerkadapter.
PCI (Peripheral Component Interconnect)
PCI (Peripheral Component Interconnect), ein früher Standard für Computer-Busschnittstellen, erleichtert die Datenübertragung zwischen Hardware-Geräten wie Grafik- und Netzwerkkarten und des Mainboards. Intel führte das PCI (Peripheral Component Interconnect) „Peripheral Component Interconnect“ Busprotokoll 1991 ein und gründete die PCI-SIG (PCI Special Interest Group), die für die Definition und Förderung des Standards zuständig ist. Seitdem ist es in der Elektronik- und Kommunikationsbranche weit verbreitet. Mit einer Breite von 32 oder 64 Bit und einer Taktfrequenz von 33 oder 66 MHz bot PCI eine breite Kompatibilität, jedoch niedrigere Geschwindigkeiten.
PCI-X (PCI eXtended)
PCI-X (Peripheral Component Interconnect eXtended) ist eine verbesserte Version von PCI, die drei verschiedene Taktfrequenzen unterstützt, nämlich 33 MHz, 100 MHz und 133 MHz, was bedeutet, dass sie höhere Datenübertragungsraten mit einer maximalen Rate von 1 GB/s unterstützt (133 MHz * 64 bit/ 8 = 1 GB/s). Obwohl die Bandbreite größer ist, wurde PCI-X auf dem Markt nur in begrenztem Umfang eingesetzt, hauptsächlich für Server und Unternehmen.
PCI-E (PCI Express)
PCI-E (Peripheral Component Interconnect Express) ist ein serieller Hochgeschwindigkeits-Standard für Computererweiterungsbusses, der die Datenübertragungsraten durch ein Punkt-zu-Punkt-Verbindungsmodell deutlich erhöht. Im Gegensatz zu den parallelen, gemeinsam genutzten Buseigenschaften von PCI und PCI-X ist PCI-E ein serieller, unabhängiger Bus. PCI-E hat ein Differenzsignal, das eine stärkere Anti-Interferenz-Fähigkeit, was bedeutet, dass die Übertragungsrate höher sein kann. PCI-E verwendet „Lanes“ als serielle Verbindungen, wobei jede eine bidirektionale serielle Schnittstelle ist, und die Daten unterstützen die Bitbreiten x1, x4, x8, x16 und x32.
PCI-E-Netzwerkkarte
PCI-E-Netzwerkkarten sind Hardware-Erweiterungskarten, die die PCI-E-Schnittstelle nutzen, einschließlich Grafikkarten, Soundkarten und andere Arten von Erweiterungskarten. Ein bemerkenswertes Merkmal dieser Karten ist ihre Kompatibilität mit verschiedenen Slot-Spezifikationen (x1, x4, x8, x16), was eine größere Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeit bietet.
FS hat sich der Bereitstellung effizienter Datenübertragung und Lösungen zur Optimierung der Netzwerkleistung verschrieben. In diesem digitalen Zeitalter sind PCIe-Netzwerkkarten zu einer Schlüsselkomponente für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und die Verbesserung der Netzwerkleistung geworden. FS empfiehlt uneingeschränkt die PCIe-Netzwerkkartentechnologie, um den wachsenden Datenanforderungen gerecht zu werden und ein hervorragendes Netzwerkverbindungserlebnis zu erhalten. Die folgende Tabelle zeigt die von FS angebotenen PCIe-Netzwerkkarten von NVIDIA, Intel und Marvell.
Categories
|
Data Rate
|
Ports
|
Host Interface
|
---|---|---|---|
100G QSFP56 / 200G QSFP56 / 400G OSFP / 400G QSFP112
|
Dual / Single
|
PCIe 4.0 x16 / PCle 5.0 x16
|
|
25G SFP28 / 100G QSFP28 / 100G QSFP56 / 200G QSFP56 / 400G OSFP / 400G QSFP112
|
Dual / Single
|
PCIe 3.0 x8 / PCIe 4.0 x8 /
PCIe 3.0 x16 / PCle 5.0 x16 / PCIe 4.0 x16
|
|
10GRJ45 / 10G SFP+ / 25G SFP28 / 40G QSFP+ / 100G QSFP28
|
Dual / Quad / Single
|
PCIe 2.0 x8 / PCIe 3.0 x4 /
PCle 4.0 x16 / PCIe 3.0 x8 /
PCIe 4.0 x8
|
|
16G SFP+ / 32G SFP+
|
Dual
|
PCIe 3.0 x 8
|
Mini PCI-E & M.2 (NGFF) und Add-in-Card
Mini PCI-E ist eine kleinere Version des PCI-E-Standards, die hauptsächlich in Laptops und kompakten Geräten verbaut wird. Er bietet ähnliche technische Vorteile wie PCI-E, ist aber für Geräte mit geringem Platzangebot optimiert.
Die M.2-Schnittstelle, früher bekannt als Next Generation Form Factor (NGFF), ist für interne Hardwareverbindungen, insbesondere für SSDs in kleinen Geräten, konzipiert. Der M.2-Standard ist nicht nur kompakter, sondern bietet auch höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und ist heute eine der beliebtesten Speicherlösungen.
Add-in-Card bezieht sich im weitesten Sinne auf jede Erweiterungskarte, die zum Mainboard eines Computers hinzugefügt werden kann, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben erwähnten Karten der PCI-Serie.
Fazit
Das Erkennen und Verstehen der Unterschiede zwischen diesen Schnittstellenstandards kann Nutzern helfen, eine fundierte Entscheidung für ihre Computersysteme zu treffen. Ganz gleich, ob es um Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen oder um die Konfiguration auf begrenztem Raum geht, die verschiedenen besprochenen PCI-Standards und PCI-Schnittstellen bieten Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, sind diese Schnittstellenstandards zu einem wichtigen Bestandteil des Aufbaus effizienter, leistungsstarker Systeme geworden.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022