Deutsch

LAN vs. MAN vs. WAN: Unterschiede und Gemeinsamkeiten?

Aktualisierung: 18. Jun 2020 by
16.7k

Zu den gängigsten Arten von Netzwerken gehören Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN) und Wide Area Network (WAN). Sie beschränken den Umfang, in dem sich die Nachricht bewegen kann, die Geschwindigkeit und andere Arten von Parametern, die bei der Kommunikation zwischen Geräten eine Rolle spielen. In diesem Artikel werden die drei typischen Netzwerktypen sowie ihre Unterschiede vorgestellt.

Was ist LAN?

LAN, kurz für Local Area Network, ist ein Computernetzwerk, das ein kleines geographisches Gebiet mit einer Reichweite von 1-5km abdeckt, wie z.B. das Haus, das Büro, die Schule oder eine Gruppe von Gebäuden, in denen sich Computer, Server und Peripheriegeräte wie Drucker, Scanner, Projektoren und andere Speicherkomponenten befinden. Sehr oft werden die Verbindungen zwischen den Servern über Ethernet-Kabel hergestellt, und die Endgeräte kommunizieren über eine drahtlose Verbindung, d.h. Wi-Fi, miteinander. Einige der gebräuchlichsten LAN-Protokolle sind Ethernet, Token Ring und Fiber Distributed Data Interface (FDDI), während die meisten heute verwendeten drahtlosen Protokolle 802.11a, 802.11b, 802.11g und 802.11n sind.

What Is LAN.png

Was ist MAN?

MAN (Metropolitan Area Network) wird, wie der Name schon sagt, häufig in Städten und anderen Orten mit einer Reichweite von 50-60km eingesetzt. MANs sind Hochgeschwindigkeits-Verbindungsnetze, die mehrere lokale Netze zu einem einzigen großen Netz mit einer gemeinsamen Brücke verbinden. Diese Brücke wird als Backbone-Leitungen bezeichnet, die in der Regel über Glasfaser hergestellt werden, um die Datenübertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Einfach ausgedrückt, kann das MAN als eine Gruppe von einem oder mehreren LAN-Netzwerken betrachtet werden, die durch ein einziges Kabel miteinander verbunden sind. RS-232, X-25, Frame Relay und ATM sind die übliche Protokollpraxis für die Kommunikation im MAN.

What Is MAN.png

Was ist WAN?

WAN (Wide Area Network) ist ein Computernetzwerk, das ein großes geographisches Gebiet mit einem Durchmesser von ca. 100-1000km abdeckt, d.h. jedes Netzwerk, dessen Kommunikationsverbindung Metropolen-, Regional- oder Landesgrenzen überschreitet. Die beteiligten Geräte sind vielfältiger als bei den anderen Typen und reichen von Routern bis hin zu Switches, Firewalls, Modems usw. Unternehmen wie FS nutzen die WAN-Verbindung zwischen ihren verschiedenen Zweigstellen, indem sie über Mikrowellensatelliten kommunizieren. Einige der heute gebräuchlichsten WAN-Protokolle sind Frame Relay, X-25, Integrated Services Digital Network, oder ISDN, und das Point-to-Point Protocol, oder PPP.

What Is WAN.png

LAN vs. MAN vs. WAN: Wie unterscheiden sie sich?

Da das Wesen der Realisierung von Kommunikation gleich bleibt, können sich die drei Netzwerktypen in vielen Aspekten voneinander unterscheiden. Einige der wesentlichen Unterschiede sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Parameter LAN MAN WAN
Eigentum Privat Privat oder öffentlich Privat oder öffentlich
Abgedeckte Fläche Klein Mittel Groß
Design und Wartung Einfach Schwierig Schwierig
Bandbreite Niedrig Mittel Hoch
Datenraten Hoch Mittel Niedrig
Überlastung Weniger Mehr Mehr
Anwendung Uni, Schule, Krankenhaus Kleinstadt, Stadt Land, Kontinent

Geographischer Anwendungsbereich

LANs decken die kleinste Distanz ab, gefolgt von MAN und dann dem WAN. Da das LAN die kleinste Anzahl von Netzwerkknoten enthält, ist es viel einfacher, ein LAN zu entwerfen und zu warten als MAN und WAN.

LAN vs MAN vs WAN.png

Anwendung

Ein Unternehmen kann ein LAN einrichten, um den unbefugten Benutzern die Aufrechterhaltung der Geschäftssicherheit zu verweigern. Und das bekannteste Beispiel für ein MAN ist das in vielen Städten verfügbare Kabelfernsehnetz. Das MAN-Netz wird von verschiedenen Regierungsstellen oder privaten Firmen für die Verbindung zwischen den Büros ihrer Abteilungen, die sich an verschiedenen Standorten oder in verschiedenen Bezirken befinden, genutzt. Die WAN-Netze werden für Bahnreservierungen und Fluggesellschaften mit Satellitenübertragungsmodus verwendet, da diese Operationen ein hoch-sicheres Netz für die Kommunikation erfordern.

Medien für die Datenübertragung

LAN verwendet normalerweise WiFi und Ethernet-Kabel, um die Kommunikation mit Datenraten von 100 oder 1000Mbps durchzuführen. MAN verwendet Modem und Draht/Kabel für die Übertragung von 100Mbps. Darüber hinaus wird die Kommunikation zwischen verschiedenen WAN-Benutzern mit Hilfe von gemieteten Telefonleitungen oder Satellitenverbindungen, optischen Leitungen und Mikrowellen hergestellt. Was die Datenraten anbelangt, sind WAN in der Regel viel niedriger als die anderen Arten von Gebietsnetzen.

Fazit

In diesem Artikel wurden die Merkmale von LAN-, MAN- und WAN-Computernetzwerksystemen und ihre Unterschiede dargestellt. Alle drei Arten von Netzwerksystemen haben in verschiedenen Bereichen ihre eigene Bedeutung und Wichtigkeit.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.9k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k