Netzwerktransparenz: Der Schlüssel zu proaktivem Netzwerkmanagement und Sicherheit
In der Welt der Netzwerke ist es von entscheidender Bedeutung, einen Überblick über die Vorgänge in Ihrem Netzwerk zu haben. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie nicht in der Lage sind, Probleme zu erkennen, sie zu beheben oder die Leistung zu optimieren. Netzwerk-Transparenz ist die Fähigkeit, zu sehen und zu verstehen, was in Ihrem Netzwerk in Echtzeit passiert. Außerdem ist sie ist für jedes Unternehmen, das sich auf sein Netzwerk verlässt, um vernetzt und produktiv zu bleiben, unerlässlich. In diesem Artikel erfahren Sie, was Netzwerktransparenz ist und warum sie so wichtig ist.
Was ist Netzwerktransparenz?
Unter Netzwerktransparenz versteht man den Prozess der visuellen Darstellung von Netzwerken, Leistungskennzahlen und Datenströmen. Sie kann auch als die Fähigkeit definiert werden, den Netzwerkverkehr zu überwachen und zu analysieren, um potenzielle Probleme, Sicherheitsbedrohungen und Leistungsengpässe zu erkennen. Dazu stehen folgende Funktionen zur Verfügung: Topologiediagramme, Bilayer-Maps, Abhängigkeitsdiagramme und Visualisierungsdiagramme. Mit diesen Funktionen können Sie sich die physischen und logischen Beziehungen zwischen Routern, Switches, Servern und anderen Geräten anzeigen lassen, um Leistungsprobleme schnell zu erkennen und zu beheben. In der Regel wird NPB in Netzwerktopologien von IT-Mitarbeitern eingesetzt, um das Netzwerk zu visualisieren und zu analysieren, was im Netzwerk in Echtzeit passiert. So können Probleme proaktiv erkannt und behoben werden, bevor sie sich auf die Endbenutzer auswirken.
Warum ist Netzwerktransparenz so wichtig?
Netzwerktransparenz ist wichtig, weil sie Unternehmen die Möglichkeit bietet, den Datenverkehr zu überwachen und zu analysieren. Hier sind einige Gründe, warum Netzwerktransparenz so wichtig ist:
-
Schnellere Fehlerbehebung: Funktionen wie Layer-2-Karten, Geschäftsansichten oder Leistungsdiagramme helfen uns, Probleme schnell zu erkennen und festzustellen, wo sie sich im Netzwerk befinden. Eine gute Software für die Netzwerktransparenz sollte auch über ein Alarmsystem verfügen, das bei Problemen sofort Alarme sendet. So können Probleme in kürzester Zeit behoben werden.
-
Bessere Einsehbarkeit: Die Größe moderner Netze und die Menge der verfügbaren Informationen machen es für große Unternehmen schwierig, ihre Netzwerke zu visualisieren. Topologiekarten können die Transparenz des gesamten Netzwerkes verbessern.
-
Effiziente Netzwerkplanung: Tools zur Verbesserung der Netzwerktransparenz helfen bei der Identifizierung nicht arbeitender Geräte im Netz, was Administratoren bei der effektiven Ressourcenzuweisung unterstützen kann.
-
Intuitive Darstellung: Die Netzwerktransparenz kann viele Informationen über komplexe Netzwerke auf einfache, leicht verständliche Weise darstellen.
Vorteile von NPB bei der Netzwerksichtbarkeit
Netzwerktransparenz-Lösungen wie der Network Packet Broker (NPB) können Unternehmen und Dienstleister dabei unterstützen, ihre Kapitalrentabilität (auch: „Return on Investment“, Abk.: „ROI“) bezüglich der Netzwerksicherheits- und Überwachungstools zu maximieren. Hier sind einige der Vorteile des Einsatzes von NPB für die Netzwerktransparenz:
-
Zentralisierte Verwaltung: NPB bietet eine zentralisierte Plattform für die Verwaltung des Netzwerkverkehrs, was die Netzwerküberwachung und Fehlerbehebung vereinfacht. Anstatt mehrere Überwachungstools und Geräte verwenden zu müssen, können Netzwerkadministratoren alles von einer einzigen Plattform aus verwalten.
-
Effiziente Nutzung von Überwachungstools: NPB ist in der Lage, den Netzwerkverkehr zu filtern und zu bündeln, wodurch die Menge des an die Überwachungstools gesendeten Datenverkehrs reduziert wird. Dadurch wird die Belastung der Überwachungstools verringert, was ihre Lebensdauer verlängert und ihre Leistung verbessert.
-
Verbesserte Netzwerksicherheit: NPB kann verwendet werden, um den Netzwerkverkehr auf Sicherheitsbedrohungen wie Malware, Viren und anderen bösartigen Datenverkehr zu filtern. So können Sicherheitsbedrohungen schnell erkannt und darauf reagiert werden, was die Netzwerksicherheit insgesamt verbessert.
-
Optimierte Netzwerkleistung: Mit NPB lassen sich Netzwerküberlastungen und andere Probleme, die die Netzwerkleistung beeinträchtigen können, erkennen. Indem der Datenverkehr an die entsprechenden Überwachungstools weitergeleitet wird, trägt NPB dazu bei, die Netzwerkleistung zu optimieren und Ausfallzeiten zu reduzieren.
-
Flexibel: NPB lässt sich an die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens anpassen. Es kann so konfiguriert werden, dass der Datenverkehr nach bestimmten Kriterien gefiltert wird, z. B. nach IP-Adressen, Protokollen und Anwendungen. Dank dieser Flexibilität können Unternehmen ihre Netzwerküberwachung an perfekt anpassen.
Ermittlung Ihrer spezifischen Anforderungen an den Network Packet Broker
NPB ist ein effektiver Weg, um Netzwerktransparenz zu erzielen und bietet wichtige Filter-, Aggregations-, Ladeausgleichs- und Sicherheitsfunktionen. Bei der Evaluierung von NPB sollten Sie Faktoren wie Kapazität, Filterung, Aggregation, Ladeausgleich, Sicherheit und Kosten berücksichtigen, um die beste Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Mit den richtigen Tools für die Netzwerktransparenz kann Ihr Unternehmen vernetzt, produktiv und sicher bleiben.
FS NPB-Produkte, wie beispielsweise der FS T5850-48S6Q-R Network Packet Broker (NPB), verfügen über eine höhere Portdichte, die die Skalierbarkeit verbessert und eine Vielzahl von Datenverkehrsanforderungen erfüllt. Er verfügt über 48 SFP+- (1/10 Gbit/s) und 6 QSFP+-Ports (40 Gbit/s) und bietet Aggregation, Replikation, Filterung und Ladeausgleich in Port-Überwachungs- und Analyseszenarien mit sehr hoher Bandbreite. Die Funktionen der Netzwerktransparenz in Echtzeit erhöhen die Netzwerksicherheit, optimieren den Netzwerkverkehr und verbessern die Leistung und Effizienz der Netzwerktools.
Fazit
Zusammenfassend: Netzwerktransparenz ist für eine effektive Netzwerkverwaltung und -sicherheit unerlässlich. NPB-Lösungen, wie die NPB-Produkte von FS, bieten eine zentrale Plattform für die Verwaltung des Netzwerkverkehrs, die Verbesserung der Netzwerksicherheit und die Optimierung der Leistung. Die Einbindung von Netzwerktransparenz-Tools in Ihre Transparenzarchitektur kann dazu beitragen, wertvolle IT-Ressourcen zu schützen und die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung des Netzwerks zu gewährleisten.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022