On-Premises-Rechenzentrum vs. Cloud-Rechenzentrum – was ist das Richtige für Ihr Unternehmen?
Jedes Unternehmen verfügt über eine Reihe von Daten und Anwendungen, die von verschiedenen Abteilungen im gesamten Unternehmen gemeinsam genutzt werden oder auf die sie Zugriff haben müssen. Diese Daten müssen an einem Ort eingerichtet und gespeichert werden, der einen einfachen Abruf ermöglicht.
In der Vergangenheit verließen sich Unternehmen ausschließlich auf Server-Hardware in den Geschäftsräumen, um Daten zu speichern und über das lokale Netzwerk darauf zuzugreifen. Im Zuge der digitalen Transformation haben jedoch mehrere Unternehmen mit der Migration in die Cloud begonnen. Heute betreiben die meisten Unternehmen On-Premises- und Cloud-Rechenzentren im Rahmen einer Hybrid-Cloud-Strategie, die die Vorteile beider Seiten bietet.
Sowohl On-Premises- als auch Cloud-Rechenzentren haben ihre Vor- und Nachteile. In den folgenden Abschnitten gehen wir auf diese und noch weitere Aspekte ein.
Was ist ein Rechenzentrum und warum ist es wichtig?
Ein Rechenzentrum wird häufig als physische Einrichtung oder Cloud-Einrichtung definiert, in der geschäftskritische Anwendungen und Informationen untergebracht sind. Rechenzentren bestehen aus mehreren Elementen, die in drei Gruppen eingeteilt werden können: Speicher, Rechenleistung und Netzwerke.
Das Rechenelement steht für die Verarbeitungsleistung und den Arbeitsspeicher, die für die Ausführung von Anwendungen benötigt werden und häufig von High-End-Servern bereitgestellt werden.
Bei der Speicherung geht es um die Medien, die zur Speicherung von Unternehmensdaten verwendet werden. Sie umfassen Magnetdatenbänder, Festplatten und Solid-State-Drives mit mehreren Backups.
Die Netzwerke hingegen besteht aus den Verbindungen zwischen den Komponenten des Rechenzentrums und den Routern, Controllern, Switches usw.
Da viele Unternehmen inzwischen einen Teil ihrer Daten in der Cloud hosten, spielen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz eine immer wichtigere Rolle. Von einem modernen Rechenzentrum wird erwartet, dass es über mehrere Standorte in der Cloud und On-Premises kommuniziert. Diese Infrastruktur unterstützt Workloads und Anwendungen über physische Rechenzentren hinaus sowie in einer Multi-Cloud-Umgebung.
OGrundlagen von On-Premises- und Cloud-Rechenzentren
Ein On-Premises-Rechenzentrum ist ein Rechenzentrum, das sich physisch in einem Geschäftsgebäude befindet. Die IT-Mitarbeiter des Unternehmens sind für die Wartung der Server und die Durchführung von Routinewartungsdiensten wie die Installation und Aktualisierung von Sicherheitssoftware zuständig. Eine private Cloud, die von einem Drittanbieter gehostet wird, kann auch als On-Premises betrachtet werden. In diesem Fall verwaltet das Unternehmen die Software vor Ort, während der Dienstleister die private Cloud überwacht.
Ein Cloud-Rechenzentrum hingegen wird von einem externen Cloud-Service-Anbieter wie AWS oder IBM Cloud kontrolliert und betrieben. Es gibt zwei Arten von Cloud-Rechenzentren: öffentliche und private. Bei öffentlichen Cloud-Rechenzentren teilen Sie sich die Cloud-Computing-Ressourcen mit anderen Unternehmen und sind daher eine kostengünstigere Option. Ein privates Cloud-Rechenzentrum ist teurer, da Ihr Unternehmen die Cloud-Computing-Ressourcen nicht mit anderen Unternehmen teilt.
On-Premises- vs. Cloud-Rechenzentren
Bevor Sie sich für ein Cloud-Rechenzentrum oder ein On-Premises-Rechenzentrum entscheiden, sollten Sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie die Vor- und Nachteile kennen. Jedes Unternehmen ist einzigartig, und was für ein Unternehmen am besten funktioniert, ist für Ihr Unternehmen möglicherweise nicht ideal. Hier ist ein kurzer Überblick über die Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie sich entscheiden.
Ähnlichkeiten
Auch wenn Cloud- und On-Premises-Rechenzentren einige signifikante Unterschiede in ihrer Funktionsweise aufweisen, zielen diese Lösungen darauf ab, den Wartungsaufwand und die Kosten durch die Implementierung einer flexiblen und modernen IT-Infrastruktur zu reduzieren. Einige der wichtigsten Gemeinsamkeiten sind:
Flexibles Workload-Management: Ahnlich wie bei Cloud-Einrichtungen können auch On-Premises-Rechenzentren Cloud-Computing zur Optimierung von Workloads nutzen. So können sie beispielsweise je nach Bedarf zusätzliche Workloads als vorübergehende Lösung in der Cloud testen und ausführen.
Nutzung moderner Technologien: Sowohl Cloud- als auch On-Premises-Infrastrukturen stützen sich auf eine Kombination moderner Technologien, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Zu diesen Technologien gehören eine Verwaltungsplattform, ein Betriebssystem und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), die zusammenarbeiten, um einen problemlosen Betrieb der Rechenzentren zu ermöglichen.
Automatisierung auf hohem Niveau: Die Automatisierung der IT-Infrastruktur wurde sowohl in Cloud- als auch in On-Premises-Infrastrukturen eingeführt. Dies trägt dazu bei, dass manuelle und sich wiederholende Arbeiten entfallen, während gleichzeitig die Kosten gesenkt und die Umsetzung von Workloads optimiert werden.
Unterschiede
Unternehmen, die sich für eine cloud-basierte Dateninfrastruktur entscheiden, unterscheiden sich deutlich von denjenigen, die ihre Daten in den Geschäftsräumen hosten und verwalten. Einige der wichtigsten Unterschiede sind die Folgenden:
Kosten – On-Premises-Rechenzentren erfordern beträchtliche Vorabinvestitionen, während Cloud-Angebote dank nutzerorientierter Abonnementdienste wie Pay-as-you-go-Modelle relativ günstig sind.
Datensicherheit – On-Premises-Rechenzentren bieten vollständige Kontrolle über Ihre Daten; daher können Sie problemlos fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen implementieren. Bei Cloud-Implementierungen verlieren Sie jedoch möglicherweise die direkte Kontrolle über Ihre Daten, je nachdem, für welche Art von Cloud-Service Sie sich entschieden haben. Wenn Sie sich für ein Modell mit geteilter Verantwortung entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Verantwortlichkeiten und die Anforderungen an die Sicherheit Ihrer Daten kennen.
Einrichtung von Ressourcen – Bei der On-Premises-Lösung werden die meisten Ihrer Ressourcen innerhalb des Unternehmensgeländes eingerichtet, während die meisten Ressourcen in Cloud-Rechenzentren auf einem Server eines Drittanbieters liegen.
Skalierbarkeit und Flexibilität des Betriebs – On-Premise-Implementierungen sind weniger skalierbar und weniger flexibel als Cloud-Rechenzentren.
Probleme mit den Richtlinien – Die meisten On-Premise-Implementierungen entsprechen den Datenschutzrichtlinien. Cloud-Rechenzentren verstoßen jedoch standardmäßig gegen die Datenschutzrichtlinien, da Sie keine direkte Kontrolle über Ihre eigenen Daten haben.
Vor- und Nachteile
Um einen besseren Vergleich und Überblick über die beiden Optionen der Rechenzentren zu erhalten, sind hier einige Vor- und Nachteile zu beachten:
Vorteile von Cloud-Rechenzentren
-
Es reduziert die Verantwortlichkeiten und die Anzahl der Mitarbeiter Ihrer IT-Abteilung.
-
Die erheblichen anfänglichen Investitionen entfallen.
-
Sie können die verschiedenen Dienste an Ihr Budget anpassen.
-
Bessere Datensicherung als bei der On-Premises-Variante.
Nachteile von Cloud-Rechenzentren
-
Die Qualität der Internetverbindung bestimmt das Nutzererlebnis.
-
Eine geringe Kontrolle über Ihre Daten bedeutet, dass die Daten weniger sicher sein können.
-
Eine hohe Skalierbarkeit bedeutet, dass die Kosten für die Cloud-Bereitstellung in die Höhe schnellen können, wenn der gesamte Betriebsablauf nicht verwaltet wird.
Vorteile von On-Premises-Rechenzentren
Neben der besseren Kontrolle über Ihre Unternehmensdaten bietet die On-Premises-Datenspeicherung die folgenden Vorteile:
-
Sie ermöglicht einen schnellen und bequemen Betrieb, auch ohne Internetzugang.
-
Sie senkt die monatlichen IT-Kosten.
Nachteile von On-Premises-Rechenzentren
-
Sie erfordert internen IT-Support, was die Wartungskosten erhöht.
-
Das Fehlen einer ausgefeilten Datensicherheits- und Backup-Strategie erhöht das Risiko von Datenverlusten.
-
Geringere Skalierbarkeit bedeutet, dass künftige Erweiterungen oder Unternehmensverlagerungen sehr kostspielig sein können.
Die Wahl der richtigen Rechenzentrumslösung
Nachdem Sie nun die Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Vor- und Nachteile von Cloud- und On-Premise-Rechenzentren kennen, sollte die Wahl der richtigen Lösung für Ihr Unternehmen keine Herausforderung mehr darstellen.
Die beste Wahl hängt oft von Ihren individuellen Unternehmensanforderungen, den Kosten und Ihren persönlichen Präferenzen ab. Wenn Sie in einer stark regulierten Branche wie dem Finanzwesen tätig sind, sollten Sie eine Hybrid-Cloud-Lösung in Betracht ziehen. Kleine Unternehmen profitieren jedoch von der Cloud-Variante aufgrund der geringeren IT-Kosten und der besseren Skalierbarkeit.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022