Deutsch

Patchkabel vs. Crossover-Kabel: Was ist der Unterschied?

Aktualisierung: 07. Jun 2022 by
15.6k

Trotz der Fortschritte bei den drahtlosen Technologien verlassen sich viele Computernetzwerke immer noch auf Kabel als physikalisches Medium für Geräte zur Datenübertragung. Es gibt mehrere Standardtypen von Netzwerkkabeln, darunter Koaxialkabeln, Twisted-Pair-Kabeln, USB-Kabeln, Crossover-Kabeln, Ethernet-Patchkabeln, Glasfaserkabeln usw. Unter diesen verschiedenen Arten von Netzwerkkabeln sind Patchkabel und Crossover-Kabel vielen Menschen vielleicht nicht bekannt. Tatsächlich sind Patchkabel und Crossover-Kabel zwei Arten von Ethernet-Kabeln, und sie haben die gleichen physikalischen Eigenschaften.

T-568A vs. T-568B

Bevor wir über Patchkabel und Crossover-Kabel sprechen, ist es sehr wichtig, etwas über den T-568A und T-568B Standard zu erfahren. Bei diesen beiden Patchkabel-Verdrahtungsschemata gibt es zwei unterschiedliche Verbindungsformen. Das T-568B-Verdrahtungsschema ist bei weitem das häufigste, obwohl viele Geräte auch das T-568A-Verdrahtungsschema unterstützen. Werden beide Enden der Patchkabel auf der Basis eines Standards verdrahtet, handelt es sich um eine Straight-Through-Verbindung. Bei einem Straight-Through-Kabel können beide Standards verwendet werden. Wenn nicht, handelt es sich um eine Crossover-Verbindung. Einige Netzwerkanwendungen erfordern ein Ethernet-Crossover-Kabel, das an einem Ende einen T-568A-Stecker und am anderen Ende einen T-568B-Stecker hat. Dieser Kabeltyp wird normalerweise für direkte Computer-zu-Computer-Verbindungen verwendet. Im folgenden Abschnitt werden das gerade Durchgangskabel (oder Patchkabel) und das Crossover-Kabel im Detail vorgestellt.

T-568A vs. T-568B

Was ist ein Patch-Kabel?

Viele Netzwerkexperten verwenden den Begriff Patchkabel für jede Art von Durchgangskabel. So wird ein Patch-Kabel oft als Straight-Through-Kabel bezeichnet. Mit anderen Worten: Ein Patchkabel ändert oder vertauscht sich nicht auf seinem Weg. Beide Enden verwenden den gleichen Verdrahtungsstandard: T-568A oder T-568B. Beide Seiten (Stecker A und Stecker B) des Patchkabels haben also eine Aderanordnung mit den gleichen Patchkabelfarben (wie im folgenden Bild gezeigt). Genauer gesagt, Pin 1 auf Stecker A geht an Pin 1 auf Stecker B, Pin 2 an Pin 2, usw. Diese Patchkabel werden häufig für den Anschluss des Computers an Switches, Hubs oder Router verwendet.

Patch-Cable-wiring-scheme.jpg

Was ist ein Crossover-Kabel?

Crossover-Kabel, wie der Name schon sagt, überkreuzen oder vertauschen ihren Weg, wenn sie von einem Ende zum anderen laufen. Im Gegensatz zu Patchkabeln werden bei Crossover-Kabeln auf beiden Seiten zwei verschiedene Verdrahtungsstandards verwendet: Auf der einen Seite wird der Verdrahtungsstandard T568A und auf der anderen Seite der Verdrahtungsstandard T568B verwendet. Beide Seiten (Stecker A und Stecker B) des Crossover-Kabels haben eine Aderanordnung mit unterschiedlicher Farbe, und die Drähte, die aus dem Stecker A kommen, sollten mit dem richtigen Pin am Stecker B übereinstimmen. Wie im folgenden Verdrahtungsschema gezeigt, können Sie sehen, dass Pin 1 am Stecker A zu Pin 3 am Stecker B geht, Pin 2 zu Pin 6, Pin 3 zu Pin 1 und Pin 6 zu Pin 2, usw. Die Crossover-Kabel werden hauptsächlich für die Verbindung zweier Router, Computer oder Hubs verwendet.

cross-cable-wiring-scheme.jpg

Patchkabel vs. Crossover-Kabel: Was sollten Sie verwenden?

Kurz gesagt, ein Crossover-Kabel verbindet zwei Geräte desselben Typs, um miteinander zu kommunizieren, z. B. einen PC mit einem PC oder einen Switch mit einem Switch. Das Patchkabel verbindet zwei unterschiedliche Geräte miteinander, wie z. B. einen PC und einen Switch. In den folgenden Szenarien werden die unterschiedlichen Anwendungen erläutert.

Szenario 1: PC zu PC

Wenn wir zwei Computer direkt miteinander verbunden haben und beide PCs versuchen, auf der TX-Leitung zu senden, werden ihre Signale kollidieren. Außerdem wird auf der RX-Leitung nichts gesendet. Daher wird keiner der beiden Computer etwas empfangen können. An diesem Punkt wird das Crossover-Kabel benötigt, um Verbindungen zwischen zwei PCs herzustellen. Da diese Art von Kabel gekreuzt ist, kann das auf der TX-Leitung von PC 1 gesendete Signal auf der RX-Leitung von PC 2 empfangen werden. Dies ist der Grund, warum Crossover-Kabel oft verwendet werden, um zwei gleiche Geräte zu verbinden.

cross cable connects pc to pc

Szenario 2: PC zu Switch zu PC

Was passiert, wenn ein Switch zwischen zwei Computer geschaltet wird? Eigentlich ist der Switch für die Kommunikation zwischen zwei Computern gedacht, bei der sich die Drähte von Haus aus kreuzen. Daher müssen wir das Kabel nicht überkreuzen. Was der PC 1 auf seiner TX-Leitung sendet, wird vom Switch auf seiner RX-Leitung empfangen, und was er dann auf seiner TX-Leitung sendet, wird schließlich von der RX-Leitung des anderen PCs empfangen. Und vice versa. Wenn also ein Switch an einen PC angeschlossen wird, kann er einfach ein Patchkabel verwenden.

patch cable connects pc to switch

Szenario 3: PC zu Switch zu Switch zu PC

Was passiert nun, wenn wir zwei Switches im Mix haben? Zwei Switches kreuzen die Leitung einmal separat, dadurch entsteht ein weiteres Paar, das sich zwischen den Switches kreuzt. Wie oben erwähnt, benötigen zwei gleiche Geräte ein Crossover-Kabel, um eine Verbindung herzustellen. Aus dem obigen Diagramm können wir sehen:

(1) Wenn PC 1 mit dem Switch 1 verbunden ist, benötigen wir ein Patchkabel.

(2) Wenn Switch 1 mit Switch 2 verbunden ist, benötigen wir ein Crossover-Kabel.

(3) Wenn der Switch 2 mit dem PC 2 verbunden ist, benötigen wir ein Patchkabel.

PC to Switch to Switch to PC

Fazit

Alles in allem müssen Sie, um festzustellen, ob Sie ein Patchkabel oder ein Crossover-Kabel benötigen, die Verkabelung und die jeweilige Situation, in der Sie das Kabel verwenden werden, berücksichtigen. FS.com bietet eine große Auswahl an farbigen Patchkabeln (Straight-Through), einschließlich Cat5e Patchkabel, Cat6, Cat6a und Cat7 Kabel, um Ihre Netzwerkanforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus sind auch Netzwerk-Patchpanels, Netzwerkwerkzeuge, Ethernet-Bulkkabel und andere Kabelkonfektionen erhältlich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte über sales@fs.com.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.8k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.8k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.4k