Deutsch

SFP-Modul: Was es ist und wie Sie es auswählen sollten

Aktualisierung: 21. Sep 2022 by
56.9k

SFP Transceiver

SFP-Module, die seit über 15 Jahren ein industrielles Zugpferd sind, werden in diesem Artikel vorgestellt. Eine Erklärung der SFP-Technologie, ein Datenblatt für SFP-Module und Informationen zur Auswahl geeigneter SFP-LWL-Module werden beigefügt.

SFP Wiki: Definition & Typen

Was ist ein SFP-Modul?

Ein SFP-Modul, auch bekannt als Small Form-Factor Pluggable oder Mini GBIC (Gigabit Interface Converter), ist ein kompaktes, hot-plugfähiges optisches Transceiver-Modul, das sowohl für Telekommunikations- als auch für Datenkommunikationsanwendungen eingesetzt wird. Sein SFP-Port akzeptiert sowohl optische Module als auch Kupferkabel, weshalb es von vielen Anbietern von Netzwerkkomponenten entwickelt und unterstützt wird. Das SFP-Transceiver-Modul ist nicht durch ein offizielles Standardisierungsgremium typisiert, sondern wird durch eine Multi-Source-Vereinbarung (MSA) spezifiziert. Das SFP-Modul unterstützt außerdem SONET, Gigabit Ethernet, Fibre Channel und andere Kommunikationsstandards. Darüber hinaus hat SFP in den meisten Anwendungen GBIC aufgrund seiner geringen Größe ersetzt.


Typen von SFP-Modulen

SFP-Transceiver-Module gibt es in verschiedenen Ausführungen, die auf unterschiedlichen Klassifizierungsstandards basieren. Es gibt Singlemode SFP-Module und Multimode SFP-Module, ebenfalls sortiert nach Kabeltyp. Dies ermöglicht es dem Benutzer, den geeigneten Sender-Empfänger, entsprechend der für das Netzwerk erforderlichen optischen Reichweite, auszuwählen. Die Übertragungsrate des SFP-Moduls reicht von 100 Mbit/s bis 4 Gbit/s oder mehr. Der Arbeitsabstand dieser SFP-Transceiver-Module kann zwischen 500 und 100 Kilometern liegen. CWDM SFP und DWDM-SFP sind auch für WDM-Verbindungen verfügbar. Darüber hinaus ermöglichen Kupfer-SFP-Module die Kommunikation über Twisted-Pair-Netzwerkkabel. Die folgende Tabelle ist eine einfache Klassifizierung von SFP-Glasfasermodulen, die den Unterschied zeigt.

SFP-Modultypen Transceiver-Typ Stecker Entfernung Arbeitsabstand Datenrate
SFP-Fasermodul SX/MX/LX/EX/ZX/EZX/BX LC Duplex Kabel 100m-160km MMF oder SMF 100m 100Mbps/ 1000Mbps
CWDM/DWDM SFP LC Duplex Kabel 10km-120km SMF 10km 100Mbps/ 1000Mbps
SFP-Kupfermodul 1000BASE-T SFP RJ45 100m Cat 5 Kabel 500m 1000Mbps
10/100BASE-T SFP RJ45 100m Cat 5 Kabel 2km 100Mbps
10/100/1000BASE-T SFP RJ45 100m Cat 5 Kabel 2km 1000Mbps

Wichtige Informationen zum SFP-Modul Kauf

SFP-Module: Kompatibilität

Beim Erwerb von SFP-optischen Transceivers ist die Kompatibilität für den Anwender oft der wichtigste Faktor. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie also überprüfen, ob das von Ihnen gewählte SFP-Modul mit allen ihren Geräten kompatibel ist. Oder Sie fragen einfach Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter nach Details zur Kompatibilität des SFP-Transceiver.

SFP Module: Preis

Im Vergleich zu Cisco-Modulen oder anderen Marken-SFP-Modulen sind optische SFP-Transceiver von Drittanbietern weitaus günstiger. Unter normalen Bedingungen, mit Ausnahme vom Preis, gibt es keinen nennenswerten Leistungsunterschied zwischen kompatiblen 1G SFP- und OEM-SFP-Modulen. Deshalb sind kompatible SFP-Transceiver auf dem Markt aktuell sehr beliebt. Anwender können den passenden optischen SFP-Transceiver von einem zuverlässigen Hersteller nach ihren Bedürfnissen zu einem niedrigeren Preis auswählen. Besuchen Sie FS.com und finden Sie unsere Preisliste für SFP-Module.

SFP-Module: Neu oder gebraucht

Es gibt sowohl neue als auch gebrauchte SFP-Transceiver auf dem Markt. Wenn Sie wissen, sie zu unterscheiden, können Sie unnötige Verluste vermeiden. Normalerweise hat ein gebrauchtes SFP-Modul Kratzer in seinem Gehäuse und seinen optischen Anschlüssen, was eine grundlegende Methode ist, um zwischen einem neuen und einem gebrauchten Modul zu unterscheiden. Außerdem sollten Sie die optische Leistung testen und das Testergebnis mit den angegebenen Spezifikationen vergleichen. Wenn das Ergebnis stark von der Norm abweicht, seien Sie vorsichtig, da es sich um ein gebrauchtes Gerät handeln kann.

Welches SFP-Modul sollte man wählen?

1. Entfernungen: Glasfaserkabel können in Singlemodul- und Multimodul-Glasfaserkabel unterteilt werden. Das Einzelmodul verfügt über eine weitere Reichweite und kann zwischen 2km und 80km Entfernung übertragen. Das Multimodul wird normalerweise für die Datenkommunikation mit kurzer Entfernung verwendet. Das Einzelmodul ist teurer als das Multimodul.

2. SFP-Datenrate: Der Single-Mode-SFP unterstützt eine höhere Geschwindigkeit von bis zu 10Gbit/s. Der Multi-Mode-SFP unterstützt eine Geschwindigkeit von nur etwa 1Gbit/s.

3. Kompatibilität: Einige spezifische Glasfaser-PoE-Geräte haben ihre eigene Kompatibilität mit dem SFP-Modul.

4. Betriebstemperatur: Nicht alle SFP haben die gleiche Arbeitsumgebung. Die Arbeitstemperatur und die Arbeitsumgebung müssen berücksichtigt werden.

SFP-Module: Verwendungstipps

Können Sie SFP-Transceiver an SFP+-Ports verwenden und umgekehrt?

In vielen Fällen akzeptieren SFP+-Ports SFP-Optiken, aber die Geschwindigkeit ist auf 1G statt 10G festgelegt. Die SFP+-Optik kann jedoch nicht an den SFP-Anschluss angeschlossen werden, da SFP+ die Geschwindigkeit unter 1G nicht unterstützt. Darüber hinaus können fast alle SFP+-Ports auf Cisco-Switches SFPs unterstützen, aber viele Brocade Switch SFP+-Ports unterstützen nur SFP+-Optik.

Wartung von SFP-Modulen

Im Allgemeinen gibt es verschiedene Aspekte die Sie bei der Wartung von SFP-Transceivern beachten sollten.

Schutz der optischen Verbindung: Halten Sie die Vorderseite sauber, vermeiden Sie eine längere Lufteinwirkung des SFP-Anschlusses, vermeiden Sie Kratzer an der Vorderseite oder am Ärmel, etc.
Korrekte Verwendung des SFP-Moduls: Halten Sie den optischen Transceiver im Normalzustand, setzen Sie den SFP-Transceiver immer vorsichtig ein, um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden.
Die Umgebungsfeuchtigkeit des SFP-Transceivers muss auf ein normales Niveau gehalten werden.

Fazit

Die angegebene Lebensdauer für optische Transceiver beträgt bei vielen Lieferanten in der Regel fünf Jahre. Es ist wärend des ersten Jahres schwer zu sagen, ob die Qualität gut oder schlecht ist. Deshalb ist es wichtig, einen zuverlässigen Lieferanten zu wählen. FS.com bietet eine umfassende SFP-Modullösung für Ethernet-und Storage-Netzwerke. Alle SFP-Module sind qualitätsgesichert und 100% mit dem intelligenten Qualitätssicherungssystem und dem Prüfstand von FS.com getestet, um eine hohe Kompatibilität zu gewährleisten.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.7k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.5k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.2k