Die aufkommende Ära der 800G-Transceiver in Rechenzentren
Im heutigen digitalen Zeitalter spielen Rechenzentren eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der ständig wachsenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsdatenverarbeitung und -übertragung. Da die Datenmengen immer weiter ansteigen, ist der Bedarf an schnelleren und effizienteren Netzwerklösungen von größter Bedeutung. In diesem Zusammenhang stellt das Aufkommen von optischen 800G-Transceivern einen bedeutenden Meilenstein in der Technologie für Rechenzentren dar und verspricht, die Netzwerkleistung und -skalierbarkeit zu revolutionieren.
Vorteile der Silizium-Photonik-Technologie
Ein optisches Modul im herkömmlichen Sinne ist ein Gerät, das verschiedene diskrete Komponenten umfasst, darunter III-V-Halbleiterchips, elektrische Chips und optische Elemente in seinem Gehäuse. Mit der Entwicklung optischer Module hin zu 800G optischen Modulen werden die Kosten- und Technologievorteile von Silizium-Photonik-Modulen allmählich an Bedeutung gewinnen.
Die Silizium-Photonik-Technologie nutzt Laserstrahlen anstelle von elektronischen Signalen zur Datenübertragung. Durch die Verschmelzung von optischen Geräten und elektronischen Komponenten auf einem einheitlichen, autonomen Mikrochip ermöglicht die Silizium-Photonik eine tiefgreifende Integration der optischen und elektrischen Signalverarbeitung. Dies markiert den Übergang von der herkömmlichen „elektrischen Verbindung“, wie sie in herkömmlichen optischen Modulen zu finden ist, zu einer echten „optischen Verbindung“.
Mit der Einführung der Silizium-Photonik-Technologie in Modulen werden die Kosten der Chips aufgrund der hohen Integration von Modulatoren und passiven optischen Pfaden auf dem Chip voraussichtlich erheblich sinken. Die Vorteile der Silizium-Photonik-Integration, wie hohe Bandbreite, geringer Stromverbrauch, hohe Integrationsdichte und Kosteneffizienz, werden auf dem Markt für optische 800G-Module allmählich deutlich.
Standard für 800GBASE-R
Die Innovationen in der neuesten 800GBASE-R-Norm umfassen Anpassungen des bestehenden 400GbE-Logikrahmens, um die Datenverteilung über 8 physische Kanäle zu ermöglichen, die jeweils mit 106 Gbps arbeiten. Technisch gesehen übertrifft dies die Übertragungsrate herkömmlicher 800G-Transceiver. Das primäre Ziel dieses aktualisierten Standards ist es, maximale Geschwindigkeitsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren. Im Gegensatz zum 400G-Standard führt der 800G-Standard zwei neue Spezifikationen ein: Media Access Control (MAC) und Physical Coding Sublayer (PCS).
Optische FS 800G-Transceiver
FS bietet optische 800G-Module mit unterschiedlichen Übertragungsdistanzen an, darunter vor allem die folgenden:
Produkt | Max. Kabelabstand | Anschluss | Wellenlänge |
800G SR8 | 50m | Dual MTP/MPO-12 | 850nm |
800G DR8 | 500m | Dual MTP/MPO-12 | 1310nm |
800G 2FR4 | 2km | Dual LC Duplex | 1310nm |
800G 2LR4 | 10km | Dual LC Duplex | 1310nm |
800G PLR8 | 10km | MTP/MPO-16 or Dual MTP/MPO-12 | 1310nm |
1,6T Ethernet
Da die Nachfrage nach datenintensiven Anwendungen steigt und die Nutzer nach immer höheren Geschwindigkeiten suchen, befinden sich sowohl der Markt als auch die Technologie in einem ständigen Innovationsprozess. Bald werden Industriestandards für 1,6T-Ethernet-Datenraten entstehen. Bei der Erforschung der 1,6T-Ethernet-Technologie sind mehrere technische Überlegungen von größter Bedeutung. Erstens hängt die optimale Leistung von der nahtlosen Integration der PMA-Komponenten (MAC, PCS und Physical Medium Attachment) ab. Zweitens ist die Gewährleistung der Kompatibilität mit den Sublayern verschiedener Anbieter entscheidend für die Aufrechterhaltung der Interoperabilität. Drittens ist es angesichts der Vielzahl von Konfigurationen für 1,6T-Ethernet entscheidend, das am besten geeignete Schema auszuwählen, das den Anforderungen der Mehrheit entspricht.
Zusammenfassung
Die Zukunft von Netzwerken in Rechenzentren scheint durch die weit verbreitete Einführung von optischen 800G-Transceivern bestimmt zu sein. Mit dem kontinuierlichen Wachstum des Datenvolumens und den immer datenintensiveren Anwendungen wird die Nachfrage nach Netzwerklösungen mit höherer Geschwindigkeit nur noch zunehmen. Neben 800G sind bereits neue Technologien wie 1.6T Ethernet im Kommen, die schnellere Übertragungsraten und eine höhere Netzwerkeffizienz versprechen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ära der optischen 800G-Transceiver ein neues Kapitel in der Entwicklung von Rechenzentrumsnetzwerken darstellt.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022