Deutsch

Grundlegendes zum Thema Glasfaserkabelmantel & Brandschutzklasse

Aktualisierung: 07. Jun 2022 by
8.1k

Glasfaserkabel bestehen aus dem inneren Kern, der Ummantelung, der Beschichtung, dem Verstärkungselement und dem äußeren Kabelmantel. Da die blanke Faser leicht gebrochen werden kann, ist ein Glasfasermantel erforderlich, um die Abschirmung und die Leiter im Kabel zu schützen. Der Kabelmantel ist die erste Linie der Feuchtigkeits-, Mechanik-, Flammen- und Chemikalienabwehr bei einem Glasfaserkabel.

Mantelmaterial für Glasfaserkabel

Der Faserkabelmantel besteht aus verschiedenen Materialien. Es ist wichtig, den Manteltyp bei der Auswahl der Kompatibilität mit den Steckverbindern und der Umgebung der Anwendung zu berücksichtigen. Die folgende Tabelle enthält einige der gängigsten Fasermantelmaterialtypen, die sowohl für Innen- als auch für Außenkabel verwendet werden:

Mantelmaterial Vorteile des Mantelmaterials
PE (Polyethylen) PE hat ausgezeichnete Eigenschaften in Bezug auf Feuchtigkeits- und Wetterbeständigkeit sowie gute elektrische Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich. Es ist außerdem abriebfest. Damit ist PE das Standard-Mantelmaterial für Glasfaserkabel im Außenbereich.
PVC (Polyvinylchlorid) PVC ist in der Regel kostengünstig, flexibel, ziemlich robust und ein flammen- und ölbeständiges Material, so dass es für die Funktion in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen formuliert werden kann. Es kann als Mantelmaterial für Innen- und Außenkabel verwendet werden.
PVDF (Polyvinyldifluorid) PVDF wird für Plenum-Kabel verwendet, weil es bessere feuerhemmende Eigenschaften als PE hat und wenig Rauch produziert.
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Der LSZH-Mantel ist frei von halogenierten Materialien, die bei der Verbrennung in giftige und korrosive Matten umgewandelt werden können. LSZH-Materialien werden verwendet, um spezielle Kabel namens LSZH-Kabel herzustellen, was eine gute Wahl für die Inneninstallation ist. Aber es ist das teuerste Jackenmaterial.

Farbcode des Glasfaserkabelmantels

Gemäß EIA/TIA-598 definiert der Farbcode für Glasfaserkabel die Mantelfarbcodes für verschiedene Fasertypen (SMF oder MMF). Bei Singlemode-Fasern ist die Mantelfarbe typischerweise gelb. Bei Multimodekabeln kann die Mantelfarbe orange (OM1 & OM2 Kabel), aqua (OM3 Kabel) und lila (OM4 Kabel) sein. Bei Anlagenkabeln im Außenbereich ist die Standardfarbe des Mantels schwarz. Weitere Informationen zum Farbcode für Glasfaserkabel finden Sie unter “Wie wird der Farbcode des Glasfaserkabels identifiziert?

Brandschutzklasse des Glasfaserkabels

Typischerweise gibt es acht Stufen des Feuerwiderstands für nichtleitende und leitende Kabel, die durch den NEC (National Electrical Code) spezifiziert sind. Alle Glasfaserkabel für den Innenbereich müssen für den vorgesehenen Verwendungszweck gekennzeichnet und ordnungsgemäß installiert werden: Anschlusskästen, Steigleitungen und allgemeine Bereiche.

Hinweis:

(1) Ein Plenumsbereich ist ein Gebäudebereich, der für die Luftströmung oder das Luftverteilungssystem (Zwischendecke und Doppelböden) genutzt wird.

(2) Ein Speiser-Bereich ist eine Bodenöffnung, ein Schacht oder eine Leitung, die vertikal durch einen oder mehrere Stockwerke verläuft.

(3) Ein Universalbereich ist jeder andere Bereich, der nicht Plenum oder Speiser ist und sich auf der gleichen Etage befindet.

NEC Code Beschreibung Kabelanwendung Möglicher Ersatz
OFNP Optical Fiber Non-conductive Plenum Cable Plenum, overhead, fiber only /
OFCP Optical Fiber Conductive Plenum Cable Plenum, overhead, hybrid (fiber/wire) /
OFNR Optical Fiber Nonconductive Rise Cable Riser, backbone, fiber only OFNP
OFCR Optical Fiber Conductive Rise Cable Riser, backbone, hybrid OFCP
OFNG Optical Fiber Nonconductive General-Purpose General purpose, horizontal OFNP, OFNR
OFCG Optical Fiber Conductive General-Purpose General purpose /
OFN Optical Fiber Nonconductive General purpose, horizontal, fiber only OFNP, OFNR
OFC Optical Fiber Conductive General purpose, horizontal, hybrid OFCP, OFCR

OFNP vs. OFNR

Wie bereits erwähnt, sind OFNP und OFNR zwei Arten von Glasfaserkabeln, die in Gebäuden verwendet werden. OFNP-Kabel haben einen hohen Feuerwiderstand und eine geringe Rauchentwicklung. Dies ist das feuerfesteste Glasfaserkabel und es können keine anderen Kabeltypen als Ersatz verwendet werden. Daher werden diese Kabel meist in Plenumsbereichen verlegt. Dagegen weisen OFNR-Kabel eine geringere Faserbeständigkeit auf als OFNP. Es ist zu beachten, dass OFNR-Lichtwellenleiter in Plenumsbereichen nicht als Ersatz für OFNP-Kabel verwendet werden können, letztere jedoch in den Speiserbereichen eingesetzt werden können. Sowohl OFNP als auch OFNR können in allgemeinen Bereichen eingesetzt werden.

Plenum- und Speiser-LWL-Kabel-Lösungen von FS

Kurzgesagt: Plenum- und Speiser-bewertete Kabel werden in der Regel innerhalb der Gebäude eingesetzt. Die Wahl des richtigen Kabeltyps kann den Verlust beim Brennen der Kabel effektiv reduzieren. Wenn Ihre Verkabelungsanwendung Materialien erfordert, die schwer entflammbar sind oder strengen Sicherheitsnormen entsprechen, entscheiden Sie sich bitte immer für Kabel mit Vollschutz. FS bietet ein komplettes Sortiment an Plenum- und Speiserkabeln, einschließlich MTP-Plenum-Trunkkabeln, MTP-LC-Plenumkabel, fest gepufferte Verteilerkabel, gepanzerte fest gepufferte Plenumskabel und fest gepufferte Verteilungs-/Breakout-Riserleitungen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.8k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.8k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.4k