Link-Aggregation und LACP: Erläuterungen [FAQ]
Link-Aggregation ist ein Ansatz, um mehrere einzelne (Ethernet-)Links zu einem einzigen logischen Link zusammenzufassen. Zwei Begriffe tauchen oft in diesem Zusammenhang auf, nämlich LAG und LACP. Lassen Sie uns diese Begriffe jetzt etwas genauer betrachten.
Sie können gerne weiterspringen, wenn Sie sich bereits mit einzelnen Bereichen befasst haben.
1. Was ist LAG und wie funktioniert es?
2. Was ist LACP und wie funktioniert es?
3. LAG vs. LACP: Was ist der Unterschied?
4. Sollte ich Link-Aggregation aktivieren?
5. Wie wird ein Link-Aggregation-Switch konfiguriert?
6. Netzwerk-Switches, die LAG unterstützen
Was ist LAG und wie funktioniert es?
LAG (Link Aggregation Group) ist eine aktuelle Technik oder Instanz für Link-Aggregation. Eine Link-Aggregation-Group bildet sich, wenn wir mehrere Ports parallel zwischen zwei Switches verbinden und diese als LAG konfigurieren. LAG baut mehrere Links zwischen zwei Switches auf, wodurch die Bandbreite erweitert wird.
Außerdem bietet sie Redundanz auf Link-Ebene bei Netzwerkausfällen und sorgt für einen Lastausgleich des Datenverkehrs. Selbst wenn ein Link ausfällt, sind die verbleibenden Links zwischen den beiden Switches noch in Betrieb. Sie übernehmen auch den Datenverkehr, der über den ausgefallenen Link laufen soll, so dass keine Datenpakete verloren gehen.
Was ist LACP (Link Aggregation Control Protocol) und wie funktioniert es?
LACP ist eine Unterkomponente des Standards IEEE 802.3ad (Link-Aggregation). Der Standard schreibt vor, dass LACP eine Methode sein kann, um mehrere physikalische Verbindungen zwischen Netzwerkgeräten zu einer einzigen logischen Verbindung zu bündeln.
Infolgedessen können Links, die LACP aktiviert haben, ihre logische Bandbreite und Netzwerkzuverlässigkeit erhöhen, ohne dass die Netzwerkinfrastruktur verändert werden muss.
Darüber hinaus gleichen die anderen verfügbaren Link-Mitglieder in der gleichen LACP-Gruppe die Last im LACP-Modus aus, selbst wenn ein Link ausfällt.
Wenn LACP zwischen zwei Switches aktiviert ist, senden sie LACPDUs (LACP-Dateneinheiten) aneinander. Nach dem gegenseitigen Empfang von LACPDUs bestimmen die beiden Switches, welche Seite die höhere Systempriorität hat.
Dann führen sie eine Verhandlung miteinander durch, um den höheren zum Akteur und den niedrigeren zum Partner zu machen. Wenn die beiden Switches eine ähnliche Systempriorität haben, wird der Switch mit dem kleineren MAC-Adresswert der Actor sein.
Nachdem der Actor ausgewählt wurde, wählen die beiden Switches aktive Ports basierend auf den Port-Prioritäten des Actor-Ports. Wenn jedoch die Ports des Actors die gleichen Prioritäten haben, werden die Ports mit den kleineren Portnummern als aktive Ports ausgewählt.
Nachdem die entsprechenden Ports von zwei Switches ausgewählt wurden, wird der Port-Kanal (LACP-Gruppe) eingerichtet. Dann führen die aktiven Links einen Lastausgleich für die Kommunikation durch.
LAG vs. LACP: Was ist der Unterschied?
LAG (Link-Aggregation-Group) bezieht sich auf die ursprüngliche Technologie zur Realisierung von Link-Bündelung und Lastausgleich, ohne dass ein Protokoll beteiligt ist. Sie wird wegen ihres Arbeitsprozesses auch als manueller Modus bezeichnet - Benutzer müssen manuell einen Port-Kanal erstellen und diesem Port-Kanal Mitgliedsschnittstellen hinzufügen.
Nachdem die Aggregations-Links eingerichtet wurden, sind alle diese Links aktiv, um Datenpakete weiterzuleiten. Wenn ein aktiver Link ausfällt, sorgen die anderen verbleibenden aktiven Links für einen Lastausgleich des Datenverkehrs. Dieser Modus kann jedoch nur Verbindungsabbrüche seiner Mitglieds-Links erkennen, nicht aber andere Fehler wie Link-Layer-Fehler und falsche Link-Verbindungen.
LACP ist ein Protokoll zur automatischen Konfiguration und Wartung von LAG. Im LACP-Modus wird der Port-Kanal auf der Grundlage von LACP erstellt. Das LACP bietet einen Standard-Aushandlungsmechanismus für ein Switching-Gerät, so dass das Switching-Gerät den aggregierten Link entsprechend seiner Konfiguration automatisch bilden und starten kann. Nachdem der aggregierte Link gebildet wurde, ist LACP für die Aufrechterhaltung des Link-Status verantwortlich.
Wenn der Zustand der Link-Aggregation geändert wird, passt LACP den aggregierten Link an oder baut ihn ab. Wenn ein aktiver Link ausfällt, wählt das System einen Link unter den Backup-Links als aktiven Link aus. Daher bleibt die Anzahl der an der Datenweiterleitung beteiligten Links unverändert. Darüber hinaus kann dieser Modus nicht nur Unterbrechungen seiner Mitglieds-Links erkennen, sondern auch andere Fehler wie Link-Layer-Fehler und falsche Link-Verbindungen.
Sollte ich Link-Aggregation aktivieren?
Wenn Sie einen Switch mit einer ganzen Reihe von Gigabit-Ethernet-Ports haben, können Sie diese alle mit einem anderen Gerät verbinden, das ebenfalls über eine Reihe von Ports verfügt, und den Datenverkehr auf diese Links verteilen, um die Leistung zu verbessern.
Ein weiterer wichtiger Grund für den Einsatz von Link-Aggregation ist die schnelle und transparente Wiederherstellung, falls einer der einzelnen Links ausfällt.
Wenn Ihnen also die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Netzwerks sehr am Herzen liegt, sollten Sie Link-Aggregation auf Ihren Geräten aktivieren.
Wie wird ein Link-Aggregation-Switch konfiguriert?
Ein Link-Aggregation-Switch oder LACP-Switch bezieht sich auf die Einrichtung oder Konfiguration des Switches, um die Link-Aggregation-Technologie zu erreichen. Link-Aggregation-Switch kann jeder Switch sein, wie Gigabit-Ethernet-Switches oder 10-Gigabit-Switches, die LACP unterstützen. Im Allgemeinen gibt es sechs Schritte, um Link-Aggregation-Switches zu konfigurieren:
Schritt 1: Fügen Sie Mitgliedsschnittstellen zur Kanalgruppe hinzu.
Schritt 2: Legen Sie die LACP-Systempriorität fest und bestimmen Sie den Actor, damit der Partner aktive Schnittstellen basierend auf der Actor-Schnittstellenpriorität auswählt.
Schritt 3: Legen Sie den oberen Schwellenwert für die Anzahl der aktiven Schnittstellen fest, um die Zuverlässigkeit zu verbessern. (Dieser Schritt wird nur optional bei dynamischen CLI-Konfigurationsbefehlen angewendet).
Schritt 4: Legen Sie LACP-Schnittstellenprioritäten fest und bestimmen Sie aktive Schnittstellen, sodass Schnittstellen mit höheren Prioritäten als aktive Schnittstellen ausgewählt werden. (Dieser Schritt wird nur optional in den dynamischen CLI-Konfigurationsbefehlen angewendet.)
Schritt 5: Erstellen Sie VLANs und fügen Sie Schnittstellen zu den VLANs hinzu. (Dieser Schritt wird nur optional in den dynamischen CLI-Konfigurationsbefehlen angewendet.)
Schritt 6: Überprüfen Sie die LACP-Konfiguration.
Netzwerk-Switches, die LAG unterstützen
Wenn Sie auf der Suche nach guten Netzwerk-Switches sind, die LACP unterstützen, finden Sie hier drei Bestseller von FS, einem globalen High-Tech-Unternehmen, das High-Speed-Kommunikationsnetzwerklösungen und -dienstleistungen anbietet.
S3900-24T4S | S5850-48S6Q | S5860-20SQ | |
---|---|---|---|
Management-Ebene | Layer 2+ | Layer 3 | Layer 3 |
Port-Kombination | 24 x 1G, 4 x 10G SFP+ | 48 x 10G SFP+, 6 x 40G QSFP+ | 20 x 10G SFP+, 4 x 25G SFP28, 2 x 40G QSFP+ |
Hauptmerkmale | VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6,L3 Static Routing | VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support, BGP/ISIS, MLAG | QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF, BGP/ISIS, Stacking |
Anwendung | SMB(<300 Benutzer) | Enterprise (300-2.500 Benutzer) | Medium & Large Enterprise (>2.500 Benutzer) |
Fazit
Hoffentlich haben Sie jetzt ein besseres Bild von Link-Aggregation, LAG und LACP bekommen. Setzen Sie diese sinnvoll ein und finden Sie einen für Sie passenden Netzwerk-Switch. Link-Aggregation ist eine Möglichkeit, mehrere einzelne (Ethernet-)Links so zu bündeln, dass sie als ein einziger logischer Link arbeiten können. Eine Gruppe von Ports, die miteinander verbunden sind, wird als Link-Aggregation-Gruppe (LAG) bezeichnet. Das aktive Überwachungsprotokoll, das es den Geräten ermöglicht, einzelne Links in die LAG aufzunehmen oder zu entfernen, heißt Link-Aggregation Control Protocol (LACP).
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022