Deutsch

Verwirrung aufgelöst: USV vs. Batterie-Backup

Aktualisierung: 22. Dez 2022 by
1.5k

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und Batterie-Backup werden oft als dasselbe bezeichnet oder sogar als dasselbe behandelt. Der Begriff USV bezieht sich jedoch auf eine fortschrittlichere Version einer Batterie-Backup. Mit anderen Worten sind alle unterbrechungsfreien Stromversorgungen Batterie-Backups, haben aber höhere Schutzraten. Immer noch verwirrt? Lesen Sie diesen Artikel, um die Unterschiede zwischen diesen beiden Arten von Geräten zu erfahren, die Ihnen helfen können, eine kluge Entscheidung zwischen ihnen zu treffen.

Was ist ein Batterie-Backup?

Um die schädlichen Auswirkungen von Stromproblemen zu minimieren, wird die Backup-Batterie in Geräte wie Computer eingesteckt. Sobald ein Stromstoß oder ein Stromausfall auftritt, schaltet sich die Backup-Batterie fast sofort ein und versorgt die Geräte für eine kurze Zeit mit Strom. Wenn man den Computer während eines Stromausfalls benutzt, können die Dateien gespeichert und der Computer ordnungsgemäß heruntergefahren werden, bis die Stromversorgung wieder stabil ist. Die Batterie-Backup-Lösung ist eine gute Wahl, um Ihre Investitionen in Computer und andere Geräte zu schützen. Wie lange Ihr(e) Gerät(e) eingeschaltet bleiben, hängt von der Größe der Batterie ab und davon, wie viel Strom während des Stromausfalls entnommen wird.

Was ist eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung?

Eine „echte“ USV verfügt über eine ausgefeiltere Technologie, wie sie mit Strom arbeitet, als die bisherige normale Batterie-Backup. „Echt“ bedeutet, dass es sich um eine echte USV handelt und nicht um einige Batterie-Backup-Produkte, die von einigen Herstellern als „USV“ bezeichnet werden, auch wenn sie kein Umschaltsystem besitzen.

Die USV versorgt die an die USV angeschlossenen Geräte über die Batterie mit Strom. Die Stromquelle lädt die Batterie in Standby-Situationen auf und bei Bedarf versorgt die Batterie die Elektronik mit Strom. Anstatt auf einen Stromausfall zu warten, liefert eine echte USV immer gefilterten Strom aus einem „Reservoir“ von sauberem Strom. Daher ist die Umschaltzeit sehr kurz oder kann sogar manchmal während eines Stromausfalls mit geringer Leistung vernachlässigt werden. Die konstante, zuverlässige und gefilterte Stromquelle für Ihre Elektronik wird realisiert.

Die USV verfügt über fortschrittlichere Funktionen und kann vor Überspannungen, Spannungsabfällen, Stromausfällen und anderen Stromversorgungsproblemen schützen. Die USV hält, wie die vorherigen Batteriesicherungen, Ihr(e) Gerät(e) in Betrieb, je nachdem, wie groß die Batterie ist und wie viel Strom die Geräte benötigen.

UPS Arbeitsszenario

USV vs. Batterie-Backup, was sind ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede?

Viele Menschen erleben im täglichen Betrieb verschiedene Stromanomalien wie Stromstöße und Stromausfälle. Welche Auswirkungen haben diese plötzlichen Stromausfälle für die Nutzer?

  • Beschädigung der internen Teile des Computers oder des Servers.

  • Beschädigung des Betriebssystems, was zu kostspieligen Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen führt.

  • Die nicht gespeicherten Daten Ihres PCs können den Ablauf Ihrer Arbeit behindern oder sogar zu Nacharbeiten führen.

  • Die defekten Geräte in Ihrem Rechenzentrum können die Arbeitskosten erhöhen.

Sowohl die USV als auch das Batterie-Backup bieten nahezu sofortigen Schutz für die Geräte und minimieren den oben genannten Verlust so weit wie möglich. Dennoch gibt es einige Unterschiede bei den Funktionen und Typen.

Zunächst einmal liegt der Hauptunterschied im Prozess der Stromfilterung. Stromausfälle, flackernder Strom und Stromstöße lösen nicht immer ein Batterie-Backup aus. Eine USV filtert diesen Strom jedoch und ermöglicht so eine konstante, gefilterte Stromversorgung für die wichtigen Geräte, die weiterlaufen und Daten verarbeiten müssen. Sie filtern die Spannung für Ihr Gerät, um Schäden an den Geräten bei Stromausfällen zu reduzieren oder zu vermeiden.

Zweitens ist der Hauptstrom ein Wechselstrom, während die Batterien mit Gleichstrom gespeichert und geladen werden. Die USV wandelt den Wechselstrom zum Laden in Gleichstrom um. Aber auch Batterien entladen sich als Gleichstrom, während Sie für Ihre Geräte Wechselstrom benötigen. Daher wandelt die USV bei einem Stromausfall den Gleichstrom wieder in Wechselstrom um.

Darüber hinaus reichen Backup-Batterien von kleinen Einzelzellen zur Speicherung von Uhrzeit und Datum in Computern bis hin zu großen Batterieräumen, die die USV für große Rechenzentren versorgen. USVs lassen sich je nach Topologie normalerweise in Offline-USVs, lineinteraktive USVs und Online-USVs unterteilen.

Batterie-Backup vs. USV, wie trifft man die richtige Wahl zwischen ihnen?

Ein Batterie-Backup wird für PCs und andere Computer mit relativ geringen Investitionen empfohlen, die normalerweise in Privathaushalten oder kleinen Büros eingesetzt werden. Die Kosten für Batterie-Backups sind natürlich viel geringer. Es lohnt sich nicht, Hunderte von Dollar für eine USV auszugeben, die bei Computern fast dasselbe kostet.

Eine USV wird in der Regel für wichtigere und unternehmenskritische Geräte in einigen sensiblen Installationen empfohlen, z. B. in einem Unternehmensserver, und nicht für Computer oder Laptops. Das USV-System ist für den Betrieb des Unternehmens oder des Rechenzentrums entscheidend. Obwohl der Preis für eine USV höher ist, bietet die Investition in eine USV mehr Schutz bei Stromausfällen, Spannungsabfällen und anderen elektrischen Problemen, was letztendlich zu geringeren Wartungs-, Reparatur- oder Ersatzkosten für teurere Geräte führt. Selbst wenn der Preis für ein USV-System doppelt bis dreifach so hoch ist wie für ein Batterie-Backup-System, erhalten Sie den Schutz, für den Sie bezahlen.

Als Faustregel gilt, dass Sie bei der Auswahl zwischen den beiden Systemen keine Fehler machen, wenn Sie sie mit Ihren persönlichen Anforderungen und den aktuellen Situationen kombinieren. Für Server und Computer, auf denen wichtige Daten gespeichert sind, gilt die USV-Lösung als die beste Option für eine Batteriesicherung. Wenn Sie jedoch einen preisgünstigen Computer haben, mit dem Sie kein Geschäft betreiben, ist die Batterie-Backup-Lösung für Sie völlig ausreichend.

Weitere Informationen zum USV-System

Ohne den Schutz von USV-Systemen können Probleme wie Stromausfälle, Überspannungen und Spannungseinbrüche zu Datenverlusten und physischen Schäden an Ihren Geräten führen, wodurch sich deren Lebensdauer verkürzt. In einigen Bereichen, die auf ein stabiles Stromnetz angewiesen sind, ist der mögliche Schaden unvorhersehbar.

Stromversorgungsproblem im Rechenzentrum

Wirtschaftlich gesehen gehen jedes Jahr viele Milliarden Dollar durch Ausfallzeiten aufgrund von Stromunterbrechungen verloren, die durch eine USV hätten verhindert werden können. Die nachstehende Statistik zeigt die verlorenen Gelder von Fortune 1000-Unternehmen:

  • Die durchschnittlichen jährlichen Kosten ungeplanter Ausfallzeiten: $1,25-$2,5 Milliarden

  • Die durchschnittlichen stündlichen Kosten eines Infrastrukturausfalls: $100.000

  • Durchschnittliche stündliche Kosten für den Ausfall kritischer Anwendungen: $500.000 bis $1 Million

Schlussfolgerung: Der Systemabsturz, der zu Stromausfällen führt, wird unweigerlich zu schweren Verlusten führen. Daher ist die Einführung einer USV-Lösung von großer Bedeutung, insbesondere in einigen Bereichen, in denen die Daten den Schlüssel zum gesamten System darstellen. Die neu eingeführten USV-Produkte von FS können optimale Lösungen für Ihr Rechenzentrum bieten.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.7k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.7k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.3k