VLAN: Wie beeinflusst es Ihr Netzwerkmanagement?
In den letzten Jahren hat das Aufkommen von Virtualisierung und Cloud-Computing-Netzwerken das Bewusstsein dafür geschärft, dass das Verständnis der VLAN-Implementierung immer wichtiger wird. Und die meisten intelligenten Switches unterstützen VLAN, was eine wesentliche Funktion ist. VLAN, auch virtuelles LAN (Local Area Network) genannt, spielt eine wichtige Rolle in grundlegenden Netzwerken wie dem Unternehmensnetzwerk und dem Campus-Netzwerk. VLAN ermöglicht Ingenieuren nicht nur eine gute Kontrolle über ihre Netzwerksysteme, sondern verbessert auch die Netzwerksicherheit und Skalierbarkeit.
Wer Erfahrungen im Netzwerkmanagement hat, versteht wahrscheinlich bereits einiges von VLAN. Es ist die Grundlage für das Management in der Welt der Virtualisierung, auch wenn virtuelle Maschinen ständig migrieren und damit die Grundlagen des Netzwerkmanagements herausfordern. In diesem Tutorial werden die grundlegenden Kenntnisse wie VLAN-Konfiguration, VLAN-Routing erkundet.
Was ist ein VLAN und warum wird es benötigt?
Abbildung 1: VLAN-Segmente
Wie wird ein VLAN konfiguriert?
VLAN Access Link and Trunk Link
Access Link
Abbildung 2: Access-Ports am VLAN-Switch FS.com S3900-24T4S
Trunk Link
Abbildung 3: VLAN-Trunk-Port für verschiedene VLAN-Verbindungen
Abbildung 4: VLAN-Tagging-IEEE 802.1Q
Abbildung 5: ISL (Inter-Switch Link)
Inter-VLAN-Routing: Brücke zwischen verschiedenen VLANs
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022