Deutsch

Was ist EVPN-VXLAN?

Aktualisierung: 14. Sep 2022 by
2.4k

FS führt die Switches der N8560- und N5860-Serie ein, die entwickelt wurden, um die sich entwickelnden und komplexen Anforderungen moderner Rechenzentrumsnetzwerke, einschließlich EVPN-VXLAN-basierter Fabrics, zu erfüllen.

Als Nächstes werden wir die Technologie von EVPN-VXLAN vorstellen.

 

EVPN

Ethernet VPN (EVPN) ist eine auf Standards basierende Technologie, die virtuelle Mehrpunktverbindungen zwischen verschiedenen Layer-2-Domänen über ein IP- oder IP/MPLS-Backbone-Netzwerk bereitstellt.

EVPN ist eine L2VPN-Technologie, die einige der Einschränkungen von VPLS ausnutzt. EVPN ist ähnlich wie das L3VPN MPLS. Das Gleiche gilt für die EVPN-Instanz mit RDs und RTs, und die CEs sind mit einem MAC-VRF verbunden. Der Unterschied besteht darin, dass EVPN für Ethernet verwendet wird.

Ein einzigartiges Merkmal von EVPN ist, dass das Erlernen von MAC-Adressen zwischen PE-Routern in der Steuerungsebene stattfindet. Der lokale PE-Router erkennt eine neue MAC-Adresse von einem CE-Gerät und gibt die Adresse dann mithilfe von MP-BGP an alle entfernten PE-Router weiter. Diese Methode unterscheidet sich von bestehenden Layer-2-VPN-Lösungen wie VPLS, die durch Fluten von unbekanntem Unicast in der Datenebene lernen. Diese MAC-Lernmethode der Steuerebene ist der Schlüssel zu den vielen nützlichen Funktionen, die EVPN bietet.

EVPN

VXLAN

Virtual Extensible Local Area Networks (VXLAN) ist ein übliches Overlay-Protokoll für die Netzwerkvirtualisierung, das die Konnektivität von Rechenzentren durch Tunneling ermöglicht, um Layer-2-Verbindungen über ein zugrunde liegendes Layer-3-Netzwerk zu strecken.

Das VXLAN-Protokoll unterstützt die Virtualisierung des Rechenzentrumsnetzwerks und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen von Rechenzentren mit mehreren Mietparteien, indem es die erforderliche Segmentierung in großem Maßstab bereitstellt.

Mit dem VXLAN-Tunneling-Protokoll, das Layer-2-Ethernet-Frames in Layer-3-UDP-Pakete einkapselt, können Sie virtualisierte Layer-2-Subnetze oder -Segmente erstellen, die sich über physische Layer-3-Netzwerke erstrecken. Jedes Layer-2-Subnetz wird eindeutig durch eine VXLAN-Netzwerkkennung (VNI) identifiziert, die den Datenverkehr segmentiert.

 

EVPN-VXLAN

Einführung

EVPN oder Ethernet VPN ist eine All-in-One-VPN-Technologie, die Ethernet-Mehrpunktdienste über MPLS- (Multiple Protocol Label Switching) oder IP-Netzwerke für die Verwaltung von Campus- und Rechenzentrumsnetzwerken bietet.

Vorteile

 

  • Programmierbare und auf offenen Standards basierende Architektur.

  • Integrierte und effiziente Layer-2-/Layer-3-Konnektivität mit Control-Plane-basiertem Lernen.

  • Einfache Skalierbarkeit des Netzwerks entsprechend den geschäftlichen Anforderungen.

  • Netzwerksegmentierung innerhalb und über mehrere Standorte und Rechenzentren hinweg.

  • Minimierte Fehlerdomäne.

  • MAC-Mobilität bietet flexible und dennoch einfache Einsatzmöglichkeiten.

 

Anwendung

Unternehmen können EVPN als Overlay-Kontrollebene verwenden, um Layer 2/Layer 3-Erreichbarkeitsinformationen effizient über den Campus und die Rechenzentren hinweg auszutauschen, wobei ein Layer 3-Underlay zum Einsatz kommt. Mit einer EVPN-VXLAN-basierten Campus-Architektur können Unternehmen problemlos weitere Geräte der Kern-, Verteilungs- und Zugriffsebene für ein wachsendes Unternehmen hinzufügen, ohne eine neue Gerätegruppe für die aktualisierte Architektur entwickeln zu müssen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.8k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.8k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.4k