Deutsch

Was ist ein Loopback-Kabel und wie wird es verwendet?

Aktualisierung: 13. Jan 2023 by
4.0k

Für Testanwendungen gibt es viele Werkzeuge für diese Funktion, wie z. B. visuelle Fehlersuchgeräte, optische Leistungsmesser, OTDR usw. Wussten Sie, dass das Loopback-Kabel als Testwerkzeug in der Telekommunikation eingesetzt werden kann? Die Lookback-Kabel können ein einfaches und effektives Mittel sein, um die Fähigkeiten der Netzwerkausrüstung zu testen, und sie werden typischerweise für Glasfasertestanwendungen oder Netzwerkwiederherstellungen verwendet.

Was ist ein Loopback-Kabel?

Ein Loopback-Kabel ist auch als Loopback-Stecker oder Loopback-Adapter bekannt. Es handelt sich dabei um einen Stecker, der zum Testen physischer Ports verwendet wird, um Netzwerkprobleme zu identifizieren. Es bietet Systemtestingenieuren eine einfache, aber effektive Möglichkeit, die Übertragungsfähigkeit und Empfängerempfindlichkeit von Netzwerkgeräten zu testen. Kurz gesagt handelt es sich um ein Anschlussgerät, das in einen Port gesteckt wird, um einen Loopback-Test durchzuführen. Es gibt Loopback-Stecker für viele verschiedene Anschlüsse, darunter serielle Anschlüsse, Ethernet-Anschlüsse und WAN-Verbindungen.

Loopback-Kabel

Loopback-Kabeltyp

Fiber Loopback-Kabel

Glasfaser-Loopback umfasst zwei Glasfaserstecker, die in den Ausgangs- bzw. Eingangsanschluss des Geräts eingesteckt werden. Daher können Fiber Loopback-Kabel nach Steckertypen wie LC, SC, FC, MTRJ klassifiziert werden. Diese LWL-Loopback-Steckverbinder entsprechen den Spezifikationen von IEC, TIA/EIA, NTT und JIS. Außerdem können Glasfaser-Loopback-Kabel auch in Singlemode- und Multimode-Faser-Loopback unterteilt werden. Um diesen Punkt klar zu beschreiben, nehme ich als Beispiel das LC-Glasfaser-Loopbackkabel, das eines der beliebtesten Kabel ist (wie in der folgenden Abbildung gezeigt). Die LC-Glasfaser-Loopbackkabel unterstützen den Test von Transceivern mit LC-Schnittstelle. Sie entsprechen der RJ-45-Schnittstelle mit geringer Einfügungsdämpfung, geringer Rückreflexion und hochpräziser Ausrichtung. LC-Loopback-Kabel können aus 9/125 Singlemode-, 50/125 Multimode- oder 62,5/125 Multimode-Fasern bestehen.

Fiber Loopback-Kabel

RJ45 Loopback-Kabel

Ein Gigabit-RJ45-Loopback-Kabel ist ein äußerst benutzerfreundliches Kabelprüfgerät. Auf den ersten Blick sieht es wie ein einfacher Stecker aus, aber das kompakte und robuste Design macht es äußerst tragbar und in den engsten Ecken verwendbar. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Gigabit-RJ45-Loopback in die Buchse zu stecken, die Sie testen wollen oder die Ihnen suspekt ist. Wenn die Link-LED an Ihrem Switch aktiv ist, bedeutet dies, dass die Verbindung einwandfrei funktioniert. Mit dem RJ45-Loopback-Kabel müssen Sie keinen sperrigen Netzwerk-Hub mehr mit sich herumtragen.

Wie benutzt man ein Loopback-Kabel?

Die Loopback-Kabel werden oft in Verbindung mit Testsoftware verwendet, um den Datenverkehr direkt in den Anschluss „zurückzuschleifen“. Wenn die in den Loopback-Stecker gesendeten Daten mit den vom Loopback-Stecker empfangenen Daten identisch sind, kann man davon ausgehen, dass die grundlegenden Kommunikationsfunktionen des Anschlusses ordnungsgemäß funktionieren. Die übliche Anwendung des Loopback-Kabels ist also der Loopback-Test.

Loopback-Test

Ein Fiber Loopback-Kabel wird oft verwendet, um zu überprüfen, ob das Transceivermodul wie vorgesehen funktioniert. Wie wir alle wissen, hat das Transceivermodul zwei Anschlüsse, einen Sender- und einen Empfängeranschluss. Der erste dient zum Senden von Lasersignalen, der zweite zum Empfangen von Signalen. Bei der Durchführung des Loopback-Tests kann das Glasfaser-Loopback-Kabel direkt in den Ausgangs- bzw. Eingangsanschluss des Transceivermoduls eingesteckt werden (die Anschlüsse an den beiden Enden der Verbindung müssen kompatibel sein). Während des Testvorgangs leitet das Loopback-Kabel das Lasersignal direkt vom Senderanschluss zurück zum Empfängeranschluss. Dann können wir das gesendete Muster mit dem empfangenen Muster vergleichen, um einen defekten Knoten im Netzwerk zu finden. Der LWL-Loopback-Test ist der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass der Transceiver fehlerfrei funktioniert. Bei der Auswahl eines geeigneten Glasfaser-Loopbacks für den Transceiver sollten wir den Steckertyp, den Poliertyp und den Kabeltyp berücksichtigen.

Wie stellt man ein Loopback-Kabel her?

Die Erstellung eines physischen Loopback-Kabels kann bei der Diagnose eines vermuteten Hardware-Problems helfen. Diese Aktion wird empfohlen, da sie es Ihnen ermöglicht, die Sende- und Empfangsports zu testen und zu überprüfen. Wenn kein Außendiensttechniker zur Verfügung steht, um den physischen Loopback zu erstellen, können Sie einen lokalen Loopback für die Schnittstelle konfigurieren. Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie ein Loopback-Kabel für eine RJ-45-Ethernet-Schnittstelle erstellen:

Schritt 1: Nimm ein Paar Cat5-Kabel mit einer Länge von etwa 4 Zoll.

(Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel eng verdrillen, um Signalstörungen bei einer so kurzen Länge zu vermeiden.)

Schritt 2: Lass ca. 1/2 Zoll am Ende stehen und beginne mit dem Verdrehen, sehr fest.

(Hinweis: Um sich nicht die Finger zu verletzen, sollten Sie beim Verdrehen ein Werkzeug zur Hilfe nehmen. Achten Sie darauf, wie fest das Kabel verdrillt ist. Wenn die Windungen nicht eng genug sind, funktioniert das Loopback nicht.)

Schritt 3: Nach dem Verdrillen falten Sie das Kabel und richten die Enden aus. Schneiden Sie, wenn nötig, die Kabel zurecht. Richten Sie die Kabel so aus, dass die Kabel richtig ausgerichtet sind, um das Einstecken in das RJ-45-Ende vorzubereiten.

Schritt 4: Steck das Kabel in das RJ-45 Ende (noch nicht crimpen). Leite Pin 4 auf Pin 8 und Pin 5 auf Pin 7 für ein Gigabit Ethernet RJ-45 Loopback-Kabel um.

Schritt 5: Führe den Kunststoffschlauch über das Kabel und in das RJ-45-Ende ein. Nun quetschen Sie das Ende mit einer Quetschzange.

Schritt 6: Wenn Sie einen physischen Loopback erstellen und dann testen.

Fazit

Alles im allem spielen die Loopback-Kabel eine wichtige Rolle bei der Fehlersuche in Labors und Produktionsumgebungen. Sie erleichtern die Prüfung von einfachen Netzwerkproblemen und sind zu sehr niedrigen Kosten erhältlich. Es gibt viele Hersteller von Loopback-Kabeln auf dem Markt, die Singlemode- und Multimode-Glasfaser-Loopback-Stecker mit FC-, LC-, MT-RJ- und SC-Steckern anbieten. FS.com ist einer der Anbieter von Glasfaser-Loopback-Kabeln. Alle Loopback-Kabel sind mit Präzisionsanschlüssen versehen und zeichnen sich durch extrem niedrige Verluste für einen transparenten Betrieb in der Testumgebung aus.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
88.2k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
76.7k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
28.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.4k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
7.1k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
10.4k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
41.5k