Cloud und KI: Die Haupttrends der Videoüberwachung in Unternehmen im Jahr 2021
Die Videoüberwachung in Unternehmen hat von den technologischen Fortschritten erheblich profitiert. Kameras mit immer höheren Megapixeln, bessere Bildkompressionsstandards und ein größeres Sichtfeld sorgen für eine bessere Bildqualität, einen geringeren Bandbreitenverbrauch und eine verbesserte Datenspeicherung.
Da Sicherheit nach wie vor oberste Priorität für alle Organisationen rund um den Globus hat, sind alle Branchen und Unternehmen gespannt auf die neuesten und trendigen Technologien in der Videoüberwachungsbranche, in der die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz einen Wechsel von der herkömmlichen Videoüberwachung zu einer hybriden, cloudbasierten und KI-gestützten Videoüberwachung ausgelöst hat.
Trend #1: KI-Technologie in der Unternehmensvideoüberwachung
Videoüberwachungssysteme für Unternehmen, die durch KI-Technologie unterstützt werden, verfügen über eine Reihe von wichtigen Funktionen und Fähigkeiten. Die Anwendung von KI (Künstliche Intelligenz) hat die Erkennungsgenauigkeit erheblich verbessert und die Häufigkeit von Fehlalarmen verringert. Unter all den Verbesserungen, die KI für die Videoüberwachung mit sich gebracht hat, sind die menschliche Analyse und die Gesichtserkennung die am meisten erwarteten.
Menschliche Analytik
Bei herkömmlichen Videoüberwachungssystemen wird die KI-Videoanalyse in der Regel zusammen mit KI-Computern in den NVRs eingesetzt, aber bei den neuen Videoüberwachungssystemen werden die Funktionen direkt in die IP-Kamera selbst eingebaut. Durch den Einsatz von KI in der Videoüberwachung können Menschen identifiziert und von anderen Objekten, wie z. B. Fahrzeugen, unterschieden werden.
Künstliche Intelligenz hat Sicherheitskameras mit Human Analytics in die Lage versetzt, menschliches Verhalten sowohl für sicherheitsrelevante als auch für nicht sicherheitsrelevante Zwecke zu erkennen, wie z. B. die Erkennung einer vorbeigehenden Person und die Durchführung komplexerer Verhaltensanalysen, wie z. B. Heatmapping von Bewegungen, Zählen von Fußgängern und verdächtigem Verhalten.
Zu sicherheitsrelevanten Zwecken kann die intelligente Analyse in der Videoüberwachung Zugangsdaten erfassen und Verhaltensweisen bei Verstößen und Notfällen wie Bränden, Überschwemmungen usw. erkennen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. So kann sie beispielsweise zur Überwachung des Verkehrsflusses eingesetzt werden, um gefährliche Vorfälle zu erkennen. Ein typisches Beispiel für nicht sicherheitsrelevante Zwecke, d. h. die Verbesserung der Effizienz der Unternehmensführung, ist die Erstellung von Heatmappings, die von vielen Unternehmen zur Messung der Belegungsdichte und der Aktivitäten genutzt werden, um die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter und den Kundenservice zu verbessern.
Gesichtserkennungen
Die KI-Gesichtserkennung hat die Videoüberwachung einen Schritt weiter gebracht. Sie stattet Videoüberwachungssysteme mit Deep-Learning-Funktionen aus, um Videos Pixel für Pixel ohne menschliche Interaktion zu analysieren und so Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Sie kann zur Erkennung von Gesichtern bei intelligenten Zugangskontrollen, im Verkehrswesen, in Banken, Geschäftsgebäuden usw. eingesetzt werden.
Die Gesichtserkennungstechnologie wird immer intelligenter und präziser. Mit Kameras mit höherer Auflösung und der Unterstützung durch fortschrittlichere künstliche Intelligenz wird erwartet, dass die Gesichtserkennung in den kommenden Jahren immer häufiger in verschiedenen Videoüberwachungslösungen für Unternehmen eingesetzt wird, z. B. im Verkehrswesen, in Geschäftsräumen usw.
Video Management System (VMS)
Bei herkömmlichen Videoüberwachungssystemen für Unternehmen muss das Videomanagement manuell durchgeführt werden, wobei die Unternehmer in Überwachungspersonal investieren müssen. Dank der KI-Technologie können die Datenanalyse und die entsprechenden Entscheidungsfindungsmaßnahmen nun autonom mit KI-gestützter Videomanagement-Software durchgeführt werden, ohne dass ein Mensch eingreifen muss. Verdächtige Verhaltensweisen und risikoreiche Szenarien innerhalb des überwachten Bereichs können von der Software erkannt werden, und die KI im VMS wird den nächsten Schritt zur Reaktion einleiten, der in einer Alarmmeldung an den Ersthelfer bestehen kann, um Verluste und Risiken zu minimieren.
Trend #2: Cloud-Videoüberwachungslösungen
Die Cloud wird aufgrund ihrer vielen Vorteile von allen möglichen Unternehmen genutzt. Eine hochmoderne Cloud-basierte Überwachungslösung hat die Funktionsweise von Sicherheitssystemen grundlegend revolutioniert. Sie senkt die Personalkosten und erfordert weit weniger Wartungsarbeiten als herkömmliche Systeme vor Ort. Welche weiteren Vorteile bringt sie für die Videoüberwachung in Unternehmen mit sich? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.
Einfacher und ortsunabhängiger Zugriff
Cloud-basierte Videoüberwachungslösungen für Unternehmen ermöglichen die Überwachung und das Management der Videodaten von praktisch überall aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Videoüberwachungssystemen für Unternehmen, bei denen die Videodaten auf einer physischen Festplatte oder auf lokalen Servern über eine Kabelverbindung gespeichert werden, können Cloud-Videoüberwachungssysteme das Bildmaterial drahtlos in einem Cloud-Speicher mit einer Internetverbindung aufzeichnen und speichern. Darüber hinaus ermöglicht die Cloud den Benutzern einen 24/7-Zugriff auf das Filmmaterial, von jedem Ort und zu jeder Zeit.
Datensicherung
Videomaterial, das mit einem Rekorder vor Ort aufgezeichnet wird, ist einfacher und anfälliger für Diebstahl oder Beschädigung. Wenn der Rekorder eines herkömmlichen Überwachungssystems beschädigt wird, ist das Videomaterial für immer verloren. Durch die Aufzeichnung des Materials in der Cloud wird jedoch eine zusätzliche Datensicherung gewährleistet. Mit anderen Worten: Egal, wie stark das physische Videoüberwachungssystem zerstört wird, die Benutzer haben immer noch Zugriff auf das bereits in der Cloud gesicherte Filmmaterial.
Flexibilität und Skalierbarkeit
Bei der herkömmlichen Videoüberwachung müssen Unternehmen Geld für Netzwerk-Videorekorder (NVRs) ausgeben, um die Kameras anzuschließen und das Videomaterial zu speichern. Der Speicherplatz des NVR und die Anzahl der Kanäle des NVR hängen davon ab, wie viele Kameras im System eingesetzt werden sollen. Bei Cloud-Videoüberwachungslösungen mit flexiblem Cloud-Speicher werden jedoch keine Videorekorder mehr benötigt. Wenn die Benutzer einen größeren Speicherplatz benötigen, kann dieser auf einen größeren Speicherplatz aktualisiert werden, ohne dass sich die Bereitstellung ändert.
Bei Cloud-Videosicherheitssystemen sind nicht nur NVRs, sondern auch andere umfangreiche Vor-Ort-Geräte oder Ausrüstungen nicht erforderlich, was nicht nur viele Ausgaben für Hardware und Geräte spart, sondern das System auch von Natur aus skalierbarer macht, ohne dass komplexe Vor-Ort-Installationen erforderlich sind.
Fazit
Mit dem weiteren technologischen Fortschritt werden herkömmliche Videoüberwachungssysteme den Anforderungen an die künftige Unternehmenssicherheit nicht mehr genügen, und dann werden KI und Cloud auf die Videoüberwachungslösungen für Unternehmen angewendet. Ein hybrides, KI-gestütztes, cloudbasiertes Videoüberwachungssystem überwindet viele Probleme herkömmlicher Systeme, z. B. die komplexe Bereitstellung und Installation, Datenverlust, hohe Wartungskosten, Systemausfälle usw.
Es ist ein unvermeidlicher Trend, dass KI und die Cloud bei Videoüberwachungssystemen für Unternehmen die Oberhand gewinnen werden. Mit erhöhter Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und vielen anderen Vorteilen wird die hybride Cloud-Videoüberwachung für viele Unternehmen sicherlich eine bessere Alternative zu herkömmlichen Systemen sein.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022