Einhausung von Rechenzentren: Arten, Vorteile und Herausforderungen
In den letzten zehn Jahren hat die Rechenzentrum-Einhausung in vielen Rechenzentren eine hohe Einführungsrate erfahren. Sie kann die Vorhersagbarkeit und Effizienz herkömmlicher Kühlsysteme für Rechenzentren erheblich verbessern. In diesem Artikel wird erläutert, was Einhausung von Rechenzentren ist, welche Arten es gibt und welche Vorteile und Herausforderungen damit verbunden sind.
Was ist die Einhausung von Rechenzentren?
Unter Einhausung in Rechenzentren versteht man die Trennung der kalten Zuluft von der heißen Abluft der IT-Geräte, um die Betriebskosten zu senken, die Effizienz der Energienutzung zu optimieren und die Kühlkapazität zu erhöhen. Einhausung-Systeme ermöglichen eine einheitliche und stabile Temperatur der Zuluft zum Einlass der IT-Geräte und eine wärmere, trockenere Rückluft zur Kühlinfrastruktur.
Arten von Einhausung-Systemen für Rechenzentren
Es gibt hauptsächlich zwei Arten der Einhausung von Rechenzentren, die Warmgang-Einhausung und die Kaltgang-Einhausung.
Die Warmgangeinhausung schließt die warme Abluft der IT-Geräte in den Racks des Rechenzentrums ein und leitet sie zurück in die Kühlinfrastruktur. Die Luft aus dem eingeschlossenen Warmgang wird über ein Deckenplenum oder ein Kanalsystem zu den Kühleinrichtungen zurückgeführt, und die klimatisierte Luft gelangt dann über einen Doppelboden, Computerraum-Klimageräte (CRAC) oder ein Kanalsystem in das Rechenzentrum.
Die Kaltgangeinhausung umschließt die kalten Gänge, in denen die kalte Zuluft zur Kühlung der IT-Geräte zugeführt wird. So wird der Rest des Rechenzentrums zu einem Heißluft-Rückführungsplenum, in dem die Temperatur hoch sein kann. Physikalische Barrieren wie massive Metallpaneele, Kunststoffvorhänge oder Glas werden verwendet, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom durch die kalten Gänge zu gewährleisten.
Warmgang vs. Kaltgange
Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, ob es besser ist, den Warmgang oder den Kaltgang einzuschließen. Beide Einhausungsstrategien haben Vorteile als auch Herausforderungen.
Vorteile der Warmgangeinhausung
-
Die offenen Bereiche des Rechenzentrums sind kühl, so dass die Besucher des Raums nicht denken, dass die IT-Ausrüstung nicht ausreichend gekühlt wird. Darüber hinaus können einige Bereiche mit geringer Dichte auf Wunsch nicht eingeschlossen werden.
-
Sie gilt allgemein als effektiver. Alle Leckagen, die aus den Doppelbodenöffnungen im größeren Teil des Raums austreten, werden in den kalten Raum geleitet.
-
Bei der Warmgangeinhausung können Netzwerk-Racks mit geringer Dichte und Einzelgeräte wie Lagerschränke außerhalb des Einhausungssystems aufgestellt werden, ohne dass sie zu heiß werden, da sie in den offenen Bereichen des Rechenzentrums mit niedrigeren Temperaturen bleiben können.
-
Die Warmgangeinhausung grenzt in der Regel an die Decke, an der die Brandunterdrückung installiert ist. Bei einem gut konzipierten Raum wird der normale Betrieb eines Standard-Brandbekämpfungssystems nicht beeinträchtigt.
Herausforderungen bei der Warmgangeinhausung
-
Sie ist im Allgemeinen teurer. Für den Luftstrom vom Warmgang bis zu den Kühleinheiten ist ein geschlossener Weg erforderlich. Oft wird eine Zwischendecke als Rückluftplenum verwendet.
-
Hohe Temperaturen im Warmgang können für die Techniker des Rechenzentrums störend sein. Wenn sie auf IT-Geräte und Infrastrukturen zugreifen müssen, kann ein geschlossener Warmgang ein sehr unangenehmer Arbeitsort sein. Dieses Problem kann jedoch durch eine vorübergehende lokale Kühlung entschärft werden.
Vorteile der Kaltgangeinhausung
-
Sie ist einfach zu implementieren, ohne dass eine zusätzliche Architektur für die Eindämmung und Rückführung der Abluft erforderlich ist, wie z. B. eine Zwischendecke oder ein Luftplenum.
-
Die Installation der Kaltgangeinhausung ist weniger kostspielig, da nur Türen an den Enden der Gänge und Ablenkplatten oder ein Dach über dem Gang erforderlich sind.
-
Die Kaltgangeinhausung lässt sich in der Regel leichter in einem bestehenden Rechenzentrum nachrüsten. Dies gilt vor allem für Rechenzentren, die über Kopf liegende Hindernisse haben, wie z. B. vorhandene Rohrleitungen, Beleuchtung, Strom- und Netzwerkverteilung.
Herausforderungen der Kaltgangeinhausung
-
Bei Verwendung eines Kaltgangsystems wird der Rest des Rechenzentrums heiß, was zu hohen Rücklufttemperaturen führt. Außerdem kann es zu Betriebsproblemen kommen, wenn nicht geschlossene Geräte, wie z. B. Speicher mit geringer Dichte, im allgemeinen Rechenzentrum installiert sind.
-
Die klimatisierte Luft, die aus den Öffnungen unter Geräten wie PDUs und Doppelböden entweicht, gelangt in die Luftwege, die zu den Kühleinheiten zurückführen. Dadurch wird die Effizienz des Systems verringert.
-
In vielen Fällen haben die kalten Gänge Zwischendecken über den Gängen. Dies kann sich auf die gesamte Brandschutz- und Beleuchtungsplanung auswirken, insbesondere wenn sie zu einem bestehenden Rechenzentrum hinzugefügt werden.
Wie wählt man die beste Einhausungsoption?
Jedes Rechenzentrum ist einzigartig. Um die am besten geeignete Option zu finden, müssen Sie eine Reihe von Aspekten in Betracht ziehen. Als Erstes sollten Sie Ihren Standort bewerten und den Kühlkapazitätsfaktor (CCF) des Computerraums berechnen. Beobachten Sie dann das einzigartige Layout und die Architektur jedes Computerraums, um die Bedingungen zu ermitteln, die eine Warmgang- oder Kaltgang-Einhausung vorteilhaft machen. Mit ausreichenden Informationen und sorgfältigen Überlegungen können Sie die beste Einhausungsoption für Ihr Rechenzentrum wählen.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022