DCP – eine skalierbare Plattform für Open-Line-Systeme
Was ist DCP?
DCP steht für Dynamic Connectivity Platform und wurde für den Aufbau offener optischer Punkt-zu-Punkt-Netzwerke und fortschrittlicher ROADM-basierter Ring- und Mesh-Netzwerke (1–400 Gbit/s) entwickelt. DCP nutzt integrierte Boards wie Mux/Demux, EDFA, DCM usw. und zeichnet sich durch Autokonfiguration, hohe Kapazität und eine schnelle Einrichtung aus. Mit DCP können Sie den Netzwerkbetrieb vereinfachen und die Leistung während des Netzwerkaufbaus verbessern. DCP unterstützt IP-over-DWDM, um die Anforderungen von Unternehmen und Netzwerkbetreibern an optische Netzwerke zu erfüllen und ist ideal für DCI-, Metro-Access- und Metro/Regionalnetzewerke.
Die DCP-Reihe von FS
Die Produkte der FS DCP-Serie, einschließlich DCP920-D04P , DCP920-D08P und DCP910-D40M, sind integrierte Plattformen für Wellenlängenübertragung. Sie sind für Punkt-zu-Punkt-Übertragungen von bis zu 80 km ohne Repeater konzipiert. Diese Produkte nutzen die PAM4-DWDM-Übertragungstechnologie und verfügen über ein integriertes TDCM und DCM zur automatischen Anpassung der Leitungsdispersion. TDCM und DCM sind in der Lage, die durch die Übertragungsverzögerung bzw. die Dispersionseffekte bei der optischen Übertragung verursachten Verzerrungen entsprechend den Eigenschaften der Glasfaserdispersion zu kompensieren. Dadurch wird die Leistung und Zuverlässigkeit des Glasfaserübertragungssystems effektiv verbessert und eine normale Übertragung und ein normaler Empfang von Signalen gewährleistet. Darüber hinaus verfügen sie über Out-of-Band-OSC-Schnittstellen zur einfachen Verwaltung mehrerer Geräte und zur Kapazitätserweiterung durch Stacking.
Was ist das Besondere an DCP im Vergleich zu anderen Lösungen?
Effiziente Einrichtung durch die All-in-One-Plattform
Die DCP-Plattform vereint Mux/Demux, DCM, EDFA und andere Komponenten in einem Gerät. Dadurch entfällt die Auseinandersetzung mit Kollokation, Fehlersuche und komplexen Glasfaserverbindungen beim Aufbau der Netzwerklösung. Mit DCP wird die Einrichtung nahtlos, schnell und mühelos.
Vereinfachter Betrieb mit automatisierten Konfigurationsfunktionen
Das DCP-System ist mit einer automatischen Anpassungsfunktion ausgestattet, die eine Anpassung an die optische Leistung und Dispersion ohne manuelle Konfiguration oder Fehlersuche ermöglicht. Dadurch entfällt das einzelne Einstellen und Anpassen der Dispersionswerte, der Verstärkung oder der Leistung wie bei herkömmlichen Lösungskonfigurationen. Dadurch wird der Konfigurationsprozess erheblich vereinfacht. Darüber hinaus geben LED-Anzeigen eine visuelle Bestätigung, wenn Kanal und Leitung korrekt eingestellt sind. Das bedeutet, dass selbst technisch nicht versierte Fachleute neue Verbindungen innerhalb weniger Minuten problemlos installieren und herstellen können.
Weniger Kosten, weniger Platz und weniger Glasfasern
Die DCP-Plattform vereint verschiedene Komponenten wie Mux/Demux, DCM, EDFA und andere. Dadurch müssen keine separaten Produkte gekauft werden, und es werden keine zusätzlichen Glasfasern benötigt, um sie zu verbinden. Auf diese Weise können mindestens 30 % der Gesamtkosten eingespart werden. Außerdem nimmt das kompakte Design von DCP im Vergleich zu üblichen einzelnen Geräten weniger Platz ein, was eine Platzeinsparung von mindestens 70 % ermöglicht.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022