Deutsch

Alles, was Sie über industrielle PoE-Switches wissen müssen

Aktualisierung: 02. Feb 2023 by
641

Natürlich braucht das Gerät zum Betrieb Strom. In dieser Hinsicht bieten PoE-Switches eine Lösung für die Stromversorgung von Geräten mit nur einem Ethernet-Kabel. PoE-Switches werden nach unterschiedlichen Anwendungsszenarien in kommerzielle PoE-Switches und industrielle PoE-Switches unterteilt. In diesem Artikel werden die Anwendungsszenarien und Vorteile von industriellen PoE-Switches sowie der Vergleich zwischen kommerziellen PoE-Switches und industriellen PoE-Switches im Detail vorgestellt, und ich hoffe, dass er für Sie von Nutzen sein kann.

Was ist ein industrieller PoE-Switch?

In den letzten Jahren haben sich industrielle Power-over-Ethernet-Switches (PoE), auch bekannt als "gehärtete" PoE-Switches oder "robuste" PoE-Switches, sind PoE-Switch-Geräte, die im Bereich der industriellen Steuerung eingesetzt werden. Kommerzielle PoE-Switches werden jedoch in der Regel in Büros und Innenräumen verwendet. Industrielle PoE-Switches sind, wie der Name schon sagt, die beste Wahl für industrielle oder bestimmte raue Umgebungen. Unter normalen Umständen werden industrielle PoE-Switches in rauen Umgebungen mit extremen Bedingungen und begrenzten Ressourcen eingesetzt, wie z. B. bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. Daraus ergeben sich einige raue Szenarien, die den Einsatz von industriellen Switches erfordern, z. B. Verkehrsüberwachung, Sicherheitsüberwachung, Windenergie, Photovoltaik, Kohlebergbau und andere Bereiche.

Welche Funktionen sollte ein industrieller PoE-Switch haben?

Industrielle PoE-Switches haben eine Reihe von Merkmalen. Die wichtigsten Punkte sind wie folgt zusammengefasst:

Mehrere PoE-Standards verfügbar

Industrielle PoE-Switches unterstützen mehrere PoE-Standards, können mehrere PoE-Leistungen und -Stromstärken übertragen und erfüllen die Zugriffsanforderungen von Geräten mit Mehrfachstromversorgung in industriellen Szenarien.

Schnelles Ringnetz, schnelle Redundanz

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) verbindet Netzwerke zur Redundanz, was einen Failover-Schutz in Sub-50ms ermöglicht. Da jeder Netzwerkausfall (auch nur wenige Sekunden) zu kritischen Fehlern und Betriebsproblemen führen kann, werden ERPS häufig in einigen industriellen Szenarien eingesetzt, z. B. in der Überwachung, in automatisierten Anlagen, im Bergbau, in der Energieversorgung und in der Abfallwirtschaft.

Super Anti-Interferenz-Leistung

Industrielle PoE-Switches können in rauen elektromagnetischen Umgebungen arbeiten und verfügen über ein hohes Maß an Schutz in Bezug auf Blitzschutz, Wasserdichtigkeit, Korrosionsschutz, Aufprallschutz und Schutz vor statischer Elektrizität.

Anpassung an eine breite Temperaturumgebung

Industrielle Poe-Switches verwenden in der Regel ein gewelltes Metallgehäuse, ein lüfterloses Design, eine bessere Wärmeableitung, stärkeren Schutz und können normalerweise im Temperaturbereich von -40°C bis 75°C arbeiten und sich gut an komplexe Temperaturen und Feuchtigkeit anpassen.

Redundante Stromversorgung

Die Stromversorgung ist ein sehr wichtiger Bestandteil von industriellen PoE-Switches. Stromausfälle sind in der Regel für mehr als 35 % der Ausfallrate von Geräten verantwortlich. Um die durch Stromausfälle verursachten Probleme zu vermeiden, verwenden industrielle PoE-Switches ein redundantes Design mit zwei Stromversorgungen, um einen stabilen und zuverlässigen Betrieb des Systems zu gewährleisten.

Lange Lebensdauer

Industrielle PoE-Switches verwenden industrietaugliche Lösungen, von den Gehäusematerialien bis zu den unterstützenden Komponenten, so dass das Produkt zuverlässiger ist und eine längere Lebensdauer hat.

Sicherheitsleistung

Industrielle PoE-Switches können automatisch erkennen, ob sie Strom liefern und wie viel Strom sie liefern. Wenn der Anschluss keine Stromzufuhr benötigt, kann er die Stromzufuhr automatisch unterbrechen. Wenn mehrere Geräte in einer industriellen Umgebung angeschlossen sind, kann auf diese Weise vermieden werden, dass eine hohe Leistung dazu führt, dass das Gerät durchbrennt. (Nicht auf die oben genannten Funktionen beschränkt)

Industrielle PoE-Switch vs. Kommerzieller PoE-Switch

In der Tat gibt es im Grunde keinen Unterschied zwischen industriellen PoE-Switches und kommerziellen PoE-Switches. Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungsszenarien unterscheiden sich ihre Funktionen und Betriebsweisen aber dennoch. Es ist notwendig, sie hier in allen Aspekten zu vergleichen. (Da es bei einigen Vergleichspunkten Unterschiede gibt, nehmen Sie die beiden gängigen FS Produkte als Beispiel).

  Industrieller PoE-Switch (IES3100-8TF-P) Kommerzieller PoE-Switch (S3150-8T2FP)
Betriebstemperatur -40°C~75°C 0~50°C
Betriebsspannung DC 48V-57V AC 100V-240V
AC 100V-240V doppelte/redundante Stromversorgungssicherungen Einzelversorgung
Wärmeableitung lüfterloses Gehäuse lüfterverteilter Typ
Platzierungsmethode entworfen mit einer DIN-Schiene Typ auf Racks

Brauche ich einen industriellen PoE-Switch?

Bevor Sie darüber nachdenken, ob Sie einen industriellen PoE-Switch benötigen, sollten Sie zunächst prüfen, ob Sie ihn in bestimmten Situationen einsetzen müssen. Das Anwendungsszenario ist also das, was Sie am meisten beachten sollten.

Wenn Sie einen PoE-Switch in rauen Umgebungen installieren möchten, wie z. B. in Schaltschränken für die Verkehrsüberwachung, in Fabrikhallen und an Außenstandorten mit extrem niedrigen oder extrem hohen Temperaturen, sind industrielle PoE-Switches sehr gut geeignet.

Wenn Sie PoE-betriebene Endgeräte wie IP-Kameras, Telefone, drahtlose Zugangspunkte, Sensoren und mehr anschließen möchten, sind PoE-Switches für den industriellen Einsatz ebenfalls eine gute Wahl. Darüber hinaus haben Unmanaged Industrial PoE-Switches begrenzte Funktionen und eignen sich für kleine und mittelgroße Netzwerkszenarien; Managed Industrial PoE-Switches verfügen über flexible Netzwerklösungen und werden meist in der Verbindungsschicht von großen, mittleren und kleinen Netzwerken eingesetzt. FS Managed Industrie-PoE-Switches sind eine gute Wahl.

Je nach Anwendungsszenario sollte es ein Leichtes sein, den Typ des direkt benötigten industriellen Switches zu finden, und dann einige Switch-Merkmale zu berücksichtigen, damit Sie einen geeigneten Switch für sich selbst finden können. Wir hoffen, dass dies eine nützliche Hilfe für alle sein kann.

Fazit

Industrielle PoE-Switches und kommerzielle PoE-Switches haben im Grunde die gleichen Funktionen, aber industrielle PoE-Switches werden in rauen Umgebungen eingesetzt und haben daher einige Eigenschaften, die kommerzielle PoE-Switches nicht haben. Wenn Sie einen industriellen PoE-Switch auswählen, müssen Sie seine Sicherheit und Kompatibilität usw. berücksichtigen und dann einen geeigneten industriellen PoE-Switch auswählen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.7k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.7k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.3k