Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) von FS sorgen für branchenführende Stromversorgungslösungen
2. August, FS News – Mit einer kompletten Reihe von USV-Systemen (unterbrechungsfreien Stromversorgungen) bietet FS einen klaren Vorsprung für Unternehmen, die erstklassige Stromversorgungslösungen benötigen. Die USV von FS sind so konzipiert, dass sie Unternehmen dabei helfen, ihre wichtigen Geräte und Anwendungen zu schützen, indem sie eine stetige Stromversorgung aufrechterhalten, wenn ein Notfall eintritt.
Bei den immer komplexer werdenden Anlagen und zusammenhängenden Netzwerken von heute können Probleme, die sich aus einer schlechten Stromversorgung ergeben, ernsthafte negative Auswirkungen haben. Das Wachstum eines Unternehmens sollte niemals Gefahr laufen, durch vermeidbare technische Einschränkungen der vorhandenen Stromversorgungshardware eingeschränkt oder verzögert zu werden. Aus diesem Grund wird eine USV benötigt, um Hardware wie Computer, Datenzentren, Telekommunikationsgeräte oder andere elektrische Geräte zu schützen, bei denen eine unerwartete Stromunterbrechung zu schwerwiegenden Ausfällen des Unternehmens oder Datenverlusten führen kann.
Grundsätzlich lassen sich die USV in zwei Typen unterteilen: den mechanischen Typ, bei dem Motoren und Generatoren als Stromquelle dienen, und den statischen Typ, der die Notstromversorgung über einen Akku sicherstellt und mit leistungselektronischen Geräten betrieben wird. Online- und Offline-USV können je nach ihrer Funktionalität in die Kategorie der statischen USV eingeordnet werden. Der Hauptunterschied zwischen Online- und Offline-USV besteht darin, dass Offline-USV die Last direkt aus dem Netz versorgen, wenn die Hauptversorgung verfügbar ist, während Online-USV die Last über eine Gleichrichter-Wechselrichter-Kombination mit Strom versorgen, ohne die Last direkt an das Netz anzuschließen.
Bei FS beschäftigen wir uns hauptsächlich mit dem zweiten Typ – der Online-USV, einschließlich der einphasigen und dreiphasigen Variante. Im Gegensatz zu den Offline-USV wird bei der Online-USV das Stromnetz nicht mit dem Output verbunden. Die Online-USV liefert immer Strom aus dem Akku, sodass die Last unabhängig von Stromproblemen immer sauberen Strom erhält. Daher wird die Online-USV für empfindliche und sehr wichtige elektronische Geräte empfohlen. Die von FS angebotenen Online-USV fungieren als fortschrittliche Energiemanager, die die Verfügbarkeit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung zum Schutz von Hardware und unternehmenskritischen Anwendungen sicherstellen. Wie in der Abbildung unten dargestellt, kann die Online-USV von FS in acht Teile unterteilt werden. Jedes Teil hat seine eigene individuelle Funktion.
Eine hochwertige USV spielt eine wichtige Rolle bei der Absicherung gegen viele potenzielle Energieprobleme, einschließlich Überspannungen und Spannungsspitzen, Spannungseinbrüche, totale Stromausfälle und Frequenzunterschiede. Als Branchenführer und weltweit anerkannter Anbieter von Glasfaserprodukten bietet FS eine Vielzahl von Online-USV an, aus denen unsere Kunden wählen können. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Systeme so eingerichtet sind, dass sie auch bei Stromausfällen Zugang zu einer stabilen Stromversorgung haben, was unseren Kunden hilft, ihre Kosten erheblich zu senken und gleichzeitig einen reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches USV-Produkt für Sie am besten geeignet ist, oder wenn Sie ein spezielles Stromversorgungsproblem besprechen möchten, kontaktieren Sie uns gerne über unsere Website. Wir können Ihnen die technische Unterstützung bieten, die Sie benötigen, um das richtige USV-System zu finden.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022