GPON SFP-Transceiver-Grundlagen
Grundlagen der GPON SFP Transceiver
GPON (Gigabit Passive Optical Network) ist eine der Schlüsseltechnologien, die in Glasfaser-basierten (FTTx) Zugangsnetzen verwendet wird, einschließlich Fiber to the Home (FTTH), Fiber to the Business (FTTB), Fiber to the Curb (FTTC) ) usw. Das GPON-System enthält zwei aktive Hauptübertragungskomponenten, nämlich den optischen Leitungsabschluss (OLT) und den optischen Netzwerkabschluss (ONT) oder die optische Netzwerkeinheit (ONU). Moderne OLT und ONT / ONU verwenden kompakte Glasfasermodule, um die Triple-Play-GPON-Dienste zu erreichen. Diese Module werden als GPON-SFP-Transceiver bezeichnet. In diesem Beitrag erhalten Sie eine umfassende Einführung über die GPON-SFP-Module.
Was ist GPON SFP Transceiver
GPON SFP ist ein Typ von optischen Gigabit-Transceivern, die in einem GPON-System verwendet werden, das dem ITU-T G.984.2-Standard entspricht. Es ist ein bidirektionales Modul mit SC-Buchse und funktioniert über Simplex-Singlemode-Glasfaserkabel. Ein GPON-SFP-Modul überträgt und empfängt Signale unterschiedlicher Wellenlänge zwischen der OLT auf der Seite der Zentralstelle und der ONT auf der Seite des Endbenutzers. GPON-SFPs nutzen sowohl die Upstream-Daten als auch die Downstream-Daten mittels Optical Wavelength Division Multiplexing (WDM).
Type der GPON-SFP-Transceivern
GPON SFP-Transceiver werden je nach verwendeten Geräten in GPON OLT SFP und GPON ONT SFP oder GPON ONU SFP kategorisiert. Im folgenden Abschnitt werden das GPON OLT-, GPON ONU- und GPON ONT-SFP-Modul vorgestellt.
GPON OLT SFP Module
GPON OLT SFP wurde für die OLT-Seite im GPON-Netzwerk entwickelt. OLT ist ein Gerät mit Layer2/Layer3-Switch-Funktion, das sich in der Zentrale (CO) befindet. Die Hauptfunktion besteht darin, den Informationsschwebekörper in beide Richtungen zu steuern: stromaufwärts und stromabwärts. Das GPON-OLT-Modul spielt bei der vor- und nachgelagerten Übertragung eine unvermeidliche Rolle. Um den Übertragungsprozess zu vermitteln, wird die nachgelagerte Übertragung als Beispiel genommen. Eine Glasfaser mit Singlemode, die von einem OLT-PON-Port (in der Zentrale) kommt, wird zum passiven optischen Splitter (POS) in der Nähe der Endbenutzer geführt. Dann teilt der Optischer Splitter die Signale in getrennte Pfade auf, die Dienste für bis zu 64 Endbenutzer bereitstellen können. In dieser grundlegenden GPON-Topologie wird ein GPON-OLT-Modul verwendet, um ein LWL-Patchkabel mit Singlemode an einen passiven optischen Splitter anzuschließen. Der GPON OLT-Transceiver kann daher den Daten-, Sprach- und Videoverkehr von einem Metro-Netzwerk oder einem Langstrecken-Netzwerk abrufen.
GPON ONU/ONT SFP Module
Da ONU und ONT beim Kunden eingesetzt werden, sind sie mittels Glasfaser mit dem OLT verbunden, und in der Verbindung befinden sich keine aktiven Elemente. Im GPON-Netzwerk ist der ONU / ONT-Transceiver die physische Verbindung zwischen dem Kundenstandort und dem OLT der Zentrale. Diese Art von Modulen erhält die Signale von OLT, so dass sie die entgegengesetzte Eigenschaft eines GPON OLT-Transceivers aufweisen, der einen Hochleistungs-DFB-Sender mit 1310 nm Burst-Modus und einen APD-Empfänger mit 1490 nm CW-Modus enthält. Indem das ONU / ONT-SFP-Modul sich mit den fortschrittlichen „Triple Play“ (Daten, Sprache und Video) ONT- oder ONU-Geräten (mit SFP-Ports) wie Ethernet-Switches, Routern, DSLAMs oder Home-Gateways verbinden lässt, bietet das Endbenutzern ein reibungsloses Upgrade auf GPON. Daher spielt das GPON ONU / ONT-SFP-Modul eine wichtige Rolle in den Anwendungen für Punkt-zu-Mehrpunkt (P2MP) ONT / ONU-Geräte im GPON-Netzwerk.
Class B+ vs. Class C+ GPON SFP Transceiver
Es gibt GPON SFP der Klasse B+ und GPON SFP der Klasse C+. Die Hauptunterschiede zwischen ihnen sind die Sendeleistung und die Empfangsempfindlichkeit. In der folgenden Tabelle sind die Sendeleistung und die Empfangsempfindlichkeit von GPON SFP der Klasse B+ und GPON SFP der Klasse C+ aufgeführt.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022