Wie ein FS Security Gateway die Sicherheit von Enterprise Netzwerken gewährleistet
Cybersicherheit ist ein kompliziertes und herausforderndes Thema für heutige Unternehmen. Verbrechen wie Identitätsdiebstahl und Datenmissbrauch können für große Unternehmen oder Start-ups einen enormen finanziellen Schaden verursachen. Es sollte eine umfassende Strategie für den Aufbau einer sicheren und zuverlässigen Unternehmensnetzwerkumgebung festgelegt werden. Um mit schwerwiegenden Cyber-Sicherheitsproblemen in Unternehmensnetzwerken besser umgehen zu können, führt FS eine neue Lösung für die Cybersicherheit in Unternehmen ein: Das SG-5110 Multi-Service Sicherheits-Gateway der nächsten Generation.
![](https://img-en.fs.com/community/upload/kindEditor/202011/10/_1605003889_ocXeIbqwc2.jpg)
Herausforderungen für Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit
Unternehmen und Behörden sind laut Untersuchungen der Meinung, dass die Netzwerksicherheit von Jahr zu Jahr komplexer wird. Der explosionsartige Anstieg von Geräten, Anwendern, Cloud-Anwendungen und Netzwerkverkehr vergrößert die Angriffsfläche und macht es schwierig, Angriffe zu verhindern, zu erkennen und darauf zu reagieren. Gerade in diesen Tagen sind Unternehmen ständigen Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt. Einigen Umfragen zufolge haben unter der andauernden Coronavirus-Pandemie die Angriffe auf Smart Homes, Unternehmen und Kontrollsysteme, die mit kritischen Infrastrukturen verbunden sind, stark zugenommen. Unternehmen sind eines der Zielsegmente von Phishing-E-Mails mit Coronavirus-Thematik.
Es gibt einige Organisationen, denen das nötige Bewusstsein fehlt, um Cybersicherheitsprobleme initiativ zu verhindern. Nachlässige Mitarbeiter werden für Hacker zum verwundbarsten Angriffspunkt. Bei kleinen Unternehmen ohne ein professionelles IT-Team wissen die Mitarbeiter oft nicht, wie sie Phishing oder Social Engineering erkennen können, so dass sie leicht in die Falle von Hackern tappen.
Angesichts der Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit müssen sich Unternehmen derzeit zwangsläufig gegen schädlichen Internetverkehr schützen und Beschränkungen für das Online-Verhalten der Mitarbeiter auferlegen. Im nächsten Abschnitt wird erläutert, wie die Cybersicherheitslösung von FS einen Unterschied macht.
Sicherheit für Unternehmen mit einem FS Sicherheits-Gateway
Da Hacker und ihre Cyber-Angriffe sich schneller als je zuvor entwickeln, sollten Sicherheits-Gateways als erste Verteidigungslinie ebenfalls intelligenter sein, um die Sicherheit zu lenken. Um wirksam gegen Cyberbedrohungen vorzugehen, verfügt das FS Sicherheits-Gateway über die folgenden fortschrittlichen Hauptmerkmale.
Stateful Firewall: Erste Verteidigungslinie für sensiblen Daten
Daten sind das Lebenselixier vieler Unternehmen. Für Unternehmen mit vielen sensiblen Daten bietet das FS SG-5110 Sicherheits-Gateway mit Stateful-Firewall-Funktionalität leistungsstarke Firewalls mit umfangreichen Funktionen, um Ihre sensiblen Daten zu schützen und den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Im Vergleich zu herkömmlichen Stateless Firewalls reagieren Stateful Inspection Firewalls ständig auf den Zustand und den Kontext einer Verbindung und analysieren den kompletten Kontext des Datenverkehrs und der Datenpakete, anstatt den Datenverkehr und die Datenpakete isoliert zu analysieren. Darüber hinaus unterstützt das SG-5110 Sicherheits-Gateway Anti-ARP-Spoofing, um DDOS-Angriffe wirksam zu blockieren, den Benutzern ein höheres Maß an Sicherheit zu bieten und mögliche DDOS-Angriffe zu verhindern, für die allgemeine Stateful-Firewalls anfällig sein könnten.
![](https://img-en.fs.com/community/upload/kindEditor/202011/10/_1605003725_xyWbj38IMt.jpg)
Für KMUs oder große Unternehmen ist eine robuste Stateful Firewall der nächsten Generation zweifellos die optimale Wahl für den Schutz sensibler Benutzerdaten und -verbindungen hinsichtlich des Sicherheitsniveaus und der Paketfilterungstiefe. Obwohl die leistungsstarke Funktion mit höheren Anschaffungskosten verbunden ist, lohnt es sich nicht, die Sicherheit der Unternehmensdaten zu opfern und sich für eine minderwertige Technologie zu entscheiden.
Online Behavior Management: Implementierung von Zugriffskontrolle innerhalb eines Intranets
FS Sicherheits-Gateway bietet Online Behavior Management für User. Durch den Einsatz des Sicherheits-Gateways in einem organisierten Netzwerk unterstützt es eine detaillierte und flexible Überwachung des Benutzerverhaltens, d.h. der Datenverkehr von und zu Benutzern in andere Netzwerke wird durch das Gateway geleitet, um zu klären, ob ein böswilliger Angriff vorliegt oder nicht. Es ermöglicht den Fluss von Daten, die den Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens entsprechen, innerhalb des Intranets des Unternehmens, aber sobald die Benutzer z.B. sensible Informationen übertragen oder unangemessene Inhalte in Foren über das Netzwerk veröffentlichen, blockiert es die nicht autorisierten oder böswilligen Daten.
Das SG-5110 Sicherheits-Gateway ist in der Lage, mehr als 2.600 Anwendungen und mehr als 30 Millionen URL-Adressen zu identifizieren. Für Unternehmen, die großen Wert auf Situationen legen, in denen Phisher Jagd auf ihre Mitarbeiter machen, in der Hoffnung, dass diese auf die bösartigen Links klicken, oder in denen unvorsichtige Mitarbeiter die URL-Adressen eingeben, die Viren und Malware enthalten, ist das Sicherheits-Gateway die optimale Lösung.
IPsec VPN & SSL VPN: Sicherung von Remote-Verbindungen zwischen LANs
Da die Remote-Arbeit in globalen Unternehmen immer häufiger genutzt wird, stellt die Frage, wie eine effektive Remote-Arbeit bei gleichzeitiger Sicherheit des Datenverkehrs gewährleistet werden kann, eine zentrale Herausforderung dar. Das FS Sicherheits-Gateway kombiniert die Vorteile von IPsec VPN und SSL VPN, die beide eine Sicherheit auf Unternehmensebene für die Kommunikation von Remote-Computern untereinander über ein öffentliches WAN bieten, so dass Daten vom Benutzer zu den Servern im Innenbereich stets verschlüsselt übertragen werden können.
![](https://img-en.fs.com/community/upload/kindEditor/202011/10/_1605003757_blbbe7pSVw.jpg)
Für Unternehmen mit mehreren Remote-Niederlassungen und mobilen Mitarbeitern hilft das FS Sicherheits-Gateway bei der Realisierung einer Kombination aus Fernzugriff und sicherem Schutz durch die Konfiguration von IPsec VPN oder SSL VPN.
Typische Anwendungen vom FS Sicherheits-Gateway in Unternehmensnetzwerken
![](https://img-en.fs.com/community/upload/kindEditor/202011/10/_1605003784_p6Apm9z5Bx.jpg)
Das SG-5110 wurde entwickelt, um Anwendern ein vereinfachtes und sicheres Internet-Erlebnis zu bieten. Das Sicherheits-Gateway der nächsten Generation integriert Stateful Firewall, Online Behavior Management, IPsec VPN und SSL VPN. Die Szenarien, in denen das SG-5110 Sicherheits-Gateway eingesetzt werden kann, sind sehr umfangreich, z. B. im Bildungswesen, in Hotels, Einzelhandelsgeschäften, Einkaufszentren, Unternehmensnetzwerken usw. Beispielsweise kann SG-5110 in einem drahtlosen Unternehmensnetzwerk eingesetzt werden, wie die Abbildung oben zeigt. Drahtlose Netzwerke gelten beim Netzwerkzugriff immer als unsicher, sind aber in heutigen Unternehmen durchaus üblich. Der Einsatz des SG-5110 Sicherheits-Gateway als Perimeter Sicherheits-Gateway bietet ein Höchstmaß an Sicherheit für das interne Netzwerk mit Hilfe passender FS-Hochleistungs-Switches und drahtloser Wi-Fi 6-Produkte.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022