Wie werden Cat5e- und Cat6-Keystone-Buchsen angeschlossen und installiert?
DIY für Ihr Heimnetzwerk ist ein Trend in der IT-Community und auch für Nicht-Profis einen Versuch wert. Vielleicht ist es Ihnen bereits gelungen, die Cross-Connect-Verkabelung Ihres Telekommunikationsnetzes nach einer Online-Anleitung selbst zu verlegen, vielleicht aber auch nicht. Dieser „How To“ Artikel behandelt die grundlegenden Hintergrundinformationen, die benötigten Materialien und spezifische Stanztechniken für Ihre Cat5e/Cat6-Verkabelung. Wenn Sie Netzwerkkabel (Cat5e- oder Cat6-Kabel) selbst an Keystone-Buchsen anschließen möchten, sollten Sie sich diese leicht verständliche Anleitung ansehen.
Vorläufige Informationen für Keystone-Buchsen
Um Cat5e/Cat6-Keystone-Buchsen selbst abzuschließen und zu installieren, müssen Sie sich jeder Verbindung sicher sein, die Sie herstellen, um ein zuverlässiges Netzwerk zu gewährleisten. Vor der Einführung in die Abschlussmethode und den Prozess ist es notwendig, einige grundlegende Kenntnisse über „Keystone-Buchsen“ zu haben.
Was ist eine Keystone-Buchsen? Eine Keystone-Buchse ist ein weiblicher Anschluss, der in der Datenkommunikationen verwendet wird, insbesondere für lokale Netzwerke(LANs), und der normalerweise in einer Wandplatte oder einem Patchpanel montiert ist. T568A und T568B sind die beiden Verdrahtungsstandards für 8-polige modulare Steckverbinder, die im Rahmen des Verdrahtungsstandarddokuments TIA/EIA-568-A zugelassen sind. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Adernpaare (Paar 2 und Paar 3) vertauscht sind. Sowohl T568A- als auch T568B-Verkabelungsschemata sind für Keystone-Buchsen gekennzeichnet. Die Cat5e- und Cat6-Verkabelungsschemata sind mit den entsprechenden Farben in der Netzwerkverkabelung verdrillt und sollten beim Anschluss an einer Buchse so weit wie möglich verdrillt bleiben.
Ein Hauptvorteil von Keystone-Verbindern ist ihre Vielseitigkeit. Es können mehrere Typen von Keystone-Buchsen auf einem einzigen Patchpanel montiert werden. Sie sind sowohl in ungeschirmter als auch in geschirmter Ausführung erhältlich und eignen sich für Kabel und Leitungen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Leitern. Jede Keystone-Buchse unterscheidet sich geringfügig in der Art, der Beschriftung und der Anordnung der Farben. Im Folgenden sind die drei am häufigsten vorkommenden Keystone-Buchsen aufgeführt:
Diagramm | Erläuterung |
---|---|
2 Standardpaare sind auf der rechten Seite und 2 variable Paare sind auf der linken Seite. Der A-Standard ist die mittlere Spalte und der B-Standard ist links. Sowohl A- als auch B-Standard gelten für die rechte Seite der Buchse. Das einfarbige Kästchen, bei dem die untere rechte Ecke fehlt, steht für das einfarbige Kabel mit dem weißen Streifen; das weiße Kästchen mit der farbigen Spitze steht für das weiße Kabel mit dem farbigen Streifen. |
|
A- und B-Standards sind auf beiden Seiten der Buchse, wobei der Farbcode in der Mitte verläuft. A- und B-Standardcodes sind auf der Außenseite der Buchse, wobei der A-Standard oben und der B-Standard unten angebracht ist. |
|
A- und B-Standardcodes sind auf der Außenseite der Buchse beschriftet, wobei sich der A-Standard oben und der B-Standard unten befindet. Das durchgehende Kästchen steht für den einfarbigen Draht mit dem weißen Streifen, während das Kästchen mit dem weißen diagonalen Streifen in der Mitte für den weißen Draht mit dem farbigen Streifen steht. |
Benötigte Materialien und Werkzeuge für Cat5e/Cat6-Verkabelung
Nachdem Sie einige technische Kenntnisse über Keystone-Buchsen erworben haben, müssen Sie Ihre Materialien und Werkzeuge zusammenstellen. Die wichtigsten Werkzeuge, die Sie benötigen, sind unten aufgeführt, bevor Sie mit dem Cat5e/Cat6-Anschluss beginnen:
-
Solides Cat5e/Cat6-Massekabel
-
Kabelabisolierer
-
Stanzwerkzeug
-
Werkzeug zum Abschneiden von Leitern
-
Netzwerkkabel-Tester
Anleitung für Cat5e- und Cat6-Anschlüsse
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen Schritt für Schritt entsprechend dem Verdrahtungsplan. Und Sie werden feststellen, dass die Cat5e- oder Cat6-Verkabelung zwar einschüchternd aussehen mag, sich aber als ein Kinderspiel erweist.
Schritt eins
Das Kabel bis zur gewünschten Abisolierlänge in das Abisolierwerkzeug einführen. Es sollte nur so weit abisoliert werden, wie es für den korrekten Anschluss der Paare erforderlich ist (1 bis 1,5 Zoll sollten für den Anschluss der Paare ausreichen). Nun das Werkzeug mehrmals um das Kabel drehen. Den Außenmantel leicht biegen und das abgeschnittene Stück manuell entfernen oder den abgeschnittenen Außenmantel mit dem Abisolierwerkzeug verschieben.
Schritt zwei
Jedes Paar muss in eine Richtung gebogen werden, um die Reißleine, den Binder oder den Querstegfüller am Kabel freizulegen. Die Reißleinen, den Binder oder den Querstegfüller entfernen, falls sie am Kabel vorhanden sind, so dass nur die verdrillten Adernpaare übrig bleiben. Der Querstegfüller sollte so bündig wie möglich mit dem Mantel abgeschnitten werden. Nun sollte das Schema der Verkabelung festgelegt werden und alle vier Kabel entsprechend der Buchse ausgerichtet werden. Der Kabelmantel sollte so nah wie möglich an der Buchse liegen.
Hinweis: Verbinder, Wandplatten und Patchpanels verwenden, die mit der Qualität des verwendeten Kabels kompatibel sind (gleicher oder höherer Nennwert).
Schritt drei
Die Verdrehungen der Kabelpaare sollten so nah wie möglich an der Anschlussstelle beibehalten werden. Beim Anschließen von Buchsen und Steckern sollten Sie das Kabel bei Cat5e-, Cat6- und Cat6a-Kabeln nicht weiter als 0,5 Zoll aufdrehen. (Zu Ihrer Information: Ein halber Zoll eines nicht verdrillten Adernpaares führt zu 1,5 dB Nahnebensprechen). Die Kabel werden nach unten in die IDC-Klemmenschlitze eingeführt, um sie vor dem Stanzen zu positionieren und die Verdrillung beizubehalten. Zum Beispiel kann man alle vier Paare im T568B-Verdrahtungsschema anschließen.
Vierter Schritt
Wenn Sie ein Eindrückwerkzeug verwenden, stellen Sie sicher, dass das Werkzeug gerade ist, bevor Sie auf den Verbinder eindrücken. Zudem sollten Sie darauf achten, dass die Schnittseite des Werkzeugs nach außen gerichtet ist. Der Stecker muss überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Drähte vollständig in die IDC-Klemmen eingesteckt und richtig abgeschnitten sind. Zum Schutz der Buchse sollte eine Staubschutzabdeckung angebracht werden.
FERTIG!
Das folgende Diagramm zeigt, wie eine montierte Buchse aussieht. Sind Sie bereit zum Einsetzen in eine Wandplatte oder ein Keystone-Jack-Patchpanel?
Wenn Sie die obigen textlichen Beschreibungen überspringen möchten, sehen Sie sich dieses Video an, das eine direktere und visuellere Demonstration bietet. Das folgende Video konzentriert sich hauptsächlich auf den Anschluss von FS Cat6-Massekabeln an das ungeschirmte, werkzeuglose Cat6-Keystone-Buchsenmodul:
Kurze Zusammenfassung
So, das war's - ein fertiger Keystone-Buchsenanschluss für Ihre Cat5e- und Cat6-Kabel. Haben Sie es geschafft, nachdem Sie alle Schritte durchlaufen haben? In dieser Anleitung haben wir versucht, die Schritte für Sie intuitiver und hilfreicher zu gestalten. Wenn Sie gelernt haben, wie man eine Keystone-Buchse anschließt, warum probieren Sie es nicht einfach aus? Wir hoffen, dass Ihr Netzwerk reibungslos funktioniert!
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022