Deutsch

Server-HDD vs. -SSD: Was ist besser?

Aktualisierung: 14. Jun 2022 by
5.4k

FS Rack Server

Im Allgemeinen gibt es zwei Hauptspeichergeräte für Hosting-Unternehmen zur Speicherung von Daten: Hybrid Hard Drive (HDD) und Solid State Drive (SSD). In den letzten Jahren hat es auch einen Übergang von HDDs zu SSDs gegeben. Und Server sind da keine Ausnahme. In der Regel hängt die Leistung von Servern stark von der Festplatte ab. Was sind also Server-HDDs und SSDs? Ist die Leistung von Server-SSDs wirklich besser als die von Server-HDDs? In diesem Artikel wird der Unterschied zwischen Server-HDDs und Server-SSDs im Detail dargestellt.

Was ist eine Server-HDD?

Server-HDD bezieht sich auf die im Server verwendeten Festplatten, einschließlich aller Daten und Anwendungen. Als nichtflüchtiger Datenspeicher ist die Server-HDD nicht anfällig für Geräteabschaltungen und kann auch dann noch Daten speichern, wenn sie ausgeschaltet ist.

Außerdem ist eine Server-HDD eine mechanische Festplatte, die aus einer Spindel, einem Datenträger, einem Antrieb, einem Antriebsarm und einem Lese-/Schreibkopf besteht. Normalerweise erfolgt die Datenübertragung bei Server-HDDs über rotierende Festplatten, wobei der Kopf Daten lesen und schreiben und an den Server senden kann.

Eine Sache, die bei Server-HDDs jedoch mehr Aufmerksamkeit erfordert, ist, dass sie sehr komplex und anfällig für Schäden sind. Wenn die HDD gestoßen oder fallen gelassen wird, funktioniert der Arm nicht mehr effektiv.

HDD

Was ist eine Server-SSD?

Im Gegensatz zu Server-HDDs speichern Server-SSDs Daten in einem Flash-Speicher und nicht in einem magnetischen System. Sie besteht hauptsächlich aus mehreren Flash-Speicherpartikeln und Hauptsteuerchips. Daher gibt es keine mechanischen Teile im Inneren der Server-SSD, was sie weniger anfällig für Bewegungen mit hoher Geschwindigkeit macht und auch den Datenverlust bei Stößen, Vibrationen oder Stürzen minimieren kann.

Darüber hinaus verwenden Server-SSDs keine beweglichen Teile oder rotierende Platten zur Datenübertragung, sondern stützen sich auf integrierte Schaltungen (ICs). Dadurch können Server-SSDs eine höhere Lese- und Schreibleistung bieten.

Zu den wichtigsten Server-SSD-Schnittstellen gehören Serial Advanced Technology Attachment (SATA), Serial Attached SCSI (SAS) und Non-Volatile Memory Express (NVMe). 

SSD

Server-HDD vs. Server-SSD: Was ist der Unterschied?

Nach der obigen Einführung ist es nicht schwer, die Unterschiede zwischen diesen beiden Speichergeräten zu erkennen. Zum Beispiel kann eine Server-SSD eine höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeit als eine Server-HDD bieten usw. Weitere Unterschiede werden im Folgenden ausführlich erläutert.

  Server-SSD Server-HDD
Leistung Besser Schlechter
Speicherkapazität Größer Kleiner
Stromverbrauch Weniger Mehr
Lebensdauer Länger Kürzer
Preis Höher Niedriger

Leistung: Einer der markantesten Unterschiede zwischen Server-HDD und -SSD ist, dass Server-SSD eine höhere Lese-/Schreibgeschwindigkeit und eine geringere Latenz aufweisen. Da die Server-HDD aus mechanischen Teilen besteht und die Daten darin fragmentiert sind, hat die Server-HDD im Vergleich zur Server-SSD eine langsamere Ladezeit.

Speicherkapazität: Für Hosting-Unternehmen, insbesondere für wachsende Unternehmen, ist die Kapazität ein wichtiger Faktor, der berücksichtigt werden muss. Neben der besseren Leistung bietet die Server-SSD auch eine größere Speicherkapazität. Normalerweise haben die auf dem Markt befindlichen Server-HDDs eine durchschnittliche Kapazität von 1-8 TB, mit einem Maximum von 20 TB oder mehr. Im Gegensatz dazu können Server-SSDs eine Kapazität von 50-100 TB erreichen.

Stromverbrauch: Im Vergleich zu Server-HDDs benötigen Server-SSDs weniger Strom, da sie nicht auf bewegliche Teile angewiesen sind. Im Allgemeinen verbraucht eine Server-HDD bis zu 10 W Strom, während eine Server-SSD nur etwa 5 W verbraucht. Da Server-SSDs weniger Strom verbrauchen, sind sie auch weniger kühlungsbedürftig, was sie energieeffizienter macht.

Lebensdauer: Server-SSDs haben in der Regel eine längere Lebensdauer als Server-HDDs. Erstere hat im Allgemeinen eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren, während letztere eine Lebensdauer von etwa 3 bis 5 Jahren hat. Zum einen ist die SSD ohne bewegliche Teile weniger anfällig für äußere Schäden wie Stöße und Stürze. Zum anderen kann die Server-SSD dank integrierter Schaltkreise die Datenintegrität verbessern.

Preis: Das größte Manko der Server-SSD ist ihr höherer Preis im Vergleich zur Server-HDD. Da es sich um eine neue Speichertechnologie handelt, ist Server-SSD auf dem Markt teurer. Normalerweise kostet eine SSD etwa $0,07 pro GB, während HDDs etwa 0,03 pro GB kosten. Obwohl sich der Preisunterschied zwischen Server-SSD und -HDD jetzt verringert, ist der Server-SSD immer noch weniger kostensparend als Server-HDD.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Server-SSD in Bezug auf den Preis nicht so kosteneffizient ist wie Server-HDD. Sie übertrifft jedoch die Server-HDD in vielerlei Hinsicht, einschließlich besserer Leistung, größerer Speicherkapazität, geringerem Stromverbrauch und längerer Lebensdauer. Hosting-Unternehmen können je nach ihren individuellen Anforderungen eine geeignete Wahl treffen. Langfristig können SSDs jedoch größere wirtschaftliche Vorteile bringen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
90.2k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
81.4k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
29.8k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.8k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
7.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
11.1k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
43.8k