Typen von Server-RAM
Mit der Popularität und Anwendung des Internets werden auch Server von immer mehr Unternehmen benötigt, aber den meisten Menschen fehlt es immer noch an Verständnis für Server-RAM. In diesem Artikel erläutern wir die Haupttypen von Server-RAM und vergleichen sie.
Was ist ein Server-RAM?
Der Server-Speicher ist ebenfalls ein Speicher (RAM), der sich in Aussehen und Struktur nicht wesentlich von einem gewöhnlichen PC-Speicher unterscheidet. Vor allem wegen der Einführung einiger neuer, einzigartiger Technologien für den Speicher, wie ECC, ChipKill, Hot-Swap-Technologie usw., die eine extrem hohe Stabilität und Fehlerkorrekturleistung aufweisen. Da die Datenlast des Servers im Netz zunimmt, benötigt der Server selbst immer mehr Speicherkapazität. Je mehr Server-RAM man hat, desto größer ist der verfügbare Cache und desto schneller wird die Website sein. Wenn Sie die verschiedenen Arten von Server-RAM kennen, können Sie den richtigen Speicher für Ihren Server auswählen und so Ihr Netzwerk optimieren.
Haupttypen von Server-RAM
ECC (Error Checking and Correcting)
Eine der Anforderungen für Server ist die Fehlerkorrektur, um sicherzustellen, dass Daten korrekt ins RAM geschrieben und aus diesem gelesen werden. Diese Fehlerkorrektur ist als ECC bekannt und wird in erster Linie von allen gängigen Server-Prozessoren von Intel unterstützt.
UDIMM (Unbuffered DIMM)
UDIMMs haben keinen Puffer oder Register auf der Speicherplatine. UDIMMs haben bei gleicher Frequenz eine geringere Latenz, da sie keinen Cache zwischen CPU und Speicher haben, aber UDIMMs haben dafür eine geringere Kapazität und Frequenz.
RDIMM (Registered-DIMM)
RDIMM ist der am häufigsten in Servern verwendete Speicherchiptyp. RDIMM fügt dem Speicherstick für die Übertragung ein Register hinzu, das sich zwischen der CPU und den Speicherpartikeln befindet, wodurch die Entfernung der parallelen Übertragung verringert und die Wirksamkeit der parallelen Übertragung gewährleistet wird. Aufgrund der hohen Registereffizienz ist es einfacher, die Kapazität und Frequenz von RDIMMs im Vergleich zu U-DIMMs zu erhöhen.
FBDIMM (Fully Buffered DIMM)
FBDIMMS sind DRAM-Module, bei denen die Speicherchips nicht direkt mit dem Rechner verbunden werden, sondern die ein weiteres Bauteil zur Ansteuerung (Buffer) enthalten. Ein Merkmal von FBDIMM ist ein Advanced Memory Buffer (AMB). ABM integriert die Datenübertragungssteuerung und den parallel-seriellen Datenaustausch. Der FBDIMM implementiert die serielle Kommunikation in mehreren parallelen.
LRDIMM (Load reduced Dual Inline Memory Module)
LRDIMM ist ähnlich wie RDIMM, fügt aber einen weiteren Puffer zu den Datenleitungen hinzu. Wegen dieser Architektur nimmt die CPU die Ränge des Speichers anders wahr, was es ihr ermöglicht, mehr RAM im System zu installieren. Dieser Speichertyp wird im Cloud Computing und im Hochleistungsrechnen wie künstliche Intelligenz eingesetzt.
UDIMM vs. RDIMM, UDIMM vs. FBDIMM, RDIMM vs. LRDIMM
UDIMM vs. RDIMM
Der Hauptunterschied besteht darin, dass RDIMM ein registrierter Speicher ist und UDIMM ein unregistrierter Speicher. Ein registrierter Speicher ist in der Regel leistungsfähiger als ein unregistrierter Speicher. RDIMM ist auch teurer als UDIMM, was ein weiterer Grund dafür ist, dass Computerhersteller in Desktop- und Laptop-Computern meist UDIMM-Speicher verwenden.
Die Verwendung und Kompatibilität von RDIMM- und UDIMM-Speichern hängt von der Hauptplatine ab. In den meisten Fällen können Sie nicht gleichzeitig RDIMM- und UDIMM-Speicher in einem Computer verwenden. Wenn die Hauptplatine einen registrierten Speicher verwenden kann, sollten Sie nur RDIMM-Speicherchips installieren, um die beste Leistung und Kompatibilität zu erreichen. Wenn die Hauptplatine keinen registrierten Speicher verwenden kann, können Sie nur UDIMM-Speicherchips installieren.
UDIMM vs. FBDIMM
Unbuffered DIMM (UDIMM) - Ein schnellerer Speicherchip, da der Prozessor Lese- oder Schreibvorgänge direkt mit dem Chip ohne Validierung durchführen kann. Dies erhöht die Belastung der Hauptplatine.
Fully Buffered DIMM (FBDIMM) - Bietet den zuverlässigsten Zugriff auf eine erhebliche Datenbreite, ohne die Anzahl der Datenanschlüsse am Controller zu erhöhen. Stattdessen verfügt er über eine serielle Schnittstelle zum Speicher-Controller mit AMB.
RDIMM vs. LRDIMM
RDIMMs sind in der Regel schneller und LRDIMMs bieten eine bessere Kapazität.
Wenn Sie DIMM-Module verwenden möchten, die nicht größer als 32 GB sind, sollten Sie in 90 % der Fälle R-DIMMs verwenden (die billiger sind als LR-DIMMs). Wenn Ihre Serverarchitektur jedoch die Verwendung von DIMMs mit einer Größe von mehr als 32 GB erfordert, sollten Sie LRDIMMs verwenden.
Anwendungsbereiche
ECC-RAM ist für alle gängigen Server-Prozessoren von AMD und Intel verfügbar. UDIMMP ist für Desktop-Computer und tragbare Computer geeignet.
- Persönliche Desktop-PCs und tragbare PCs: UDIMM
- High-End-Server oder Workstation-Markt: FBDIMM, RegDIMM und LRDIMM
Fazit
Die Größe des Server-RAMs und die verwendete Technologie sind entscheidend. Ein unzureichender RAM auf dem Server kann zu Problemen führen, z. B. dass der Server Programme ausführt, die langsamer reagieren, dass die Festplatten ständig klingeln oder dass der Server in schweren Fällen nicht mehr reagiert.
Die Vergrößerung des Serverspeichers kann eine wirksame Lösung für diese Probleme sein. Server-RAM kann jedoch nicht einfach so hinzugefügt werden, da er die Stabilität eines Servers erheblich beeinträchtigen kann. Sie müssen den richtigen Server-RAM wählen, der professionell geprüft wurde, um das Beste aus Ihrem Server herauszuholen.
Ähnliche Artikel: Der wesentliche Leitfaden für Server-RAM: DDR3 vs. DDR4 vs. DDR5
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022