Deutsch

Vorschläge für Unmanaged Switches in SOHO-Netzwerken

Aktualisierung: 29. Jan 2023 by
1.7k

SOHO wird heutzutage in verschiedenen Sektoren, darunter auch in Netzwerkkreisen, immer beliebter. Da die Zahl der kleineren Unternehmen zunimmt, ist ein geeignetes SOHO-Netzwerk unerlässlich. Die Einrichtung eines SOHO-Netzwerks ist jedoch eine Herkulesaufgabe. In diesem Beitrag finden Sie daher einige Vorschläge für SOHO-Netzwerke und Antworten auf einige Fragen oder Herausforderungen, denen Sie möglicherweise begegnen.

Übliches SOHO-Netzwerk-Layout

Was ist ein SOHO-Netzwerk? Ein SOHO-Netzwerk ist nichts anderes als zwei oder mehr Computer, die über ein Kabel oder eine drahtlose Funkverbindung miteinander verbunden sind und Informationen austauschen können. Um ein SOHO-Netzwerk aufzubauen, benötigen Sie zumindest einige SOHO-Geräte. Das übliche SOHO-Netzwerk-Layout besteht aus drei verschiedenen, aber miteinander verbundenen Netzwerkgeräten:

SOHO-Switch

Der SOHO-Switch ist ein wichtiges Element im SOHO-Netzwerk. Der SOHO-Switch ist für die Verbindung aller Geräte in Ihrem Netzwerk verantwortlich und stellt sicher, dass sich alle Geräte gegenseitig sehen können. Ihr Netzwerk-Switch muss groß genug sein, um einen Netzwerkanschluss für jedes Gerät zu haben. Wenn Sie also 6 Computer haben und alle 6 Computer direkt an die Ports angeschlossen werden müssen, stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk-Switch über mindestens 8 Netzwerk-Ports verfügt. Der Inhalt der SOHO-Switch-Auswahl wird im dritten Teil erläutert.

SOHO-Router

Der Router steht ganz oben auf der Liste der grundlegenden und wichtigen Anforderungen für den SOHO-Netzwerkzugang. Ein SOHO-Router ist ein Hardware-Gerät, das Daten von einem lokalen Netzwerk (LAN) zu einer anderen Netzwerkverbindung weiterleitet. Laienhaft ausgedrückt ist ein Router für die Verbindung Ihrer Computer mit dem Internet verantwortlich. Bei der Auswahl eines SOHO-Routers werden in der Regel mehrere Faktoren berücksichtigt, wie z. B. Sicherheit, Reichweite und Kosten. Jeder kann nach seinen Bedürfnissen wählen, aber wenn Sie eine professionelle Anleitung benötigen, können Sie sich an uns wenden, damit wir Sie beraten können.

Netzwerkkabel

SOHO-Netzwerke können eine Kombination aus drahtlosen und kabelgebundenen Netzwerken sein. Bei kabelgebundenen Netzwerken werden geeignete Kabel benötigt, um alle Computer in Ihrem Büro miteinander zu verbinden und die Dateien mit den anderen Computern im Netzwerk gemeinsam zu nutzen. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie nicht ein einziges Netzwerkkabel mit mehreren Computern teilen, sondern darauf achten, dass für jedes Gerät ein eigenes Netzwerkkabel verwendet wird. Bei der Auswahl des Netzwerkkabeltyps müssen Sie auf die spezifische Geschwindigkeit und den Einsatz achten. Für SOHO-Netzwerkkabel werden meist Cat5e- oder Cat6- Netzwerkkabel empfohlen.

Mit welchen Problemen sind SOHO-Netzwerke konfrontiert?

Der Aufbau eines SOHO-Netzwerks ist nicht immer einfach, und SOHO-Netzwerke stehen vor einigen Herausforderungen.

Die Geschwindigkeiten sind begrenzt

In der Vergangenheit war das Geschäftsvolumen des Netzwerks gering. Es reichte aus, im Internet zu surfen, E-Mails zu empfangen usw., was keine hohe Geschwindigkeit erforderte. Heute werden jedoch die Netze für ein größeres Geschäftsvolumen genutzt, und die Geschwindigkeit hat sich ebenfalls stark erhöht. Neben der Erhöhung der Geschwindigkeit des lokalen Netzes müssen auch die Geräte entsprechend ausgewählt werden. Wenn Sie beispielsweise ein Netz mit einer Geschwindigkeit von 1000 Mbit/s aufbauen wollen, können Sie einen 1G Switch wählen. Außerdem wird die Geschwindigkeit in jedem Netz durch die langsamste Komponente des Netzes begrenzt. Ein Switch mit 100 Mbit/s, der mit einem Computer mit einer Netzwerkkarte mit 1000 Mbit/s verbunden ist, ist beispielsweise auf 100 Mbit/s beschränkt. In diesem Fall müssen Sie den Switch auf ein Gigabit-Netzwerk aufrüsten und gleichzeitig die Geräte aktualisieren, damit die Geschwindigkeit 1000 Mbps beträgt.

Die Ausstattung ist begrenzt

Die meisten Geräte, die in einem SOHO-Netzwerk verwendet werden, sind im Grunde eine verkleinerte Version der Geräte, die in einem Unternehmensnetzwerk verwendet werden. Außerdem sind Unmanaged SOHO-Switches in der Regel von guter Qualität und preisgünstig. Das heißt, sie kosten Sie weniger Geld und können Ihnen bis zu einem gewissen Grad finanziell entgegenkommen. SOHO-Geräte sollten nur in SOHO-Netzen verwendet werden und sind nicht für größere Netze gedacht. Für kleine und mittlere Unternehmen ist ein SOHO Unmanaged Switch mit Plug-and-Play-Design jedoch ideal, da er sich leicht einrichten lässt und kein Techniker benötigt wird.

Die Umgebung schränkt ein

Vor dem Entwurf eines SOHO-Netzwerks müssen eine Reihe von Umweltaspekten berücksichtigt werden, insbesondere beim Entwurf eines kabelgebundenen Netzwerks. Darüber hinaus wird das SOHO-Netzwerk durch die Menge der Internet-Bandbreite, die in das Gebäude gelangt, begrenzt. Wenn Sie einen SOHO Unmanaged Switch für die Einrichtung von SOHO-Netzwerken an Orten mit häufigen Gewittern einsetzen, ist vielleicht ein doppelter Blitzschutz eine Notwendigkeit, um sicherzustellen, dass die Server weiterhin normal arbeiten können und die Datenübertragung stabil ist. Für die Ausführung mit doppeltem Blitzschutz sind der FS S1900-24T und S1900-16TP bereits verfügbar. Im Falle eines drahtlosen Netzes müssen die Struktur und die Gestaltung des Gebäudes berücksichtigen genauso wie die Dinge, die für die Reflexion oder Absorption der Funkwellen verantwortlich sind.

Die beste Wahl – Unmanaged Switches

Wie bereits erwähnt, ist der SOHO-Switch eine wichtige Komponente im SOHO-Netzwerk. Welche Art von Switch ist also für ein SOHO-Netzwerk am besten geeignet?

Zunächst einmal können wir aus der Perspektive des Verwaltungstyps je nach den Bedürfnissen des SOHO-Netzwerks wählen. SOHO-Netzwerke sind so einfach zu verwalten, dass der SOHO-Switch selbst keine eigene Verwaltung oder Konfiguration erfordert. Sie schließen einfach alle Computer an den SOHO-Switch an, und das Netzwerk kümmert sich um sich selbst. Unmanaged Switches sind einfach nur Plug-and-Play und müssen nicht konfiguriert werden. Unmanaged Switches sind also sehr gut für SOHO-Netzwerke geeignet.

Darüber hinaus sind auch die Kosten ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Im Allgemeinen ist ein Unmanaged Switch billiger als ein Managed Switch. Darüber hinaus unterstützt der FS Unmanaged Switch, (z. B. der S1900-8TP) IEEE 802.3az, das den Stromverbrauch in Zeiten geringer Datenaktivität senkt, indem er den ungenutzten Port in den Ruhezustand versetzt und so eine beträchtliche Menge Strom spart.

Nicht zuletzt ist auch die Leistung ein Thema. Wenn Sie große Dateien übertragen oder andere bandbreitenintensive Aufgaben erledigen müssen, sollten Sie eine höhere Geschwindigkeit in Betracht ziehen. Sie müssen einen Unmanaged Switch wählen, der der Geschwindigkeit Ihres SOHO-Netzwerks entspricht. Das heißt, wenn Sie ein SOHO-Netzwerk mit 1000 Mbit/s einrichten möchten, müssen Sie es mit einen 1G Unmanaged Switch ausstatten. Sie können sich beispielsweise für den S1900-8TP 8-Port Gigabit Ethernet Unmanaged PoE+ Switch entscheiden, der 8x 10/100/1000Mbps RJ45-Ports mit automatischer Aushandlung bietet und für die Verknüpfung von Bandbreiten mit höherem Upstream-Equipment verwendet werden kann.

Fazit

In der Tat ist jedes SOHO einzigartig, und es gibt keine Universallösung. Das Entscheidende ist, dass Sie Ihren Bedarf ermitteln und mit den passenden Lösungen kombinieren. Die Einrichtung eines Netzwerks kann ein großes Projekt sein. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an die technischen Mitarbeiter von FS wenden, um Ihre Bedürfnisse zu erläutern und maßgeschneiderte Lösungen zu erhalten.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k