Umfassender Leitfaden für LWL-Kassetten
LWL-Kassetten sind ein wesentlicher Bestandteil von Glasfasernetzwerken, da sie eine einfache und organisierte Möglichkeit zur Verwaltung und zum Zugriff auf mehrere LWL-Kabel bieten. In diesem Artikel erfahren Sie, was eine LWL-Kassette ist, welche verschiedenen Typen es gibt und welche Wichtigkeit LWL-Kassetten haben.
Was ist eine LWL-Kassette
Eine LWL-Kassette ist eine Art von Netzwerkgerät für ein effektives Kabelmanagement. Sie sind in der Regel modular und können leicht installiert und entfernt werden und bieten Spleißlösungen und integrierte Patchkabel in einem kompakten Paket. Mit dieser Eigenschaft können LWL-Kassetten die Netzwerkinstallation vereinfachen und das Kabelmanagement verbessern. Das spart Zeit und verringert das Risiko von gegenseitigen Störungen mit anderen LWL-Patchkabeln im Netzwerkgehäuse, was sie ideal für den Einsatz in Rechenzentren und anderen Telekommunikationsanwendungen macht.
LWL-Kassetten gibt es in verschiedenen Größen und Konfigurationen, je nach der Anzahl der Fasern, die sie enthalten müssen. Einige LWL-Kassetten sind nur für wenige Fasern ausgelegt, während andere Dutzende oder sogar Hunderte von Fasern umfassen können.
Die verschiedene Typen von LWL-Kassetten
Die Arten von LWL-Kassetten können je nach den verschiedenen Standards variieren. Im Folgenden sind einige Aspekte aufgeführt, die Unternehmen bei der Auswahl einer geeigneten LWL-Kassette für ihre Netzwerkinfrastrukturen berücksichtigen sollten.
Anwendungsfall
Rackmontierte 1HE-LWL-Kassetten können in verschiebbare, Clamshell- und Rotations-LWL-Kassetten unterteilt werden. Die Clamshell-LWL-Kassette ist der älteste Typ von LWL-Kassetten – recht günstig, aber nicht gerade angenehm in der Anwendung. Im Vergleich zu Clamshell-LWL-Kassetten sind verschiebbare und Rotations-LWL-Kassetten teurer, weil sie einfacher zu installieren und zu warten sind. Anstatt die Kassetten aus dem Rack zu entfernen, um an das Kabel zu kommen, können IT-Fachkräfte dies durch einfaches Ziehen oder Abschrauben des Kassettenfachs tun.
Vorderseite
Je nach Ausführung der Vorderseite können Glasfaserkassetten in zwei Typen unterteilt werden: LWL-Kassetten mit fester Vorderseite und LWL-Kassetten mit nicht fester Vorderseite. Typischerweise sind die LWL-Kassetten mit fester Vorderseite standardmäßig 19 Zoll breit und mit einer festen Anzahl von LWL-Adaptern versehen, die direkt in ein standardmäßiges EIA 19"-Rack eingebaut werden können, wie unten gezeigt.
Bei LWL-Kassetten mit nicht fester Vorderseite, können 3 oder sogar 5 abnehmbare LWL-Kassetten in den Gehäusen eingesetzt werden. Außerdem werden sie in der Regel für eine High-Density-Verkabelung und ein flexibles Kabelmanagement verwendet.
Faserabschlusspunkte
Entsprechend den beiden unterschiedlichen Faserabschlussmethoden Pigtail-Fusion und Pre-Terminierung gibt es zwei Arten von LWL-Kassetten: LWL-Kassetten für die Pigtail-Fusionsspleißung und LWL-Kassetten für die Pre-Terminierung. In Pigtail-Fusionsspleißkassetten befindet sich ein Spleißfach, das hauptsächlich zur Verwaltung und Verlegung der Spleißfasern am Standort dient. Im Inneren der LWL-Kassetten mit Pre-Terminierung befinden sich jedoch nur Spulen für die Verwaltung der LWL-Kabel, was die Installationszeit und die Arbeitskosten durch die Vereinfachung des Abschlusspunktes der Glasfasern am Standort erheblich reduziert.
Die Wichtigkeit von LWL-Kassetten
LWL-Kassetten sind eine wesentliche Komponente in Glasfasernetzwerken, da sie eine wichtige Rolle bei der Sicherung und Organisation von Glasfaserkabeln spielen.
-
Schutz und Organisation von LWL-Kabeln: LWL-Kassetten bieten einen schützendes Gehäuse für empfindliche LWL-Kabel und helfen, diese gut zu organisieren. Sie verhindern, dass sich LWL-Kabel verheddern oder beschädigt werden, und gewährleisten so eine ununterbrochene Datenübertragung.
-
Einfache Installation: LWL-Kassetten sind einfach zu installieren und in verschiedenen Größen hinsichtlich der Faseranzahl erhältlich. Sie können in Panels oder Rack-Halterungen eingesetzt werden, ohne dass spezielle Installationswerkzeuge erforderlich sind.
-
Flexibel: LWL-Kassetten sind in der Regel mit verschiedenen Steckertypen LC, SC oder MTP/MPO erhältlich, sodass eine Vielzahl von verschiedenen Anschlusstypen in derselben Kassette verwendet werden kann. Dank dieser Flexibilität kann das Netzwerk mit der bestehenden Infrastrukturverkabelung aufgerüstet werden, was eine Menge Kosten spart.
-
Kostengünstig: LWL-Kassetten zeichnen sich durch ein kompaktes, modulares Design aus, sodass sie bei Bedarf einfach ausgetauscht oder aufgerüstet werden können, ohne dass die gesamte Netzwerkinfrastruktur ersetzt werden muss, was die Material- und Installationskosten reduziert. Dies macht LWL-Kassetten zur idealen Wahl für Unternehmen, die ein hohes Maß an Netzwerkleistung aufrechterhalten und gleichzeitig die Kosten im Griff haben müssen.
Fazit
LWL-Kassetten verschiedener Typen sind eine wichtige Komponente der Glasfaserverkabelung, da sie eine modulare und organisierte Möglichkeit zur Verwaltung mehrerer Fasern bieten. Sie bieten mehrere Vorteile, darunter verbesserten Schutz der Fasern, flexibles Netzwerkdesign, geringere Ausfallzeiten und Kosteneffizienz. Daher sind LWL-Kassetten zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Rechenzentren, Telekommunikationsunternehmen und andere Organisationen geworden, die mit einer immensen Menge an LWL-Kabeln zu tun haben.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022