M6800 TSP-Lösung hilft einem Internetdienstanbieter beim Aufbau eines 100G-Netzwerks mit 3,2T Kapazität
Hintergrund
Unser Kunde ist ein führender Telekommunikationsbetreiber im Vereinigten Königreich, der eine wichtige Rolle bei der Entwicklung intelligenter Städte spielt. In den letzten zwei Jahren konnte der Kunde ein erhebliches Wachstum verzeichnen und langfristige Partnerschaften mit renommierten britischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen aufbauen. Jetzt arbeitet das Unternehmen mit der britischen Eisenbahn zusammen, um ein robustes Netz aufzubauen, das mehrere Städte im Norden miteinander verbindet. Aufgrund der erfolgreichen Kooperation mit FS freut sich der Kunde darauf, erneut mit FS zusammenzuarbeiten, wenn es um kohärente 100G-Lösungen, den Aufbau von Netzwerken in mehreren Städten, zentralisiertes Management und 3,2T-Hochleistungsdienste geht.
Unternehmensprofil
Der Kunde, ein im 20. Jahrhundert gegründeter Telekommunikationsbetreiber mit Sitz im Vereinigten Königreich, ist auf die Bereitstellung eines sicheren und zuverlässigen Großhandelszugangs zu Fest- und Mobilfunknetzen für Behörden, Unternehmen und Innovatoren spezialisiert. Er ist verantwortlich für die Bereitstellung von Sprachdiensten und die Vergabe von über 80 Millionen Nummern für mehr als 20 britische ISPs, leitet bis zu einer Million SMS pro Tag weiter und unterstützt über 40 britische Mobilfunkanbieter. Der Kunde besitzt und betreibt ein bedeutendes nationales Datennetz mit Rechenzentren im Vereinigten Königreich.
Das nationale Netzwerk des Kunden erstreckt sich über mehrere Standorte mit einer bedeutenden Anzahl an wichtigen Punkten innerhalb und außerhalb Londons, sodass der Kunde ein hochgradig vernetztes Netzwerk mit vollständiger geografischer Ausfallsicherheit betreiben kann.
Herausforderungen
Das Projekt beinhaltet den Aufbau einer Kettennetzwerkstruktur mit vier Standorten, wobei die längste Entfernung zwischen den Standorten 260 km beträgt. Das Netzwerk muss eine hohe Übertragungskapazität von bis zu 3,2T unterstützen, um eine stabile Datenübertragung zu ermöglichen.
Für das Projekt ist eine Produktschulung erforderlich. Vertraulichkeit hat für das Unternehmen jedoch oberste Priorität, und der externe Fernbetrieb von Geräten ist aufgrund interner Sicherheitsprotokolle verboten.
Das Projekt stellt besondere Anforderungen an die Softwareverwaltung und das Unternehmen ist auf der Suche nach Softwareanpassungsdiensten.
Lösung
Ultrahohe Kapazität, Langstrecke, 40CH*200G Kapazität
Das Netz des Kunden besteht aus einer Kettentopologie mit vier Standorten, wobei drei Standorte Hochgeschwindigkeits-Übertragungsdienste benötigen und eine transparente Übertragung zwischen den Standorten erforderlich ist. Die längste Übertragungsstrecke beträgt mehr als 260 km. Um diese anspruchsvolle Anforderung zu erfüllen, hat FS ein professionelles Team zusammengestellt, das maßgeschneiderte Lösungen anbietet. Für dieses Projekt hat FS eine individuelleLösung vorgeschlagen, die auf Geräten der M-Serie basiert, insbesondere auf TSP16-Geräten der M6800-Serie, kohärenten 200G-Modulen, 40-Kanal-MUX/DEMUX, EDFA und anderen modernen Produkten. Diese Lösung wurde entwickelt, um die Kapazität des Netzwerks für 3,2T-Businesses zu erweitern und die Anforderungen des Kunden genau zu erfüllen.
Professionelle technische Unterstützung, Komplettlösungen und hochwertiger Kundendienst
Der Kunde hatte Bedenken und Zweifel bezüglich der Verwendung von Produkten der FS M-Serie. Um diese zu beseitigen, boten wir während des gesamten Projekts professionelle technische Unterstützung an. In der Anfangsphase nutzten wir Tabellen und Google Earth, um die Entfernung und das Geschäftsvolumen jedes Standorts zu markieren, was uns dabei half, eine Komplettlösung anzubieten, die auf den spezifischen Standort und die Umstände des Kunden zugeschnitten war. Außerdem stellten wir visuelle Bilder mit standardisierten Beschreibungen der verschiedenen Produktmodelle zur Verfügung, um dem Kunden zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und sein Budget zu berechnen.
Aufgrund von Vertraulichkeitsbeschränkungen konnten wir während des Projekts keine Videokonferenzen oder Remote-Anleitungen anbieten. Als Alternative boten wir den Kunden eine Anleitung zur Produktinstallation durch physische Kartenzeichnungen und halfen ihnen mit dem Umgang und der Anwendung unserer Netzwerkmanagement-Software durch Demonstrationen.
Das FS-Expertenteam reagierte mit hoher Effizienz auf die Kundenanforderungen und lieferte umfassende Lösungen in kürzester Zeit. Auch nach der Auslieferung bieten wir weiterhin hochwertige Dienstleistungen an und gewährleisten den anhaltenden Erfolg unserer Kunden mit erstklassigen Leistungen.
Maßgeschneiderte Software, die genau auf die Anforderungen abgestimmt ist
Das FS-Expertenteam führte eine detaillierte Bedarfsermittlung und -analyse aus der Sicht des Kunden durch, um das Serviceerlebnis zu verbessern. Nachdem wir ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse des Kunden gewonnen hatten, unterbreitete unser Expertenteam mehrere zielgerichtete Optimierungsvorschläge, um die individuellen Anforderungen zu erfüllen.
Unser Software-Entwicklungsteam reagierte schnell auf die Bedürfnisse des Kunden und schloss umgehend das Upgrade einer angepassten Softwareversion ab, um eine optimale Nutzung der Software zu gewährleisten. Wir waren stolz darauf, unseren Kunden einen erstklassigen Service und eine erstklassige Lösung bieten zu können, die mit unserer Verpflichtung zu höchsten Qualitätsstandards übereinstimmen.
Fazit
Als Förderer von „intelligenten Städten“ benötigen Telekommunikationsbetreiber Netzwerke mit hoher Kapazität, um ein weitreichendes Netzwerk aufbauen zu können. Um mit den Branchentrends Schritt zu halten, steigen viele von traditionellen DWDM-Lösungen auf kohärente Lösungen um. FS bietet eine 100G-Netzwerklösung der M-Serie an, die die aktuellen und späteren Erweiterungsanforderungen der Kunden voll erfüllt und eine weitere Geschäftsexpansion in der Zukunft ermöglicht.
Die Zufriedenheit unserer Kunden hat bei FS oberste Priorität. Wir bieten einen umfassenden Service vor, während und nach dem Verkauf und passen unsere Lösungen ständig an Ihre Bedürfnisse an. Wenn Sie vor ähnlichen geschäftlichen Herausforderungen stehen oder mehr über unsere Angebote erfahren möchten, zögern Sie bitte nicht, unser Team zu kontaktieren. Lassen Sie uns Ihnen zum Netzwerkerfolg verhelfen!
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022