Deutsch

10G Aggregationsnetzwerk für ein Universitätsbüro

Hintergrund

Beim Aufbau eines Business-IT-Netzwerks ist es wichtig, eines zu schaffen, das den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht. In den letzten Monaten hat FS ein effizientes und intelligentes KMU-Netzwerk für eine australische Universität entworfen, die ein kabelgebundenes und drahtloses Netzwerk in dem neuen Büro einrichten muss.

Herausforderung

1. WAPs, IP-Kameras und IP-Telefone müssen neben der kabelgebundenen Infrastruktur platziert werden, damit das Eindringen in Wände und Decken vermieden wird;

2. Der Kunde erwartet, dass er ein stabiles und flexibles konvergentes Netzwerk aufbaut, um eine höhere Netzwerkredundanz, einfaches Management und Wartung sowie die ständig wachsenden Anforderungen an die Netzwerkbandbreite zu gewährleisten.

Lösung

In diesem Fall kann der S5800-8TF12S-Switch auf dem Core Layer Voice VLAN unterstützen, das die Nachfrage des Kunden nach der Verwendung von IP-Telefonen erfüllen kann. Darüber hinaus werden die S1600-48T4S über 10G-Uplinks mit 10G Twinax-DAC-Kabeln mit der Kernschicht verbunden. Jeder PoE+ Switch verfügt über 48 Ports, um sich mit Endgeräten wie Computern, WAPs und IP-Kameras zu verbinden.

Das gesamte Netzwerk ist eine hyperkonvergente Infrastruktur, die eine üppige Netzwerkredundanz bieten kann. Und da die Core Layer Switches über MLAG Peer Link verbunden sind, wird das Netzwerk nicht unterbrochen, obwohl eine der Verbindungen unterbrochen ist (nicht die Peer Link). Mit anderen Worten, wenn einer der Core Layer Switches ausfällt, werden alle seine Daten über den anderen Core Switch übertragen.

 

Fazit

Dies ist eine typische konvergente Netzwerklösung für mittelständische Unternehmen, in denen sowohl kabelgebundene als auch drahtlose Netzwerke benötigt werden. Die Redundanz ist groß genug, um die Netzwerkverfügbarkeit im Fehlerfall zu gewährleisten. Auch für zukünftig hinzukommende Endgeräte stehen ausreichend Ports zur Verfügung. 10G Aggregation Network

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.7k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.7k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.5k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.3k