Deutsch

DWDM-Lösung für Fernnetze im 40G-Bereich

Hintergrund

Die Datenmengen, die heute von Anwendern und Unternehmen gesammelt werden, sind enorm und wachsen ständig. Infolgedessen sind auch die Speicherung und der Zugriff auf diese Daten anspruchsvoller geworden, was eine höhere Datenkapazität und den Datentransport über längere Strecken erfordert. Einer unserer Kunden betrachtet das Hinzufügen von DWDM-Systemen für bestehende 40G-Netze in ernsthafterer Weise als Zukunftstechnologie.

Herausforderung

Die Speicherinfrastruktur in Rechenzentren ist heute mit 10G- und 40G-Switches ausgestattet. Die Erhöhung der Übertragungsdistanz des Netzwerks ist insbesondere für 40G eine Herausforderung, da die maximale Reichweite von 40G QSFP+ Optiken auf 40 km begrenzt ist und jede 40G Schnittstelle eine spezielle Glasfaser zwischen den Standorten benötigt, die eine Lücke für Rechenzentren schließt. Das Kundennetzwerk verfügt über eine Glasfaser, die zwei Standorte jenseits von 40 km verbindet, und sie bemerken kaum den Verbindungsverlust zwischen diesen Standorten.

SLösung

Mit einem relativ großen Link-Budget hilft diese Lösung, 80G-Daten auf bis zu 60 km zu steigern, ohne dass zusätzliche Glasfaser verlegt werden muss. Auf diese Weise kann ein 40G optisches Signal in 4x10G Signale zerlegt werden, und dann wandelt der OEO sie in die entsprechenden DWDM-Wellenlängen um. Beim Hinzufügen von Dispersionskompensationsmodulen und Verstärkern kann der Verbindungsabstand mehr als 60 km betragen. Zum Beispiel sind sogar 80 km möglich.

Da der DWDM 10G 80km Transceiver für die Datenübertragung verwendet wird, verwenden wir das Dämpfungsglied, um die Rx-Leistung des optischen Transceivers im Bereich von -13dBm~-20dBm einzustellen und eine Beschädigung des Transceivers zu vermeiden.

Der Verstärker (BA) wird hinter dem optischen Sender MUX und vor der Glasfaserleitung eingesetzt, um die Leistung des übertragenen Lichts zu erhöhen. Der Vorverstärker (PA) ist vor dem optischen Empfänger Mux, aber nach der Glasfaserleitung angeordnet, um das schwache optische Signal zu verstärken.

DWDM solution

Fazit

Kostengünstige 40GbE-Lösungen sind ein wichtiger Faktor für die Unterstützung von Flows mit höherer Bandbreite und geringerer Latenzzeit. Die FS 40G Netzwerklösung ermöglicht den Einsatz von kostengünstigen und einfachen 10Gb DWDM-Systemen zur Erweiterung eines 40GbE-Dienstes, wodurch die Notwendigkeit neuer Hardware oder einer völlig neuen Verkabelungsinfrastruktur entfällt und ein erheblicher Investitionsschutz gewährleistet ist.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.7k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.7k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.3k