Hinzufügen von Access Points zu einem CWDM-Netzwerk mit der OADM-Lösung von FS
Hintergrund
Der Bedarf an Bandbreite und Kapazität treibt die Netzbetreiber an, nach flexiblen und kostengünstigen optischen Datentransportlösungen zu suchen. Die Murphysboro Regierung von Illinois musste ihre Netzwerkkapazität erhöhen, um ein hochflexibles Netzwerk zu schaffen, das sieben Standorte öffentlicher Infrastrukturen in der Region versorgen soll.
Herausforderung
Die Behörde hatte fünf Gebäude, die über Multimode-Fasern in einem bestehenden Gigabit-Ethernet-Switch miteinander verbunden waren. Es gelang ihnen, Singlemode-Fasern im Ort zu installieren, um zahlreiche Gebäude zu verbinden, die auf das LAN der Stadt zugreifen können. Mit folgenden Problemen wurden sie konfrontiert: Sie hatten wenig Wissen über die WDM-Technologie und hatten keine Vorstellung davon, wie man bestehende Wellenlängen nutzen und neue Standorte in den Link aufnehmen könnte. Wie man Multimode auf Singlemode-Faser überträgt, um eine relativ längere Datenübertragung zu erreichen.
Lösung
FS setzte eine kostengünstige CWDM OADM-Lösung ein, einschließlich des 8CH CWDM Mux/Demux, CWDM OADM und OEO Transponders. Basierend auf den Anforderungen war es für den Kunden nicht notwendig, Änderungen an seiner bestehenden Infrastruktur vorzunehmen. Ein OEO wurde eingesetzt, um die Standard SFP SX-Transceiver in die entsprechenden CWDM-Transceiver zu konvertieren. So wird die Multimode-Faser in eine Singlemode-Faser umgewandelt, um die Reichweite der Verbindung zu erweitern.
Um die Wellenlängen an Standort 3 zu trennen, wird ein 4CH OADM nach dem 8CH CWDM Mux/Demux platziert. Das CWDM OADM bietet die Möglichkeit, ausgewählte Wellenlängen an jedem Knoten im Netzwerk hinzuzufügen/abzulegen und die Kapazität des Netzwerkknotens bei Bedarf nahtlos zu ändern. In diesem Fall werden vier Wellenlängen (1470, 1490, 1510, 1530) an verschiedenen Stellen an Standort 4,5,6,6,7 fallen.
Fazit
Dieses Design bietet eine flexible und transparente Lösung, die nicht nur neue Standorte für die gesamte Verbindung hinzufügen kann, sondern auch für zukünftige Glasfaserausbauten vorbereitet. FS CWDM- und OADM-Geräte sind einfach zu installieren, ermöglichen eine schnelle Netzwerkbereitstellung und haben einen geringen Stromverbrauch, was die Kosten erheblich reduziert und gleichzeitig einen überzeugenden ROI ermöglicht.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022