Deutsch

Upgrade auf Wi-Fi 6: Effiziente Versorgung für 1,000 Mitarbeiter

Hintergrund

Einer der Kunden von FS, ein bekanntes IT-Unternehmen mit rund 450 Mitarbeitern, hat sich verpflichtet, seinen Kunden auf der Grundlage seiner Website eine Fülle von Dienstleistungen zur Informationsbeschaffung anzubieten. Angesichts des raschen Wachstums des Unternehmens will das Unternehmen einen sicheren und effizienten drahtlosen Arbeitsplatz schaffen, indem es sein Netzwerk in einem fünfstöckigen Gebäude aufrüstet, in dem in Zukunft bis zu 1.000 Mitarbeiter untergebracht werden sollen.

Herausforderung

  • Ein kontinuierlicher Betrieb ist das, was unseren Kunden am meisten am Herzen liegt.Duale ISP-Dienste werden eingeführt, um die Netzwerkredundanz zu gewährleisten. Dies treibt die Nachfrage nach der Zuverlässigkeit der aufgerüsteten Netzwerkgeräte voran.

  • Aufgrund der vielfältigen Dienstleistungen, die das Unternehmen betreibt, sind die Arbeitsmittel in den Büros vielfältig und teilweise mobil. Wenn mobile Mitarbeiter sich von außen mit dem Intranet verbinden, können auch Bedrohungen ein Problem darstellen.

  • Das fünfstöckige Gebäude wird in Zukunft bis zu 1.000 Mitarbeiter beherbergen, was eine Umgebung mit hoher Dichte darstellt. Außerdem sind die verschiedenen drahtlosen Anwendungen des Unternehmens streng auf die Netzwerkleistung ausgerichtet.

Lösung

Bei diesem Netzwerk-Upgrade setzte das Unternehmen zwei der SG-5110-Gateways und zwei gestapelte S5860-20SQ-Switches ein. VRRP wurde so konfiguriert, dass eine zuverlässige Eingangs- und Betriebsredundanz erreicht wird. Zusammen garantieren sie ein unterbrechungsfreies Arbeiten und eine einfache Verwaltung. Bei den Access- und Core-Switches wurde die LACP-Methode verwendet, so dass die Mitarbeiter eine stabile und schnelle Datenübertragung im LAN-Netzwerk genießen können. Um die drahtlose Erfahrung auf ein schnelleres und leistungsfähigeres Niveau zu optimieren, wurden die alten Wi-Fi APs durch die neuesten Wi-Fi 6 APs von FS ersetzt. Ein Wireless LAN-Controller vereinfacht zudem die Überwachung der APs.

Wi-Fi 6 Wireless Network

Kundenvorteile

  • Zuverlässiger und effizienter Netzwerkzugang: Redundanter Dual-Ingress, Stacking und Lastausgleich bieten schnelle und zuverlässige Zugriffsdienste für bis zu 1.000 Mitarbeiter. Auch Außendienstmitarbeiter können sicher und bequem auf das Intranet zugreifen.

  • Flexible Netzwerksicherheit: Die Benutzer sind an feste IP-Adressen gebunden, und die inaktive Sicherheitspolitik wird nicht beeinträchtigt, wenn sich die physische Position des Clients ändert, wodurch die Flexibilität des gesamten Netzwerksicherheitswächters gewährleistet ist.

  • Optimierte nahtlose Wireless-Erfahrung: Wi-Fi 6 APs ermöglichen eine Arbeitsumgebung mit hoher Dichte. Technologien wie Pre-ax, AirRorder, CorrectLink und DWO werden kombiniert, um Interferenzen zu reduzieren und zu einem nahtlosen Erlebnis beizutragen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.7k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.7k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.5k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.3k