Großer US-Konzern baut intelligente Fabrik mithilfe der FS Verkabelungslösung für Unternehmensgelände auf
Überblick
Unser Kunde, ein US-amerikanisches Lebensmittelunternehmen, wurde 1949 gegründet und widmet sich der Herstellung und Lieferung hochwertiger, gesunder Lebensmittelprodukte. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette, darunter biologische, natürliche, glutenfreie, eiweißhaltige und vegetarische Lebensmittel, Snacks, verarbeitete Lebensmittel und andere Arten von Lebensmitteln. Ziel ist es, die Bedürfnisse der modernen Verbraucher nach Gesundheit, Qualität und Nachhaltigkeit zu erfüllen.
Kundenbedürfnisse &Herausforderungen
Der Kunde hofft, mit diesem Unternehmensaufbau Geschäftsverbindungen zwischen Lieferanten, Beschaffung und Logistik, Produktionsplanung und Vertriebsmanagement zu erleichtern, um die Standardisierung, Effizienz und die Fähigkeit, mit Störungen umzugehen, zu verbessern. Jede Abteilung stellt stetig höhere Anforderungen und Herausforderungen an das Netzwerk, was nicht nur eine zuverlässige und stabile Netzwerktechnik, sondern auch ein einheitliches Verwaltungs-, Betriebs- und Wartungssystem erfordert, um den normalen Betrieb dieses riesigen Unternehmens zu sichern.
Die Lebensmittelverarbeitung steht bei der Umsetzung der nationalen Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit an erster Stelle. Alle Aspekte der Lebensmittelqualität, der Produktionssicherheit, der Prozesssteuerung sowie der Überwachung und Verwaltung erfordern die Koordinierung des DCS-Systems, des MES-Systems und des ERP-Systems, was hohe Anforderungen an die Übertragungsleistung und die Sicherheit des Netzwerkes stellt.
Die Lösung
Basierend auf den Anforderungen des Geschäftsszenarios der Hauptfabrik unterstützte FS den Kunden bei der weiteren Implementierung und Innovation der „intelligenten Fabriklösung“ und baute eine Netzwerkinfrastruktur-Plattform auf, die sich an die verschiedenen Ebenen der Nachfrage und der Geschäftsentwicklung anpassen kann. Dies ist mithilfe der funktionalen Eigenschaften von Virtualisierungs-, Sicherheits- und Betriebs- sowie Wartungsmanagementprodukten möglich. Die Stabilität und Sicherheit des Unternehmens wurden hier natürlich ebenfalls berücksichtigt.
Erfüllung der Anforderungen komplexer industrieller Bereiche
Um den unterschiedlichen Anforderungen von Produktions- und Büroszenarien gerecht zu werden, bot FS eine intelligente Fabriklösung für die Hauptfabrik des Kunden. Die Lösung nutzt innovative Technologien und die Virtualisierung von Core-Geräten, Sicherheitsfunktionen und industrieller Hardwaregeräte, um eine Netzwerkinfrastruktur-Plattform aufzubauen, die sich an die Anforderungen und die Geschäftsentwicklung auf allen Ebenen anpasst und die Stabilität und Sicherheit des Unternehmens verbessert.
Der Industrielle Switch IES3100-8TF-P, der in einem IP30-Metallgehäuse verbaut ist, ist Korrosionsbeständig und eignet sich für den Einsatz bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit in Produktionsnetzwerken und kann in einem breiten Temperaturbereich von –40 bis 75 °C betrieben werden. Mit einem PoE/PoE+-Leistungsbudget von bis zu 240 W lässt sich eine sichere Verbindung zu IP-Kameras, Telefonen, Wireless Access Points, Sensoren und vielen anderen Endgeräten herstellen. Mit dieser Lösung kann der Kunde nicht nur die Stabilität, Sicherheit und Komplexität von Produktions- und Büronetzwerken, sondern auch die Produktionsbereiche effektiv verbessern.
With this solution, The Client can effectively improve not only the stability, security, and complexity of production and office networks, but also the production environment.
Mehrstufige Redundanz & Virtualisierungstechnologie sorgen für eine stabile und effiziente Netzwerkarchitektur des Unternehmensgeländes
FS verwendete eine mehrstufige Redundanzarchitektur für den Aufbau des Core-Backbones der Netzwerkarchitektur, um die Stabilität des gesamten Netzwerks auf dem Unternehmensgelände zu verbessern und eine effiziente und bequeme Netzwerkverwaltung zu gewährleisten. Um die Leistungsanforderungen des Unternehmens zu erfüllen, empfahl FS dem Kunden, die Hauptausrüstung mit CLOS-Architektur zu wählen, die die Stabilität und Verfügbarkeit des Netzwerks verbessert.
Ein großer US-Konzern baut eine intelligente Fabrik mit einer kabelgebundenen FS-Campus-Lösung,nämlich den S5860-48SC und den S5860-24XB-U.Diese unterstützen Link-Aggregations- und Stacking-Netzwerktechnologie. Die Redundanz von Verbindungen und Geräten wurde ebenfalls berücksichtigt, sodass selbst bei einem Ausfall eines Switches das gesamte Netzwerk ohne Ausfallzeiten oder Ausfälle stabil weiterarbeiten kann, wodurch die Stabilität der Netzwerktechnik weiter verbessert wird. Darüber hinaus wird bei allen Netzwerk-Backbone-Geräten die Virtualisierungstechnologie eingesetzt, um die Nutzung der Netzwerkbandbreite zu maximieren und so den Netzwerkdurchsatz und die Skalierbarkeit zu verbessern.
Sicherheitsauthentifizierung des Benutzerzugangs
Um die Sicherheit des Campus-Intranets zu gewährleisten, wurde seitens FS großer Wert auf das Sicherheitsschutzsystem gelegt. Erstens können durch die Festlegung von Sicherheitsrichtlinien nur zertifizierte und autorisierte Terminals und Mitarbeiter auf das Netzwerk zugreifen. Dadurch wird sichergestellt, dass nur legitime, vom Benutzer authentifizierte Terminals über das autorisierte Netzwerk auf kontrollierte Ressourcen zugreifen können.
Zweitens installierte FS im Verbindungsbereich die NSG-5220 Firewall ein, um die Sicherheit des ausgehenden Datenverkehrs wirksam zu schützen und gleichzeitig externe Hackerangriffe und interne Datenlecks zu verhindern. Darüber hinaus entspricht die FS Gesamtlösung dem Level-Protection-Standard und bietet eine umfassende Sicherheit für das Campus-Intranet. Für verschiedene Geschäftsbereiche empfahl FS verschiedene logische Isolierungen innerhalb des Büronetzwerkes, um ein Eindringen in das Netzwerk zu verhindern. Auf diese Weise werden die Informationsressourcen im Campus-Netz zuverlässig geschützt und eine positive Erfahrung bei der Nutzung des Netzwerks gewährleistet.
Die Vorteile
FS schlug eine kabelgebundene Lösung für das gesamt Gelände vor, die die Sicherheit und Stabilität der Produktions- und Büronetzwerke durch die Aufrüstung der Netzwerktechnik gewährleistet. Das neue Campus-Netz, das FS für den Kunden aufgebaut hat, verfügt nicht nur über eine schnelle, zuverlässige und sichere Informationserfassung und Datenübertragung, sondern auch über hochgradig zentralisierte Rechen- und intelligente Transaktionsverarbeitungsfähigkeiten, die wesentlich sind für die nachhaltige Entwicklung des Campus-Netzes.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022