Die FS Airware Cloud-Plattform führt zu schneller Expansion von Einzelhandelsgeschäften
Eine neue Ära des Einzelhandels ist angebrochen, in der neue Technologien wie das Internet, Big Data und künstliche Intelligenz gekonnt eingesetzt werden. Die drahtlose Einzelhandels-Lösung von FS.com, die die FS Airware Cloud-Plattform nutzt, unterstützt den zentralen Betrieb und die zentrale Verwaltung in der Hauptgeschäftsstelle. Sie ermöglicht nicht nur die flexible Bereitstellung von Netzwerken und die Visualisierung des Netzwerkstatus, sondern senkt auch effektiv die Betriebs- und Wartungskosten von drahtlosen Netzwerken in Geschäften und bietet Kunden zuverlässige und stabile drahtlose Netzwerke für den Einzelhandel, die ihnen helfen, ihre Einzelhandelsgeschäfte schnell zu erweitern.
Profil des Kundenunternehmens
Die 2013 gegründete Einzelhandelskette vertreibt hauptsächlich Artikel des täglichen Bedarfs, Snacks und andere Artikel. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Japan und betreibt derzeit über 2.000 Filialen in asiatischen Ländern. Es hat bis jetzt stets mit den aktuellen Markttrends Schritt gehalten und ist bestrebt, den Kunden kostengünstige Produkte und ein möglichst effizientes Einkaufserlebnis zu bieten.
Die Herausforderung
-
Die Intranetdaten der Filialen enthalten Mitarbeiterinformationen, Informationen über Kundenmitgliedschaften und Geschäftsdaten, was eine erhöhte Netzwerksicherheit erfordert, um Datenlecks zu vermeiden.
-
Während der Spitzenzeiten des Kundenaufkommens in den Filialen ist die Bandbreite des drahtlosen Netzwerks überlastet, was den Echtzeit-Datenaustausch zwischen der Zentrale und den Filialen sowie den normalen Betrieb der drahtlosen Endgeräte in den Filialen beeinträchtigt.
-
Der Kunde verlangt eine Verbesserung der Effizienz des manuellen Einsatzes von drahtlosen Netzwerken in den Filialen. Gleichzeitig muss die Zentrale die Netzwerke in allen Filialen einheitlich verwalten und warten können sowie die Kosten für den manuellen Betrieb und die Wartung senken.
Die Lösung
Mehrere Sicherheitsrichtlinien zur Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Filialnetzwerks
Aron Bartlett ist besorgt darüber, dass mit der Expansion der Filialen eine zunehmende Menge an Intranetdaten, einschließlich Mitarbeiterinformationen, Informationen zur Kundenmitgliedschaft und Transaktionsdaten, anfallen wird, die einen wirksamen Schutz der drahtlosen Netzwerksicherheit erfordern, um Datenlecks und potenzielle Verluste zu vermeiden.
Als Antwort auf die potenziellen Risiken hat das FS-Team das Sicherheitsgateway SG-5105 zwischen dem Intranet und dem Internet flexibel implementiert. Es beinhaltet Sicherheits-, Routing-, Wireless-Controller-, SPI-Firewall- und fortschrittliche Bedrohungsabwehr-Funktionen, um die Netzwerksicherheit effektiv zu schützen und die Zuverlässigkeit des Filialnetzes zu gewährleisten.
Gleichzeitig werden verschiedene Authentifizierungsmethoden für den Zugriff von Mitarbeitern, Büroterminals und Kunden auf das drahtlose Netzwerk im Geschäft verwendet, um die Sicherheit des Netzwerkzugriffs zu gewährleisten und die Sicherheit der Geschäftsdaten zu schützen.
Leistungsstarke Netzwerkausstattung für die Verbesserung des Interneterlebnisses
Kunden berichteten, dass sich an Feiertagen oder Wochenenden, wenn die Filiale stark besucht ist, eine große Anzahl von Kunden gleichzeitig mit dem drahtlosen Netzwerk der Filiale verbinden, um Einkäufe und Zahlungen zu tätigen. Darüber hinaus sind auch drahtlose bargeldlose Verkaufsstellen, Scanner und Self-Checkout-Terminals mit dem drahtlosen Netzwerk des Geschäfts verbunden, hinzukommt der Austausch von Echtzeitdaten zwischen den Filialen und der Zentrale. Diese Aktivitäten können zu einer Überlastung der Netzwerkbandbreite führen und nicht nur den normalen Betrieb der drahtlosen Geräte in der Filiale beeinträchtigen, sondern auch ein ungünstiges Einkaufserlebnis für die Kunden schaffen.
Um Kunden bei der grundlegenden Lösung dieses Problems zu helfen, haben FS-Ingenieure den S5860-20SQ und den S3910-24TS als Core- bzw. Access-Switch eingesetzt. Dadurch wird die Netzwerkbandbreite effektiv erhöht, sodass es selbst dann, wenn eine große Anzahl von Kunden das Netzwerk gleichzeitig betritt und auslastet, nicht zu Problemen wie Verzögerungen oder langsamen Geschwindigkeiten in den drahtlosen Geräten und drahtlosen Netzwerken des Geschäfts kommt. Dies gewährleistet die Stabilität des Datenaustauschs zwischen der Zentrale und den Filialen sowie einen effizienten täglichen Netzwerkbetrieb in den Geschäften und bietet Mitarbeitern und Kunden ein schnelles Netzwerkerlebnis.
Die FS Airware Cloud-Plattform ermöglicht eine flexible Vernetzung und eine komfortable Unterstützung für Betrieb und Wartung in der Zentrale
Aron Bartlett wies darauf hin, dass der herkömmliche Planungs- und Implementierungsprozess für die drahtlose Netzwerkverkabelung zeitaufwändig ist. Sie benötigen mehrere Tage, um den gesamten Prozess der Planung, Implementierung, Netzwerkoptimierung und Abnahme abzuschließen. Er hofft, die Effizienz der manuellen Einrichtung von drahtlosen Netzwerken in den Geschäften zu verbessern und gleichzeitig eine zentrale Verwaltung und einen zentralen Betrieb durch die Hauptgeschäftsstelle zu erreichen, um spätere Betriebs- und Wartungskosten zu sparen.
Um Kunden bei der Lösung dieses Problems zu helfen, hat das FS-Team die intelligente Netzwerklösung der FS Airware Cloud-Verwaltungs-Plattformeingesetzt. Das drahtlose Netzwerk in den Filialen kann über die Online-Cloud-Netzwerkplanung, die Cloud-Einrichtung, die Cloud-Optimierung und die Cloud-Prüfung mit Hilfe der Cloud-Management-Funktion verwaltet werden. Die Verwaltung der Geräte findet über die Airware Cloud-Plattform statt. Techniker sind also nicht an ein Debugging vor Ort gebunden. Die Zeit für die Einrichtung eines drahtlosen Netzwerks in einer Filiale beträgt nur ein bis zwei Tage, was den Kunden helfen kann, die Arbeitskosten erheblich zu senken.
Zudem kann die Hauptgeschäftsstelle über die FS Airware Cloud-Plattform die drahtlosen Geräte der Filialen zentral verwalten. Der Ingenieur in der Hauptgeschäftsstelle kann über die Cloud-Plattform eine Echtzeitüberwachung durchführen, Probleme durch Echtzeitwarnungen und Fehlerlokalisierung schnell erkennen und eine Fehleranalyse und -behebung vornehmen. Dies verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz erheblich, sondern spart auch Betriebskosten. Durch Nutzung der Cloud-Plattform zur Verwaltung von APs und ACs können auch Switches und Gateways verwaltet werden, was das Gerätemanagement wesentlich vereinfacht.
Fazit
Das FS-Team verfolgt einen kundenorientierten Ansatz und hört gänzlich auf die Bedürfnisse der Kunden, um drahtlose Lösungen zu entwickeln, die deren Anforderungen an Einzelhandelsnetzwerke in jeder Hinsicht erfüllen. Für eines der führenden Unternehmen in der Einzelhandelsbranche, das neue Technologien wie Internet und künstliche Intelligenz zur Optimierung von Filialnetzwerken nutzt, um Netzwerkvisualisierungen sowie einen effizienten und bequemen Betrieb zu erreichen, haben die drahtlosen Einzelhandels-Lösungen von FS.com die bestmögliche Antwort gegeben!
Sind Sie auch inspiriert? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um ein Lösungskonzept zu vereinbaren und zu erfahren, wie FS.com Ihr Unternehmen bei der Umsetzung dieser bewährten Verfahren unterstützen kann.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022