FS hilft einem großen Technologieunternehmen bei der Umsetzung eines reibungslosen Netzwerk-Upgrades
Hintergrund
Der Kunde ist ein großes, auf Softwareentwicklung und IT-Dienstleistungen spezialisiertes Technologieunternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern und mehreren Niederlassungen weltweit. Es besteht ein großer Bedarf an schnellen und zuverlässigen Netzverbindungen, um eine effiziente Büroarbeit und einen effizienten Datenaustausch zu gewährleisten. Außerdem haben verschiedene die verschiedenen Niederlassungen unterschiedliche Anforderungen an Bandbreite und Geschwindigkeit.
Kundenbedürfnisse und Herausforderungen
Das Unternehmen benötigt eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindung zwischen dem Rechenzentrum und dem Bürobereich für effiziente Büroarbeit und Datenaustausch. Ohne Änderungen am bestehenden Netzwerk oder an der Verbindung, mit Ausnahme der Module, soll eine adaptive 10/25G-Dual-Rate-Leistung erreicht werden, um eine schnelle Datenübertragung und -verarbeitung für unterschiedliche Geschäftsanforderungen zu unterstützen. Außerdem sollen die Ressourcen für ein zukünftiges 100G-Netzwerk-Upgrade optimal genutzt werden können.
Die Lösung
Das FS-Team setzt 10/25G Dual-Rate-SFP28 ein, um die Anforderung des Unternehmens an einer hohen Bandbreite und einer dichten Netzwerkverbindung zu erfüllen. Das optische Dual-Rate-SFP28-Modul ermöglicht die Datenübertragung mit unterschiedlichen Raten, implementiert Port-Konfigurationen mit hoher Dichte und flexiblen Bandbreitenkonfigurationen, verbessert die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit des Netzwerks und reduziert den Energieverbrauch und die Betriebskosten.
Hohe Bandbreite, hohe Dichte, geringer Stromverbrauch, Unterstützung verschiedener Anwendungsszenarien
Das steigende Datenaufkommen in Unternehmen erfordert eine höhere Bandbreite, um eine schnelle Datenübertragung und -verarbeitung zu gewährleisten, was auch einen höheren Energieverbrauch und mehr Netzwerkgeräte erfordert. Es müssen mehr Ports auf begrenztem Raum bereitgestellt werden. FS bietet Port-Konfigurationen mit hoher Dichte, um Platz zu sparen und die Skalierbarkeit des Netzwerks zu verbessern. Der SFP28-Transceiver wurde in einem kleinen, miniaturisierten Gehäuse entwickelt, um mehr Ports in einem Panel unterzubringen, und zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus. Er kann den Energieverbrauch und die Betriebskosten von Netzwerkgeräten effektiv reduzieren, sorgt für Port-Konfigurationen mit hoher Dichte und verbessert die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.
Erreichen einer stabilen 10/25G adaptiven Dual-Rate-Leistung mit F&E
Für Felix wäre es optimal, wenn eine 10/25G adaptive Dual-Rate-Leistung ohne Modifikation des Moduls erreicht werden könnte. Die aktuelle ConnectX-4 Lx NIC und die Switch-Verbindung von Cisco erfordern eine entsprechende 10G- oder 25G-Kodierung, die auf dem Identifikationsstatus der Geräte und der Kodierung der optischen Geräte basiert. Nach internen Tests stellte FS fest, dass sich das Modul nicht automatisch anpasst, sondern die Rate manuell umgeschaltet werden musste, was nicht den Erwartungen des Kunden entsprach. Aufgrund der spezifischen Anforderungen an die Produktlösung startete FS das F&E-Programm. Durch Iteration und Optimierung von F&E und kontinuierliche Tests fand FS schließlich Kodierungsinformationen, die den Anforderungen des Kunden entsprachen, und bot kostenlose Beispiele zum Testen an. Nach dreimonatigen Tests wurde eine stabile 10/25G adaptive Dual-Rate-Leistung ohne Modifikationen am Modul erreicht. Dies wurde vom Kunden sehr positiv aufgenommen.
FS stützt sich auf professionelle F&E und Design, ausgezeichnete experimentelle Testfähigkeiten und strenge Qualitätskontrollsysteme. Von der Rohstoffbeschaffung über den Produktionsprozess bis hin zur Verpackung, werden diese Qualitätsstandards eingehalten, um den Kunden weltweit zuverlässige und stabile Produkte anbieten zu können.
Kostengünstig und effizient für die potenziellen 100G-Netzwerk-Upgrades
FS bietet dem Kunden eine flexible Lösung durch die Verwendung von optischen SFP28-Modulen mit 10/25G-Dual-Rate, die zwischen verschiedenen Raten umschalten können, um verschiedene Anforderungen des Marktes zu erfüllen.
Mit dem kontinuierlichen Anstieg der Ethernet-Geschwindigkeiten ist 100G ein unvermeidlicher Trend auf dem aktuellen Netzwerkmarkt. Langfristig wird die 10/25G Dual-Rate SFP28-Lösung eine kostengünstige und effiziente Aufrüstung von 10/25G-100G-Netzwerken ermöglichen. Wenn Kunden ihre Netzwerke von 10/25G auf 100G aufrüsten müssen, brauchen sie nicht die Netzwerkgeräte auf der Access-Ebene zu ersetzen, sondern nur optische 100G-Module, 100G-Switches und zugehörige Hochgeschwindigkeits-Netzwerkgeräte (d. h. Netzwerkgeräte auf der Core-Ebene) zu kaufen, was viel Zeit, Aufwand und Bereitstellungskosten spart.
Vorteile für den Kunden
Mit der 10/25G Dual-Rate SFP28-Lösung hat das Unternehmen erfolgreich eine hohe Bandbreite, eine hohe Dichte und eine flexible Netzwerkverbindung erhalten, die die Effizienz im Büro und die gemeinsame Nutzung von Daten erheblich verbessert und gleichzeitig die Kosten für die Netzwerkkonfiguration und -verwaltung reduziert. Darüber hinaus ermöglicht die Einführung einer SDN-basierten Netzwerkmanagement-Plattform eine schnelle Reaktion und flexible Anpassung des Netzwerks, wodurch eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Geschäftsbetriebs gewährleistet wird. Diese Lösung erfüllt den Bedarf an einer schnellen, zuverlässigen und flexiblen Netzwerkkonnektivität und verbessert die Wettbewerbsfähigkeit und betriebliche Effizienz der Unternehmen.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022