Einführung der wichtigsten FS Kupferwerkzeuge
Da ein einziger falscher Anschluss in einer Netzwerkverkabelungsinstallation ein ganzes Netzwerk zum Einsturz bringen kann, sind geeignete Werkzeuge und Fähigkeiten erforderlich, um Kupferkabel korrekt vorzubereiten und an ein strukturiertes Ethernet-Verkabelungssystem anzuschließen. Dieser Artikel hilft Ihnen, die Kupferwerkzeuge besser kennenzulernen, darunter Netzwerkwerkzeugsätze, Auflegewerkzeuge und Abisolierzangen, die für den Anschluss an die Netzwerkverkabelung unerlässlich sind.
Auflegewerkzeuge für Verdrahtungsanschlüsse
Ein Auflegewerkzeug oder Krone-Werkzeug (benannt nach dem Krone LSA-PLUS-Stecker) ist ein kleines Handwerkzeug, das von Telekommunikations- und Netzwerktechnikern verwendet wird. FS bietet drei Arten von RJ45-Auflegewerkzeugen an:
-
Das Auflegewerkzeug 110 verfügt über einen eingebauten Multifunktionshaken und einen Spudger zum Entfernen von Drähten aus jeder Art von Block und dem Cross-Connect-Modul aus der Halterung. Es eignet sich für verschiedene Stanzanforderungen wie Cat5e/6/6a/7/8-Netzwerkkabel und ist ideal für den Anschluss von 110er-Anschlussblöcken (IDCs) in einem Schritt.
-
Das 180-Grad-Auflegewerkzeug verfügt über einen Schneidkopf aus legiertem Stahl, ein Griff-Design und ein Verriegelungsdesign für eine schnelle und einfache Installation und kann alle 4 Paare mit nur einem Crimp stanzen und trimmen. Es eignet sich für standardmäßige 180-Grad-Cat5e/6/6a (ungeschirmt) UTP-Keystone-Buchsenmodule mit einem guten Crimpeffekt und kann durch einmaliges Drücken abgeschlossen werden.
-
Das neu eingeführte Pro'sKit® Krone Auflegewerkzeug, mit einem speziell angefertigten Werkzeugkopf für Langlebigkeit, federbelastet für schnelles, müheloses Einsetzen und Abschließen, und eingebautem ausschwenkbarem Haken und Spudger, um die Handhabung von Drähten und kleinen Komponenten zu erleichtern, ist eine gute Wahl für den Anschluss von Kabeln, Modulen und Verteilerrahmen.
Ausführlichere Informationen über Ethernet-Auflegewerkzeuge finden Sie hier: Auflegewerkzeuge für die Netzwerkverkabelung | FS Community.
Abisolierzangen zum Entfernen von Kabelmänteln
Eine Abisolierzange ist ein Paar gegenüberliegender Klingen, ähnlich wie eine Schere oder ein Drahtschneider, die zum Entfernen der schützenden Ummantelung von Netzwerkkabeln in Vorbereitung auf die Installation von Steckern oder Keystone-Buchsen verwendet werden. FS bietet verschiedene Werkzeuge zum Abisolieren von Kupferkabeln an, mit denen Sie Wartungsarbeiten an Glasfasernetzwerken beschleunigen und übermäßige Ausfallzeiten vermeiden können. Sie sind ideal für verschiedene Situationen wie Netzwerkleitungen, Überwachungssysteme, Heimwerker, Telekom-Installationen usw.
Das umfassende RJ45-Abisolierwerkzeug mit einem Schwalbenschwanz-Clip zum Crimpen herkömmlicher Quarzköpfe und einer Klinge aus C68-Stahl für Schärfe und Langlebigkeit wird beispielsweise für Kabel verwendet, mit denen die Kabelhäute von 6P- und 8P-Modularsteckern mit hervorragender Leistung und schneller und einfacher Installation gecrimpt, abisoliert und geschnitten werden können.
Netzwerk-Werkzeugsätze für einfache Konnektivität
Netzwerk-Werkzeugsätze sind für Techniker gedacht, die grundlegende Ethernet-Kupferverkabelungen installieren, reparieren und warten. Sie enthalten in der Regel zehn oder mehr verschiedene Installationswerkzeuge wie Kabeltester, Crimpzangen, Abisolierzangen, Steckverbinder usw. in einer tragbaren Tasche, die sich leicht transportieren und an verschiedenen Orten, z. B. zu Hause, im Büro oder an anderen Orten des täglichen Lebens, verwenden lässt. FS bietet zwei Arten von Netzwerk-Toolkits an: 12-in-1 und Pro'sKit® 15-in-1 Netzwerk-Installationswerkzeugsatz. Mit diesen Werkzeugsätzen für Ethernet-Kabel können Benutzer schnell und bequem Computer und Netzwerkadapter installieren sowie Netzwerkkabel reparieren und Netzwerke testen.
Bei der Auswahl eines Ethernet-Kabel-Werkzeugsatzes sollte das Material des Koffers oder der Tasche ausreichend haltbar sein und verhindern, dass die Werkzeuge während der Reise herunterfallen, es sollten mehrere Multifunktionswerkzeuge enthalten sein und ein Hinweis auf hohe Qualität, wie z. B. eine ISO-Zertifizierung, sollte berücksichtigt werden.
Fazit
Kupferwerkzeuge werden in der Regel in Datenzentren oder bei der Installation von Telekommunikationsnetzwerken in Computern, Telefonen und Audiogeräten eingesetzt. Netzwerkwerkzeugsätze, Auflegewerkzeuge und Abisolierzangen können die Arbeitseffizienz erheblich beschleunigen und die Schwierigkeit der Aufgabe verringern. Außerdem ist es wichtig, dass Techniker sie im täglichen Einsatz verwenden.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022