CFP 100G vs QSFP28 : Quand Utiliser Ces Deux Types de Dispositifs ?
Aujourd'hui, la cadence de développement des modules optiques est imparable, parmi lesquels les modules optiques 100G, tels que les CFP 100G et QSFP28, représentent la plus grande part du marché. Que sont les CFP 100G et QSFP28 100G, et comment choisir entre les deux ? Cet article fournit une introduction détaillée sur les CFP 100G et QSFP28 avec leurs applications spécifiques.
Qu'est-ce que le CFP 100G ?
Le CFP, dont la désignation complète est " C form-factor pluggable ", est un accord multi-sources (MSA) pour définir le facteur de forme des émetteurs-récepteurs optiques pour la transmission de signaux numériques à grande vitesse. Ce MSA a été principalement développé pour les systèmes Ethernet 100 Gigabit et le "C" de "CFP" représente la numération Latine pour exprimer le nombre 100. La connexion électrique d'un CFP utilise des voies de 10x10 Gbit/s dans chaque direction (RX, TX). Tandis que la connexion optique peut prendre en charge les variantes 10x10 Gbit/s et 4x25 Gbit/s des interconnexions 100 Gbit/s. Les modules CFP 100G offrent des options de connectivité pour une large gamme d'applications de transport de fournisseurs de services, de mise en réseau de centres de données et des applications d'agrégation de noyau d'entreprise. Il existe quatre types de modules CFP : Une explication détaillée des modules émetteurs-récepteurs CFP.
Figure 1: 100G CFP
Qu'est-ce que le QSFP28 100G ?
Le QSFP28 est un module émetteur-récepteur enfichable à chaud conçu pour la connexion de données 100G dans les industries de la télécommunication, des centres de données et des réseaux. Le "Q" de QSFP28 représente “quadruple” (4 canaux). Le QSFP28 intègre 4 canaux d'émission et 4 canaux de réception. "28" signifie que chaque voie transporte jusqu'à 28G de débit de données. Le QSFP28 peut faire une connexion breakout 4x25G, ou une connexion 1x100G selon le module optique utilisé. Par exemple, il est possible d'utiliser un SFP28 100G à 4 câbles DAC SFP28 pour effectuer une connexion breakout 4x25G et un QSFP28 basé sur une interface LC avec une fibre monomode (ou un émetteur-récepteur QSFP28 basé sur une interface MTP/MPO avec un câble de raccordement MTP/MPO à 12 fibres) pour obtenir une connexion 1x100G direct.
Figure 2 : CFP vs QSFP28
Applications des modules optiques CFP 100G et QSFP28
Application du module CFP 100G
Le CFP, un des modules optiques 100G recommandés, est principalement appliqué dans les réseaux métropolitains et les transmissions de longue distance (normalement plus de 10 km).
Comme le montre l'image suivante, pour obtenir un câblage de haute densité et une transmission de longue distance avec l'émetteur-récepteur CFP, l'architecture a intégré un Mux Demux DWDM double fibre de 16 canaux en ajoutant un câble MTP harness et un convertisseur OEO SFP+ WDM pour transférer la longueur d'onde SR régulière vers les longueurs d'onde DWDM. Ainsi, nous obtenons un réseau DWDM de longue distance avec un module CFP 100G.
Figure 3 : Application CFP 100G
Application du module QSFP28
Aujourd'hui, le QSFP28 est considéré comme le facteur de forme principal des modules optiques 100G. Il existe de nombreux produits QSFP28 sur le marché, notamment les câbles DAC/AOC QSFP28 et les modules optiques QSFP28 tels que les 100G SR4/LR4/PSM4/CWDM4 de différents types. Ces produits sont principalement divisés dans les quatre applications suivantes en fonction de la distance de transmission.
-
Câble DAC en cuivre utilisé à l'intérieur de racks dans un rayon de 5 mètres
Les câbles DAC QSFP28 sont idéaux pour les connexions à courte portée dans un rayon de 5 mètres. Ils peuvent offrir un assemblage de câbles complet de façon économique. Par conséquent, si votre réseau 100G est déployé à l'intérieur du rack dans un rayon de 5 mètres, vous pouvez utiliser des câbles DAC QSFP28 au lieu de modules optiques 100G.
-
Câble AOC QSFP28 et module optique SR4 pour 5-100 m
Il existe deux options pour le câblage en fibre multimode 100G entre des commutateurs situés à une distance de 5 à 100 mètres. L'un est d'utiliser le QSFP28 AOC qui est le mieux adapté pour une distance de 3 à 20 mètres, et l'autre est d'utiliser l'émetteur-récepteur QSFP28 SR4 avec un câble MTP OM3/OM4 à 12 fibres, qui peut supporter une distance de transmission allant jusqu'à 100 m.
-
Module Optique QSFP28 PSM4/CWDM4/CLR4 pour 100 m-2 km
Pour une connectivité de moyenne portée comme 100 mètres à 2 km, les émetteurs-récepteurs QSFP28 PSM4 et CWDM4/CLR4 peuvent offrir des solutions économiques. Ils peuvent supporter jusqu'à 500 mètres sur une fibre monomode MTP à 12 fibres et 2 km sur une fibre monomode LC duplex respectivement.
-
Module Optique QSFP28 LR4/ER4/ZR4 pour longue portée
Pour un déploiement 100GbE de longue portée, tel que la connectivité entre deux bâtiments (la plupart du temps jusqu'à 10 km), le QSFP28-100G-LR4 avec fibre monomode LC duplex est l'option préférée définie par l'IEEE. Pour les distances plus longues (jusqu'à 40 km et 80 km), les émetteurs-récepteurs 100G QSFP28 ER4 et 100G QSFP28 ZR4 sont meilleurs.
Applications : CFP 100G vs QSFP28
Module optique CFP 100G ou QSFP28, lequel utiliser pour la mise en place de votre réseau? En fait, cela dépend de deux aspects principaux : le type de port des dispositifs et les scénarios d'application. Les modules CFP ont une taille beaucoup plus importante que les modules QSFP28. Le QSFP28 100G semble être le plus courant et est surtout utilisé sur de courtes distances (0-10 km) entre les commutateurs ou parfois sur de longues distances (jusqu'à 40/80 km) avec le QSFP28 ER4/ZR4 et les fibres monomodes. Bien que le CFP 100G puisse également être utilisé sur de courtes distances, il est plus courant dans les réseaux métropolitains (MAN) et les transmissions WDM de longue distance.
Article Connexe
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)