- Anglais
- Allemand
- Français
- Espagnol
- Japonais
- Italien
- Chinois
- Chinois traditionnel
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Type de Blog
- Produits
- Sujet
Communication par Fibre Optique (13)
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
-
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Français
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
Commutateur 100G : Bare Metal One, Cumulus Linux Préchargé ou ICOS ?
Commutateur 100G : Bare Metal One, Cumulus Linux Préchargé ou ICOS ?
Commutateurs 100G, ça vous semble futuriste ? Pas vraiment, 100G est ici et en cours de déploiement. En fait, depuis 2015, des entreprises comme Google, Microsoft ou Amazon ont commencé leur migration vers le 100G. Et beaucoup de leurs déploiements 100G ont adopté des commutateurs 100G open source (source ouverte) pour des architectures de centres de données à l'échelle Web. Cependant, il y a beaucoup de choix sur le marché, comme le switch brite box qui est préchargé avec des logiciels open source comme Cumulus Linux ou ICOS etc, et le switch en métal nu sans logiciel. Alors, lesquels choisir ? Voici un commutateur 100G 32 ports fourni par FS à titre d'exemple, pour donner une explication détaillée.
Présentation du commutateur de centre de données FS 32 ports 100G
FS répond aux besoins croissant en bande passante avec le commutateur de couche 3, le N8500-32C. Il s'agit d'un commutateur QSFP28 100GbE à 32 ports avec des performances élevées et une latence ultra-faible, qui est conçu pour être déployé comme commutateur Top-of-Rack (ToR) ou Spine.
Figure 1 : Exemple de commutateur FS N8500-32C 100G.
Fonctionnalité complète de la couche 2/3
Basé sur une puce Broadcom, il offre une commutation complète des couches 2 et 3. Les fonctions de la couche 2 comprennent la commutation L2, la multidiffusion L2 et des fonctions de sécurité robustes. Par ailleurs, ce commutateur 100G offre un routage L3 avancé pour l'intégration d'entreprise, y compris BGP, OSFP, RIP et multicast IP.
Largeur de bande ultra-élevée de 6,4 Tbps
Cela peut largement simplifier les tâches de mise à niveau du réseau local pour répondre à la demande croissante de bande passante. Avec une vitesse de 6,4 Tbits/s, il peut supporter de grandes quantités de données dans une topologie sécurisée se connectant à un réseau backbone ou à des serveurs haute capacité qui utilisent des applications multicast, audio et vidéo en streaming.
Le FS N8500-32C 100G est disponible en trois versions au choix :
Figure 2 : Lequel choisir ?
Option 1 : Version Cumulus de Linux
Cumulus Linux est le premier système complet d'exploitation Linux. En plus de fournir une interface Linux native qui fait qu'un commutateur réseau se comporte comme un serveur Linux, ce système d'exploitation ouvert est intégré dans toutes les principales solutions du cloud (nuage informatique), y compris OpenStack, Nutanix. Il offre un support pour les outils d'automatisation comme Ansible, Chef, Puppet pour des configurations simples. Le commutateur FS N8500-32C 100G est préchargé avec la dernière version de Cumulus Linux 3.7, avec des améliorations EVPN comme la prise en charge de la mobilité étendue, le neighbor discovery (ND) et un support communautaire étendu. Et les commandes NCLU sont également améliorées, comme le changement du mode de liaison en mode d'agrégation de lien IEEE 802.3ad.
Option 2 : Version ICOS
ICOS est un système d'exploitation réseau spécialement conçu pour fonctionner sur commutation de Silicium Broadcom pour les applications de centres de données. Il prend en charge les options de gestion traditionnelles, y compris les interfaces de ligne de commande standard de l'industrie, les outils SNMP et l'écosystème de serveurs Linux. Le FS N8500-32C avec ICOS peut répondre aux mêmes besoins des couches 2 et 3 que ceux offerts par les fournisseurs de commutateurs traditionnels, mais permet aux utilisateurs d'ajouter des fonctions qui complètent leur environnement de centre de données.
Option 3 : Version bare-metal (métal nu)
Le commutateur FS N8500-32C bare-metal (métal nu) a installé ONIE (environnement d'installation en réseau ouvert). ONIE est un chargeur de démarrage qui n'est exécuté ou déclenché que lors de l'installation ou de la désinstallation d'un nouveau système d'exploitation. Avec ONIE, ce commutateur de couche 3 permet aux utilisateurs d'avoir différents choix de systèmes d'exploitation réseau, tels que OcNOS, PicOS®, SONIC, Open Network Linux, Snaproute, etc. Cela signifie qu'ils peuvent choisir celui qu'ils connaissent le mieux ou le moins cher, afin de réduire le coût total.
Lequel Choisir ?
Les options 1 et 2 disposent d'un logiciel installé, qui est adéquat pour les utilisateurs qui veulent l'appareil avec une utilisation directe. Mais sachez que Cumulus Linux est un véritable système Linux qui offre l'intégralité de l'expérience Linux sur le commutateur pour un riche écosystème d'applications. ICOS est développé sur la base de Linux, qui peut fonctionner comme une application Linux avec une intégration transparente des outils Linux tout en offrant une expérience de type serveur. De plus, ils ont de différents CLI. Cumulus Linux peut utiliser Cisco comme CLI, mais pas ICOS. Comme pour l'option 3, les clients qui ont des systèmes d'exploitation spécifiques peuvent choisir celui-ci. De plus, le prix est également un facteur important. La version Linux de Cumulus est la plus chère, et la version bare-metal la moins chère, mais les utilisateurs doivent payer pour le logiciel tiers. Les utilisateurs doivent donc prendre une sage décision en fonction des demandes spécifiques.
Foire aux Questions à propos du commutateur N8500-32C 100G
1. Est-ce que le N8500-32C prend en charge le MPLS ?
Le hardware de FS supporte MPLS, mais pas les logiciels Cumulus Linux et ICOS. Si vous avez une demande urgente pour exécuter cette application, vous pouvez choisir la version bare-metal et installer OcNOS d'IP Infusion qui supporte MPLS.
2. J'ai acheté le switch avec ICOS. Puis-je le changer pour Cumulus Linux ?
Oui, vous devez d'abord désinstaller ICOS, puis installer Cumulus Linux. Notez que cette opération est irrécupérable et que vous devez payer pour le nouveau logiciel. Chez FS, nous offrons un support logiciel de 1, 3 et 5 ans. Vous pouvez choisir un article en fonction de vos besoins.
Conclusion
100G est la solution pour répondre à la demande croissante des centres de données en matière de réseau dans le futur. Pour satisfaire les besoins de différents clients, FS a lancé un commutateur 32 ports 100G avec différents logiciels, Cumulus Linux, ICOS et une conception bare-metal (métal nu), fournissant un environnement réseau ouvert pour les utilisateurs. Ces commutateurs offrent une prise en charge de la flexibilité des choix de logiciels et d'applications, évitant ainsi le blocage par le fournisseur. Les clients peuvent en choisir un en fonction de leurs besoins réels. Si vous n'êtes toujours pas sûr de votre choix, veuillez nous contacter via sales@fs.com pour plus d’informations.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)