Switch 10GBase-T et Switch SFP+ 10Gb : Quelles sont les Différences et Lequel Choisir ?
Le switch 10Gb joue un rôle important dans les solutions réseau 10 gigabits Ethernet. En général, il y a deux solutions de switch 10Gb : Switch 10GBase-T et switch SFP+ 10Gb. Comment choisir une solution de connectivité 10Gbe le plus appropriée ? La réponse se trouve dans cet article.
Switch 10GBase-T vs Switch SFP+ 10Gb : Lequel Choisir ?
Les prix 10 Gbits/s ont baissé ces dernières années, les connexions 10Gb sont largement implantées dans les entreprises et datacenters, même si dans la mise en réseau au domicile. En tant que les deux solutions 10Gb/s, les switch 10GBase-T et switch SFP+ 10Gb sont différents en matière de références qui vont influencer votre choix. Alors switch 10GBase-T vs switch SFP+ 10Gb : quelles sont les différences et lequel choisir ?
Distance de Transmission
Le switch 10GBase-T utilise principalement les câbles en cuivre (parfois les câbles à fibre optique) tels que Cat6, Cat6a, Cat7, etc. Il est adapté au environnement réseau d'une transmission inférieure à 100m. Cependant, le switch SFP+ 10Gb déploie les câbles à fibre optique pour transmettre des données et sa distance de transmission maximale peut atteindre 100km, dépassant considérablement celle des câbles Ethernet. Par conséquent, le switch SFP+ 10Gb peut être utilisé dans le réseau à longue distance.
Rétrocompatibilité
Le switch 10GBase-T est interopérable et adopte la technologie basée sur les normes. Il est rétrocompatible avec les réseaux traditionnels 100/1000BASE-T. Il est capable de négocier/sélectionner automatiquement et communiquer efficacement avec les connexions de serveur héritées Gbit/s et 100Mbit/s câblées avec le câblage cat6 et cat6a. Alors que le switch SFP+ 10Gb est limité par peu de ou pas de rétrocompatibilité.
Application de Haute Vitesse
Grâce à l'amélioration de la latence et consommation d'énergie, le switch SFP+ 10GbE s'adapte bien aux grandes applications du réseau à haute vitesse. Sa large quantité de ports peut également profiter aux bâtiments avec réseau à haute densité. Donc, il est adapté au réseau de l'entreprise. Quant au switch 10GBase-T, certains switchs avec moins de ports (par exemple 8 ports) sont adaptés pour l'utilisation au domicile, d'autres avec plus de ports comme 48 ports sont appropriés pour les réseaux d'entreprise.
Prix
Le prix du switch 10GBase-T est souvent plus cher que celui du switch SFP+ 10Gb au même niveau du switch. Si tous les deux switchs peut répondre à vos besoins, vous pouvez choisir le switch SFP+ 10Gb en économisant le coût.
Présentation du Switch 10GBase-T
Le switch 10GBase-T prend en charge la transmission 10Gbit/s sur les ports RJ45, qui est utilisé pour résoudre les problèmes des goulots d'étranglement et créer un retour sur investissement et des performance exceptionnels. Il peut être rétrocompatible avec les réseaux 100/1000BASE-T, et fonctionner avec les systèmes de câblage structurés existants, offrant aux techniciens informatiques la plus grande flexibilité dans le placement du serveur. Pour plus d'informations sur le switch 10GBase-T, veuillez consulter l'article Migrez vers un réseau 10 Gigabit avec un switch 10GBASE-T.
On prend le switch 10GBase-T FS S5850-48T4Q comme exemple. Il est livré avec une commutation au taux de ligne complet à la couche 2/3 avec 48x ports 10GBase-T RJ45 et 4x uplinks QSFP+ 40Gb dans un format compact 1U. Tous les ports 10GBASE-T en cuivre peut négocier automatiquement et se communiquer efficacement avec les connections de serveur 1Gbit/s and 100Mbit/s existantes.
Figure 1 : Switch 10GBase-T FS S5850-48T4Q
Présentation du Switch SFP+ 10Gb
Le switch SFP+ 10Gb s'agit d'un switch Ethernet L2/L3 qui possède des ports SFP+ 10G et quelques uplinks 40G. Avec un excellent débit de données et une faible latence, le switch SFP+ 10G est une solution rentable en comparaison avec le switch Gigabit. En raison de l'amélioration de la bande passante, de la densité de port et la faible consommation d'énergie, le switch SFP+ est devenu un bon choix pour l'application sensible à la latence. Par exemple, le switch SFP+ FS S5850-48S6Q est un switch SFP+ 10Gb à faible latence avec 48x ports SFP+ 10Gb et 6x uplinks 40Gb QSFP+.
Figure 2 : Switch SFP+ 10Gb FS S5850-48S6Q
Conclusion
Vous trouverez ci-dessus une brève description des facteurs à prendre en compte lors du choix d'un switch 10Gb. Généralement, pour l'équipement dont la distance de transmission est cruciale, le switch SFP+ 10Gb est plus convenable. Mais si la flexibilité et la compatibilité sont plus importantes, vous pouvez considérer le switch 10GBase-T.
FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Chaque switch 10Gb FS est couvert par une garantie de 5 ans et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
Découvrez ce qu'ils pensent des switchs FS
Choisissez le cuivre 10GBASE-T plutôt que le SFP+ pour l'Ethernet 10G
Pourquoi ils choisissent les modules optiques FS
Est-ce que le port d'un switch 10Gb peut être relié au port d'un switch Gigabit ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)