Français

Le Marché des Émetteurs-Récepteurs 25G Stimulé par les Réseaux Front-Haul 5G

Mis à jour depuis le 15 mai, 2023 by
505

Le lancement de l'ère 5G a entraîné la nécessité d'une plus grande largeur de bande et d'un réseau à latence ultra-faible. Le marché des modules 25G devrait connaître une forte croissance pour répondre à la densité plus élevée des stations de base, étant donné que la granularité du réseau est de 25 Gbps dans le réseau frontal de la 5G. Cet article fournit un aperçu du marché des émetteurs-récepteurs 25G au cours de l'ère 5G.

Le Marché des Émetteurs-Récepteurs 25G est Stimulé par les Réseaux 5G Front-Haul

Compte tenu de la commodité et de l'efficacité de la mise en place du réseau, la connexion initiale 5G front-haul sera basée sur la connexion directe par fibre, complétée par la connexion WDM passive et la connexion WDM/OTN/ SPN active.

Architecture du réseau 5G Front-Haul

Figure 1 : Architecture du réseau 5G Front-Haul

La connexion directe point à point est utilisée pour relier chaque unité d'antenne active (AAU) et l'unité de distribution (DU). Étant donné qu'elle nécessite beaucoup de ressources en fibres, la connexion requiert des stratégies nécessaires pour économiser les câbles à fibres, telles que l'utilisation de modules optiques BiDi 25G et de modules WDM 25G.

Le module optique 25G BiDi adopte la technologie WDM pour multiplexer plusieurs longueurs d'onde dans une seule fibre, supportant des distances de transmission de 300m et 10km. Dans le réseau WDM 25G passif, le module WDM 25G est installé sur les AAU et DU, tandis que les dispositifs WDM/OTN actifs sont configurés sur le site de l'AAU et dans la salle d'équipement du DU. Ils utilisent la technologie WDM, fournissant de multiples connexions AAU à DU en utilisant une paire de fibres optiques. Ces deux solutions complètent efficacement la connexion directe de fibre à fibre dans le cadre du déploiement de la 5G frontale afin de résoudre le problème de l'épuisement des fibres. Par conséquent, un grand nombre d'émetteurs-récepteurs optiques 25G seront utilisés dans la transmission 5G frontale, ce qui constitue une base solide pour un marché prometteur des émetteurs-récepteurs 25G.

Analyse et Prévisions du Marché des Émetteurs-Récepteurs 25G

Dans cette section, les scénarios actuels de mise en application des émetteurs-récepteurs 25G dans la transmission 5G frontale, et la manière dont le marché évoluera dans ces circonstances sont examinés ci-dessous.

Le développement d'émetteurs-récepteurs 25G est stimulé par la nécessité de débits de données plus élevés.

Dans l'ère de la 4G, les émetteurs-récepteurs optiques 10G SFP+ monomodes dominaient les réseaux front-haul. Toutefois, le nombre de stations de base 5G devrait être 1,3 à 1,5 fois supérieur à celui de la 4G. Les prévisions indiquent que le nombre de stations de base macro 5G dépassera les 5 millions, ce qui nécessitera des émetteurs-récepteurs optiques à plus grande vitesse. Étant donné que la granularité du réseau de la transmission 5G front-haul est de 25Gbps, les besoins en émetteurs-récepteurs optiques 25G seront stimulés par l'augmentation du nombre de stations de base 5G.

Le marché des émetteurs-récepteurs 25G stimulé par le développement technologique.

La technologie Ethernet 25G est développée avec les avantages d'un faible coût, d'une faible consommation d'énergie et d'une haute densité. L'utilisation des émetteurs-récepteurs 25G dans les réseaux 5G étant en plein essor, de plus en plus de fabricants d'émetteurs-récepteurs optiques participeront activement à la recherche et au développement de la technologie des émetteurs-récepteurs 25G dans le cadre des applications 5G. Par exemple, la technologie WDM adoptée par les modules 25G BiDi et les modules 25G WDM est utilisée pour économiser les ressources en fibres au sein des transmissions 5G front-haul.

Le marché des émetteurs-récepteurs 25G stimulé par la concurrence.

En outre, la concurrence féroce stimulera considérablement la croissance du marché des modules optiques 25G. Ces dernières années, les opérateurs s'efforceront de préparer les infrastructures et les systèmes pour la transition vers la 5G, et le marché des modules optiques 25G devrait atteindre plus de 2 millions d'euros. En outre, le module optique 25G sert également de base à la migration vers l'Ethernet 100G ou 400G, ce qui stimule encore davantage la prospérité du marché. En d'autres termes, le 25G offre un avenir prometteur avec des tests de fonctionnement et des déploiements complets.

Prévisions du marché des émetteurs-récepteurs

Figure 2 : Prévisions du marché des émetteurs-récepteurs optiques 25G/40G/50G/100G/200G/400G

Conclusion

En tant que point de départ des réseaux 100G/400G, le marché des émetteurs-récepteurs 25G sera plus compétitif et atteindra un nouveau sommet dans les années à venir. En raison de l'augmentation du nombre de stations de base 5G, de la maturité des solutions d'émetteurs-récepteurs 25G et de la baisse du coût des modules 25G, les émetteurs-récepteurs 25G deviendront la norme dans un avenir proche.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.9k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k