Français

Solutions Ethernet 25G/100G pour les Réseaux de Campus

Mis à jour depuis le 20 mars, 2023 by
622

Solution 100G FS

La croissance incessante du trafic provenant du streaming vidéo, de l'intelligence artificielle (IA) et des applications cloud entraîne le besoin de solutions de réseau de campus plus rapides et de plus grande capacité. C'est pourquoi la solution Ethernet 25G/100G est de plus en plus populaire.

Qu'est-ce que la Solution Ethernet 25G/100G ?

Dans un réseau de campus 25G/100G, la bande passante de la liaison montante est généralement de 25G de la couche d'accès à la couche de distribution, et de 100G de la couche de distribution à la couche centrale. En général, les solutions de mise à niveau 25G/100G conduisent les réseaux de campus vers des performances et une évolutivité supérieures.

Depuis la publication de la norme IEEE 25G en 2015, la solution Ethernet 25G/100G est devenue de plus en plus populaire en tant que solution optimale pour les réseaux de campus en raison des divers avantages qu'elle offre. Les premiers rapports ont également montré que les solutions Ethernet 25G/100G ont un avenir prometteur au sein des réseaux de centres de données.

Solution Ethernet 25G/100G

Principaux Avantages de la Solution 25G/100G

Les solutions Ethernet 25G/100G offrent un grand nombre d'avantages tels que la haute densité et la flexibilité. Voyons plus en détail comment les solutions Ethernet 25G/100G permettent de tirer le meilleur parti des réseaux de campus.

Amélioration de la Bande Passante du Réseau

Dans une solution Ethernet 25G/100G, la bande passante de la liaison de données entre la couche d'accès et la couche de distribution passe de 10G à 25G, et la bande passante de la liaison de données entre la couche de distribution et la couche centrale passe de 40G à 100G.

Haute Compatibilité avec les Modules Émetteurs-Récepteurs

Les modules émetteurs-récepteurs SFP28 25G et SFP+ 10G ont le même facteur de forme. Par conséquent, les ports SFP28 25G sont compatibles avec les modules émetteurs-récepteurs SFP+ 10G, et supportent un débit de 10 Gbps. De même, les ports QSFP28 100G sont compatibles avec les modules émetteurs-récepteurs QSFP+ 40G existants, et supportent donc un débit de 40 Gbps.

Réutilisation des Fibres Optiques

Si un réseau de campus 10G/40G doit être mis à niveau vers le 25G/100G, les fibres optiques utilisées sur le réseau précédent peuvent encore être utilisées pour la nouvelle solution 25G/100G. La raison en est que les modules émetteurs-récepteurs SFP28 25G, qu'ils soient monomodes ou multimodes, utilisent des connecteurs LC comme les modules émetteurs-récepteurs SFP+ 10G. Et les modules émetteurs-récepteurs QSFP28 100G prennent en charge les connecteurs MPO ou LC tout comme les modules émetteurs-récepteurs QSFP+ 40G.

Consommation d'Énergie Réduite

La solution Ethernet 25G/100G permet de réduire remarquablement la consommation d'énergie par unité de bande passante. Prenons l'exemple des modules émetteurs-récepteurs FS dont la portée maximale est de 10 km. Tous les autres paramètres étant égaux (support, type d'émetteur et de récepteur), par rapport aux modules émetteurs-récepteurs FS SFP+ 10G SMF, les modules émetteurs-récepteurs FS SFP28 25G SMF améliorent la bande passante du réseau par 1,5 fois sans augmentation de la consommation électrique maximale.

Technologies Principales de la Solution 25G/100G

Les hautes performances de la solution Ethernet 25G/100G ne sont pas possibles sans recourir à un certain nombre de technologies de pointe. La liste suivante présente quelques technologies essentielles utilisées dans les solutions Ethernet 25G/100G.

SerDes

Un SerDes, abréviation de serializer/deserializer, est une paire de blocs fonctionnels capables de convertir des données parallèles en données série, ou vice versa. Le sérialiseur, également appelé émetteur SerDes (TX), sérialise et transmet les données reçues au désérialiseur à l'autre extrémité. Le désérialiseur, ou récepteur SerDes (Rx), reconstruit les données sérialisées. L'objectif principal de SerDes est de minimiser le nombre de broches d'E/S et d'interconnexions et d'accélérer la communication des données.

SerDes

FEC

FEC (Forward Error Correction) désigne une méthode de contrôle d'erreur dans la transmission de données où l'émetteur ajoute des informations de correction d'erreur au message de données reçu et le récepteur reconnaît une partie des données sans les informations de correction d'erreur. Cette technologie permet de réduire le taux d'erreur binaire (BER) dans le processus de transmission des données, améliorant ainsi la qualité globale du signal. Cependant, la FEC comporte aussi son lot de limitations, comme la redondance des données et la latence de transmission.

FEC

PAM4

PAM4, abréviation de modulation d'amplitude d'impulsion à 4 niveaux, est une méthode de modulation de signal multiniveau utilisée dans l'interconnexion de signaux à haut débit. Contrairement à NRZ, PAM4 utilise quatre niveaux de signal différents, à savoir 00, 01, 10 et 11, pour transmettre les données, chaque cycle de niveau transmettant des informations logiques de 2 bits.

Utilisée sur les modules émetteurs-récepteurs, cette technologie permet d'augmenter la bande passante et d'améliorer les performances sans avoir à configurer davantage de fibres. En outre, aucun décalage n'est susceptible de se produire lorsque le débit de transmission augmente, ce qui permet la mise en place de réseaux 25G/100G très performants.

Niveaux de tension de NRZ et PAM4

Produits FS 25G/100G pour les Réseaux de Campus

FS propose une gamme complète de produits 25G/100G pour vous aider à passer à des solutions réseau 25G/100G. Voici une liste de commutateurs et de modules émetteurs-récepteurs 25G/100G haute performance pour vos réseaux de campus.

  Catégorie Produits Caractéristiques
25G Switch Switchs d'entreprise 25G
  • Ports 10G/25G/40G pour un déploiement flexible dans de multiples scénarios

  • Double alimentation redondante et ventilateurs intelligents

Switchs de centre de données 25G
  • Vitesses d'interface 10/25/40/100GbE flexibles, prise en charge de l'empilage

  • Faible latence, aucune perte de paquets avec PFC, ECN, RDMA sur Ethernet convergent (RoCE)

Module émetteur-récepteur SFP28 25G
  • Testé dans des commutateurs spécifiques pour des performances, qualités et fiabilité supérieures

  • Connectivité à haut débit conforme aux normes IEEE 802.3by et IEEE 802.3cc

SFP28 25G BiDi
  • Double la largeur de bande en utilisant une seule fibre pour la transmission et la réception

  • Connectivité à haut débit conforme à la norme IEEE 802.3cc

SFP28 25G WDM
  • CWDM pour de multiples applications sur une seule fibre duplex

  • Capacité de contrôle optique numérique pour des fonctions de diagnostic puissantes

DAC et AOC SFP28 25G DAC
  • Rayon de courbure minimum de 30 mm pour un acheminement flexible

  • Simplifie la mise en place des correctifs et offre un moyen rentable pour les liaisons courtes

SFP28 25G AOC
  • Rayon de courbure minimum de 7,5 mm pour un acheminement flexible

  • Simplifie la mise en place des correctifs et offre un moyen rentable pour les liaisons courtes

100G Switch Switchs d'entreprise 100G
  • Ports 1G/10G/25G/40G/100G flexibles pour répondre aux besoins d'un déploiement à haute densité

  • Prise en charge de QoS, BGP, IS-IS, VRRP, BFD, OSPF, etc.

Switchs d'entreprise 100G
  • Ports 1G/10G/25G/40G/100G flexibles pour répondre aux besoins d'un déploiement à haute densité

  • Prise en charge de MLAG, BGP4/BGP4+, EVPN-VXLAN, REUP, GR, BFD

Module émetteur-récepteur QSFP28 100G
  • Interface électrique à haut débit conforme à la norme IEEE 802.3bml

  • Adopte un packaging BOX, avec une grande fiabilité, une étanchéité à l'air et des performances de dissipation de la chaleur

CFP/CFP2/CFP4 100G
  • Entièrement compatible avec plus de 200 vendeurs

  • CFP enfichable à chaud conforme à la norme MSA

DAC et AOC QSFP28 100G DAC/AOC
  • Rayon de courbure minimum de 33 mm pour un acheminement flexible

  • Simplifie la mise en place des correctifs et offre un moyen rentable pour les liaisons courtes

QSFP28 100G à 2x QSFP28 DAC/AOC | QSFP28 100G à 4x SFP28 DAC/AOC
  • Prise en charge de l'interopérabilité Ethernet 100G à 2x 50G/4x 25G

  • Simplifie la mise en place des correctifs et offre un moyen rentable pour les liaisons courtes

Avec sa bande passante élevée, sa faible consommation d'énergie et sa haute densité, la solution Ethernet 25G/100G propulse les réseaux de campus à un nouveau niveau. Ses valeurs ont été reconnues par de nombreuses entreprises et universités.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k