Présentation des types du module OSFP 400G
OSFP signifie Octal Small Form-factor Pluggable, qui se compose de 8 voies électriques, fonctionnant à 50Gb/s chacune, pour un total de la largeur de bande de 400Gb/s. Cet article donnera une introduction aux types du module OSFP 400G, les connexions de fibres et quelques questions fréquentes sur l'optique OSFP.
Types du module OSFP 400G
Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux types du module 400G OSFP actuels : OSFP SR8, OSFP DR4, OSFP DR4+, OSFP FR4, OSFP 2 * FR4, et OSFP LR4, qui résume les modules OSFP selon les deux types de transmission (sur fibre multimode et fibre monomode) qu'ils prennent en charge.
Type de Transmission | Description du produit OSPF | Portée | Connecteur | Longueur d'onde | Modulation optique | Protocole |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibre multimode | 400G OSFP SR8 | jusqu'à 100m sur MMF parallèle | MTP/MPO-16 | 850nm | 50G PAM4 | IEEE P802.3cm;IEEE 802.3cd |
Fibre monomode | 400G OSFP DR4 | jusqu'à 500m sur SMF parallèle | MTP/MPO-12 | 1310nm | 100G PAM4 | IEEE 802.3bs |
4000G OSFP XDR4/DR4+ | jusqu'à 2km sur SMF parallèle | MTP/MPO-12 | 1310nm | 100G PAM4 | / | |
400G OSFP FR4 | jusqu'à 2km sur duplex SMF | LC | Longueur d'onde CWDM4 | 100G PAM4 | 100Glambda MSA | |
400G OSFP 2FR4 | jusqu'à 2km sur duplex SMF | CS | Longueur d'onde CWDM4 | 50G PAM4 | IEEE 802.3bs | |
400G OSFP LR4 | jusqu'à 10km sur duplex SMF | LC | Longueur d'onde CWDM4 | 100G PAM4 | 100Glambda MSA |
Connexions de fibres pour les modules OSFP 400G
400G OSFP SR8
-
Connectez un module 400G OSFP SR8 à un autre module 400G OSFP SR8 sur un câble MPO-16.
-
400G OSFP SR8 à 2 * 200G SR4 sur câble breakout MTP-16 à 2 * MPO-8.
-
400G OSFP SR8 à 8 * 50G SFP via câble breakout MTP-16 à 8 * LC duplex jusqu'à 100m.
![_1577254903_tX4tikMcUG.jpg Figure 1 OSFP SR8 vers OSFP SR8.jpg](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/201912/25/_1577254903_tX4tikMcUG.jpg)
![_1577254934_uA8dnmF6WR.jpg Figure 2 OSFP SR8 vers 2 200G SR4.jpg](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/201912/25/_1577254934_uA8dnmF6WR.jpg)
![_1577254989_nb0vjpdBnj.jpg Figure 3 OSFP SR8 vers 8 50G SFP.jpg](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/201912/25/_1577254989_nb0vjpdBnj.jpg)
400G OSFP DR4
400G OSFP DR4 à 4 * 100G DR4 sur câble breakout MPO-12 à 4 * LC duplex.
400G OSFP XDR4/DR4+
400G OSFP DR4+ à 4 * 100G DR sur câble breakout MPO-12 à 4 * LC duplex.
400G OSFP FR4
400G OSFP FR4 à 400G OSFP FR4 sur un câble LC duplex.
400G OSFP 2FR4
OSFP 2FR4 peut se décomposer en 2 * 200G et interagir avec des 2 modules QSFP 200G-FR4 via un câble 2 * CS à 2 * LC duplex.
FAQ sur les modules OSFP 400G
Q : Que signifient "SR8", "DR4", "XDR4", "FR4" et "LR4"?
A : "SR" fait référence à la courte portée, et "8" implique qu'il y a 8 canaux optiques. "DR" fait référence à une portée de 500m en utilisant une fibre monomode, et "4" implique qu'il y a 4 canaux optiques. "XDR4" est l'abréviation de "eXtended reach DR4". Et "LR" fait référence à une portée de 10km en utilisant une fibre monomode.
Q : Puis-je brancher un module OSFP sur un port QSFP-DD ?
A : Non. QSFP-DD et OSFP sont des facteurs de forme totalement différents. Pour plus d'informations sur les modules QSFP-DD, vous pouvez consulter la présentation des types du module 400G QSFP-DD. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul type de facteur de forme dans le système correspondant. Par exemple, si vous avez un système OSFP, vous devez utiliser des modules et des câbles OSFP.
Q : Puis-je brancher un module 100G QSFP28 sur un port OSFP ?
A : Oui. Un module QSFP28 peut être inséré dans un port OSFP mais avec un adaptateur. Lorsqu'un module QSFP28 est utilisé dans un port OSFP, le port OSFP doit être configuré pour un débit de 100G au lieu de 400G.
Q : Quelles sont les autres options breakout possibles en dehors de l'utilisation des modules OSFP mentionnés ci-dessus ?
A : Les DAC et AOC OSFP 400G sont possibles pour les connexions de type breakout 400G. Pour plus d'informations sur les DAC et AOC 400G, veuilllez consulter la présentation des câbles à attache directe 400G (DAC et AOC).
FS offre la gamme complète d’émetteurs-récepteurs et de câbles DAC et AOC 400G existant sur le marché avec un ensemble unique de services, tels que les tests, le codage, la personnalisation, le support efficace et l’expertise technique. Chaque QSFP-DD 400G FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l'industrie et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
Quels sont les différents types de transceivers 400G sur le marché ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)